Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Überspannungsschutz für PV-Aufdachanlagen Informieren Sie sich zum optimalen Überspannungsschutz für Ihren Anwendungsfall.

Personen in einer PV-Aufdachanlage

Herausforderung


Aufdachanlage von oben

Ertragsverluste und hohe Reparaturkosten vermeiden

Um geplante Amortisationszeiten nicht zu überschreiten, sollten lange Ausfallzeiten und hohe Reparaturkosten vermieden werden. Die Auswirkungen von Blitzeinschlägen und Überspannungen können jedoch zu erheblichen Schäden an der Anlage führen. Für einen störungsfreien Betrieb von PV-Aufdachanlagen ist deshalb ein Überspannungsschutzkonzept von größter Bedeutung. Das Konzept sollte sowohl den Schutz des Wechselrichters, der PV-Module und bei PV-Aufdachanlagen mit externem Blitzschutzsystem auch das Gebäude selbst umfassen.

Normensymbol

Normative Anforderungen

Normen sind ein effektives Instrument zur Gewährleistung von Qualität, Effizienz und Sicherheit. Bei PV-Aufdachanlagen liegt der Fokus auf zwei Normen:

  1. HD-60364-7-712 für die Planung und Errichtung von PV-Anlagen
  2. EN 62305-3 Bbl 5 für die Auswahl und Errichtung von Blitz- und Überspannungsschutz

Welchen Anforderungen müssen Überspannungskonzepte für Aufdachanlagen gerecht werden? Eine Hilfestellung soll folgende Auslegung nach EN 62305-3 Bbl 5 leisten:

Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
Gebäude mit äußerem Blitzschutz - der Trennungsabstand ist eingehalten
Gebäude mit äußerem Blitzschutz - der Trennungsabstand ist nicht eingehalten
Gebäude ohne äußeren Blitzschutz

  • Einbauort DC 2 DC-Überspannungsschutz in der Nähe der PV-Module: Typ 2 Ableiter
  • Einbauort DC 1 DC-Überspannungsschutz in der Nähe des Wechselrichters: Typ 2 Ableiter, wenn Leitungslänge zwischen DC 1 und Wechselrichter >10 m
  • Einbauort AC 2 AC-Überspannungsschutz auf der AC-Seite des Wechselrichters: Typ 2 Ableiter, wenn Leitungslänge zwischen AC 1 und AC 2 >10 m
  • Einbauort AC 1 AC-Überspannungsschutz in der Hauptverteilung: Typ 2 Ableiter

Gebäude mit äußerem Blitzschutz - der Trennungsabstand ist eingehalten

  • Einbauort DC 2 DC-Überspannungsschutz in der Nähe der PV-Module: Typ 2 Ableiter
  • Einbauort DC 1 DC-Überspannungsschutz in der Nähe des Wechselrichters: Typ 2 Ableiter, wenn Leitungslänge zwischen DC 1 und Wechselrichter >10 m
  • Einbauort AC 2 AC-Überspannungsschutz auf der AC-Seite des Wechselrichters: Typ 2 Ableiter, wenn Leitungslänge zwischen AC 1 und AC 2 >10 m
  • Einbauort AC 1 AC-Überspannungsschutz in der Hauptverteilung: Typ 1 Ableiter

Gebäude mit äußerem Blitzschutz - der Trennungsabstand ist nicht eingehalten

  • Einbauort DC 2 DC-Überspannungsschutz in der Nähe der PV-Module: Typ 1 Ableiter
  • Einbauort DC 1 DC-Überspannungsschutz in der Nähe des Wechselrichters: Typ 1 Ableiter
  • Einbauort AC 2 AC-Überspannungsschutz auf der AC-Seite des Wechselrichters: Typ 1 Ableiter
  • Einbauort AC 1 AC-Überspannungsschutz in der Hauptverteilung: Typ 1 Ableiter

Lösung


Generatoranschlusskasten vor PV-Aufdachanlage

Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen

Als Antwort auf diese Herausforderungen bieten wir durch vorkonfektionierte Systemlösungen zuverlässige Generatoranschlusskästen, die den Wechselrichter von PV-Aufdachanlagen unmittelbar vor den Gleichspannungseingängen schützen. Dabei werden Überspannungseinkopplungen direkt zum Erdpotenzial abgeleitet.

Generatoranschlusskästen
Produktübersicht

Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über unser Produktportfolio an installationsfertigen und sofort anschließbaren Generatoranschlusskästen für Ihre Aufdachanlagen und finden Sie den passenden Generatoranschlusskasten für Ihren Anwendungsfall.

Passendes Produkt finden
Zwei Elektroinstallateure innerhalb einer PV-Aufdachanlage im Gespräch

In 3 Schritten zu Ihrem passenden Generatoranschlusskasten:

Elektroinstallateur bei der Arbeit
Elektroinstallateur bei der Arbeit
Elektroinstallateur bei der Arbeit
Elektroinstallateur bei der Arbeit
Elektroinstallateur bei der Arbeit

Für die Auswahl des passenden Generatoranschlusskastens sind vor allem folgende Kriterien des einzusetzenden Wechselrichters entscheidend:

  • Anzahl MPP-Tracker
  • Anzahl der Strings pro MPP-Tracker
  • Maximaler Strom pro MPP-Tracker

Elektroinstallateur bei der Arbeit

Für die Auswahl des passenden Generatoranschlusskastens ist relevant, ob es sich um ein Gebäude mit oder ohne externen Blitzschutz handelt:

Gebäude ohne externen Blitzschutz:

  • Typ 2 Ableiter ausreichend

Gebäude mit externem Blitzschutz:

  • Typ 2 Ableiter, wenn Trennungsabstand „s“ eingehalten wird
  • Typ 1 Ableiter (oder Kombiableiter 1/2), wenn Trennungsabstand „s“ nicht eingehalten wird

Elektroinstallateur bei der Arbeit

Die Wahl der richtigen Anschlusstechnik bei Generatoranschlusskästen beeinflusst Effizienz, Sicherheit, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit der Anlage. Hierbei stehen zwei Optionen zur Verfügung.

  • SUNCLIX-Steckverbinder
  • Kabelverschraubung mit Push-in Technology

Mehr zur Photovoltaik-Anschlusstechnik
Elektroinstallateur bei der Arbeit

Mit Beantwortung der oben gestellten Leitfragen innerhalb der Filterfunktion auf der Produktlistenseite finden Sie schnell und einfach das passende Produkt. Die wesentlichen Filterkriterien zur Produkteingrenzung lauten demnach:

  • Anzahl der unterstützten MPP-Tracker
  • Anzahl der Strings (pro MPP-Tracker)
  • Ableiterklasse nach IEC
  • Art der Leitungseinführung

Falls darüber hinaus weitere Anforderungen bestehen (wie z. B. DC-Lasttrennschalter, Sicherungen), grenzen Sie diese Optionen ebenfalls in der Filterung ein. So gelangen Sie schnell zur individuellen Lösung.

Spezieller Tipp: Mit unserem Kompatibilitätsfinder finden Sie in nur drei Schritten den passenden Generatoranschlusskasten zu Ihrem eingesetzten Wechselrichter.

Zu den Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen

Typischer Aufbau unserer Generatoranschlusskästen

Interaktive Image-Map: Zusammenstellung Generatoranschlusskästen
Zusammenfassen von Strings
Das Zusammenfassen von einzelnen Strings durch interne Parallelschaltung kann z. B. helfen den Installationsaufwand der PV-Anlage zu reduzieren.
Zusammenfassen von Strings
Einbindung von PE und Blitzschutz-Potenzialausgleich der PV-Anlage
Unsere Lösungen verfügen über zwei PE-Anschlusspunkte: einen für den Schutzleiter des verbauten Überspannungsschutzgeräts und optional einen für die Funktionserdung, den Blitzschutz-Potenzialausgleich der PV-Anlage.
Einbindung von PE und Blitzschutz-Potenzialausgleich der PV-Anlage
DC-Überspannungsschutz
Hochwertige Überspannungsschutzgeräte von Phoenix Contact schützen vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen und Überspannungen. Sie sind wahlweise als Typ 1 oder Typ 2 Ableiter verfügbar.
Mehr erfahren
DC-Überspannungsschutz
Motorisierter DC-Lasttrennschalter (Feuerwehrschalter)
Eine Auswahl an Generatoranschlusskästen sind mit motorisierten DC-Lasttrennschaltern, auch bekannt als Feuerwehrschalter, ausgestattet. Diese Schalter ermöglichen im Brandfall DC-Leitungen im Gebäude schnell und einfach lastfrei zu schalten. Hier finden Sie eine Produktliste aller verfügbaren Produkte.
Mehr erfahren
Motorisierter DC-Lasttrennschalter (Feuerwehrschalter)
Manueller DC-Lasttrennschalter
Manuelle DC-Lasttrennschalter ermöglichen ein sicheres Trennen der PV-Strings im Wartungs- oder Reparaturfall. Hier finden Sie eine Produktliste aller verfügbaren Produkte.
Mehr erfahren
Manueller DC-Lasttrennschalter
PV-Sicherungen
Sollte der Einsatz von Sicherungen notwendig sein, finden Sie hier eine Produktliste mit allen verfügbaren Produkten.
Mehr erfahren
PV-Sicherungen

Ihre Vorteile

  • Schutz einer Vielzahl an Wechselrichtern vor den Gleichspannungseingängen dank breitem Produktportfolio
  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme durch Vorkonfektionierung der Generatoranschlusskästen
  • Vereinfachter Anschluss des Blitzschutz-Potenzialausgleichleiters dank ausreichender Anschlussmöglichkeiten im Generatoranschlusskasten
  • Wartungsfreier Anschluss von PV-Strängen durch SUNCLIX- oder Push-in-Anschlusstechnik
Hausbrand mit Feuer- und Rauchentwicklung

Sicheres Trennen im Brandfall

Eine allgemeine Vorschrift für sogenannte Feuerwehr-Lasttrennschalter in PV-Aufdachanlagen existiert nicht, aber dennoch empfehlen Brandschutzorganisationen und Versicherer zunehmend deren Verwendung.
Das Hauptziel besteht darin, im Einsatzfall die PV-Stränge möglichst nahe an den PV-Modulen „automatisch“ lastfrei zu schalten. Dadurch minimieren sich die Risiken für die Einsatzkräfte. Eine sichere Brandbekämpfung wird gewährleistet.

Generatoranschlusskasten mit Lasttrennschalter

Automatische Abschaltung dank Feuerwehr-Lasttrennschalter

Unabhängig davon, ob das Gebäude mit einer PV-Anlage ausgestattet ist oder nicht, muss vor Beginn der Löscharbeiten im betroffenen Bereich die Spannungsfreiheit sichergestellt sein. Dies kann z. B. durch das Betätigen des Hauptschalters oder durch das Entfernen von Sicherungen erfolgen. Diese Vorgehensweise unterbricht auch die Spannungsversorgung der motorisierten Lasttrennschalter im Generatoranschlusskasten, wodurch die DC-Leitungen im Gebäude „automatisch“ freigeschaltet werden. Ein weiterer Vorteil ist die motorisierte Wiedereinschaltung des Lasttrennschalters. Gewollte, ungewollte oder durch Netzausfälle hervorgerufene Abschaltungen führen nicht zu teuren Serviceeinsätzen, da die Lasttrennschalter beim Zurücksetzen wieder motorisiert eingeschaltet werden.

Wichtige Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQ)

Elektroinstallateure im Gespräch

Entdecken Sie viele weitere spannende Hilfestellungen rund um den Überspannungsschutz für PV-Anlagen und den Einsatz von Generatoranschlusskästen in unserem umfassenden FAQ-Bereich. Hier finden Sie detaillierte Antworten und hilfreiche Informationen, die Ihnen bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte weiterhelfen.

Kontakt


Kontakt

Personenfotografie
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
Product Management
Gern unterstützen wir Sie bei der Auswahl des richtigen Generatoranschlusskastens für Ihre PV-Anlage.

Weitere Produkte


Häufig gestellte Fragen


DC-Lasttrennschalter

Wann ist der Einsatz eines DC-Lasttrennschalters sinnvoll?

Ein DC-Lasttrennschalter ist in jeder PV-Anlage vorgeschrieben, da er zur Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit beiträgt. Verbindungen können ausschließlich im lastfreien Zustand sicher getrennt werden. Oftmals sind Lasttrennschalter im Wechselrichter integriert, jedoch bleibt bei langen Leitungswegen ein großer Anlagenteil dennoch unter Spannung. Dies sollte bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten verhindert werden.
Lösung: Installieren Sie einen zusätzlichen DC-Lasttrennschalter nahe der PV-Module. Unsere Generatoranschlusskästen kombinieren diesen Schalter mit Überspannungsschutz und erleichtern die Leitungsverlegung zum Wechselrichter.

PV-Sicherung

Sicherungen: Warum spielen sie bei Aufdachanlagen eine untergeordnete Rolle?

In Europa sind gemäß HD 60364 Teil 7-712 PV-Sicherungen in Anlagen erst ab drei parallel geschalteten PV-Strings pro MPP-Tracker erforderlich. Bei drei oder mehr parallel geschalteten PV-Strings können Fehlerströme zu Schäden an Modulen oder Leitungen führen. In solchen Fällen sind PV-Sicherungen entscheidend für die Vermeidung von Personen- und Gebäudeschäden. Viele moderne Wechselrichter ermöglichen lediglich den Anschluss von bis zu 2 Strings je MPP-Tracker. Informationen zur Rückstromfestigkeit und maximalen Absicherung finden sich im Datenblatt des Modulherstellers. Eine Ausnahme bilden PV-Anlagen mit DC-Leistungsoptimierern oder Wechselrichter mit selektiver String-Abschaltung, die Fehlerströme verhindern können. Hier ist der Verzicht auf PV-Sicherungen teilweise möglich, wobei die Herstellerinformationen stets zu beachten sind.

PV-Anschlusstechnik

Welche Anschlusstechniken stehen zur Verfügung?

Die Wahl der richtigen Anschlusstechnik für Generatoranschlusskästen hat einen entscheidenden Einfluss auf die Effizienz, Sicherheit, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit der Anlage. Zwei Optionen stehen zur Verfügung:

1. Steckbare Anschlusstechnik: SUNCLIX
Diese Technik überzeugt durch hohe Installations- und Wartungsfreundlichkeit. Die erforderlichen Stecker sind im Lieferumfang des Generatoranschlusskastens enthalten, und dank der Federanschlusstechnik ist kein Crimpwerkzeug nötig. Der patentierte Entriegelungsmechanismus funktioniert ohne Spezialwerkzeug und ermöglicht zudem kompakte Bauformen der Generatoranschlusskästen.

2. Direktanschluss über Anschlussklemmen mit Push-in-Technologie
Neben steckbaren Lösungen können die Leitungen auch über Kabelverschraubungen eingeführt werden. Anschlussklemmen mit Push-in-Technologie ermöglichen einen einfachen und direkten Leiteranschluss.

Generatoranschlusskasten

Ist der Anschluss von Aluminiumleitern ebenfalls möglich?

Aluminiumleiter sind aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer Kosteneffizienz eine beliebte Wahl in der Photovoltaikinstallation. Sie erfordern jedoch spezielle Anschlussklemmen und Techniken für die Gewährleistung einer sicheren und dauerhaften Verbindung. Da Standard-GAKs nicht für den direkten Anschluss von Aluminiumleitern ausgelegt sind, sind maßgeschneiderte Lösungen notwendig. Sie vermeiden Korrosion und Kontaktprobleme.

Wetterschutzdach

Ist der Einsatz im ungeschützten Außenbereich möglich?

Die Installation von Generatoranschlusskästen (GAK) im ungeschützten Außenbereich ist teilweise unausweichlich. Obwohl GAKs mit IP65 Schutzart staubdicht und strahlwassergeschützt sind, sind die Prüfungen gemäß DIN EN 60529 nur vergleichend und simulieren keine realen Bedingungen. Wetterschutzdächer sind daher unerlässlich. Sie schützen Generatoranschlusskästen im Außenbereich vor Staunässe, Überhitzung durch Sonneneinstrahlung und Kondenswasserbildung. Und sie erhöhen dadurch die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Generatoranschlusskästen erheblich.

Generatoranschlusskasten mit großen Feldsteckern

Wie lassen sich Leitungsverluste minimieren?

Aufgrund variierender Standortbedingungen können bei gewissen PV-Aufdachanlagen sehr lange Leitungslängen entstehen. Um die Verlustleistung zu minimieren, kann es erforderlich sein, die Leitungsquerschnitte zu vergrößern. Standard-GAKs bieten oft nur begrenzte Flexibilität bei den Anschlussquerschnitten. Eine Auswahl unserer Varianten hingegen ermöglicht einen erweiterten Anschlussquerschnitt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Zwei Personen in einer Photovoltaik-Aufdachanlage

Was ist bei der Installation eines äußeren Blitzschutzsystems zu beachten?

Eine PV-Anlage und ein äußeres Blitzschutzsystem teilen sich die Dachfläche. Unproblematisch verläuft die gleichzeitige Installation der PV-Anlage und des Blitzschutzsystems. Bei der nachträglichen Installation einer PV-Anlage auf einer Dachfläche, auf der bereits ein Blitzschutzsystem installiert ist, müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden. Erfahren Sie hier mehr über Trennungsabstände, Durchhang, Verschattung und Leitungsführung.

Zwei Personen in der PV-Aufdachanlage im Gespräch

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.