Effizienzfresser im Schaltschrankbau erkennen und beseitigen

Kleine Ursachen, große Wirkung: Viele kleine Effizienzfresser bremsen die Produktivität oft unbemerkt aus und summieren sich zu großen Verlusten. Zeit, sie sichtbar zu machen und gezielt zu beseitigen.
Werkbank mit Reihenklemmen, Handwerkzeugen und Leitern
Effizienzfresser dargestellt als kleines, grünes, flauschiges Monster

Sind Effizienzfresser auch in Ihrem Alltag längst normal geworden?

Montagmorgen im Schaltschrankbau. Der Auftrag ist vermeintlich klar und trotzdem stockt der Ablauf, weil Werkzeuge fehlen, Materialien nicht bereit liegen und Informationen nicht zusammenpassen. Statt klarer Abläufe entstehen Verzögerungen, Abstimmungsaufwände und improvisierte Lösungen.

Es sind kleine Unterbrechungen, die niemand wirklich hinterfragt. Doch genau darin liegt das Problem. Denn was einzeln kaum auffällt, summiert sich über den Tag, über den Auftrag, über die gesamte Produktion: Suchzeiten, unnötige Wege, doppelte Arbeitsschritte und unklare Informationen bremsen die Wertschöpfung. Diese stillen Verluste nennen wir Effizienzfresser. Das Tückische: Die meisten Effizienzfresser sind unsichtbar und längst Teil des Alltags geworden. Doch wer sie erkennt, kann sie gezielt beseitigen, oftmals schon mit kleinen Veränderungen und passenden Lösungen.

Typische Effizienzfresser im Schaltschrankbau


Materialien auf einer Werkbank im Schaltschrankbau

Wenn Wege Zeit fressen Effizienzfresser zwischen Laufwegen, Greifwegen und Materialsuche

Das Bauteil ist nicht am Platz, das nötige Werkzeug fehlt oder liegt am anderen Ende der Werkstatt. Also wird gelaufen, gegriffen, gesucht. Mehr als einmal am Tag. 82 % der Unternehmen arbeiten in Werkstattmontage. Gleichzeitig nutzen 64 % der Schaltschrankbauer keine Lean-Methoden. Die Folgen sind insgesamt zu hohe Suchzeiten, unnötige Bewegungen, unterbrochene Abläufe und fehlender Fokus auf die eigentliche Arbeit. Was sich wie Sekunden anfühlt, wächst über den Tag zu echten Effizienzverlusten durch viele kleine, vermeidbare Wege und unstrukturierte Materialbereitstellung.

Zerrissener Schaltplan in einer Papierdokumentation

Wenn Informationen bremsen Effizienzfresser zwischen Papier, Datenchaos und Medienbrüchen

Fehlende Daten, veraltete Informationen, manuelle Datenpflege oder Papierdokumentationen: Statt zu arbeiten, wird gesucht, abgeglichen, rückgefragt. 88 % der Schaltschrankbauer nutzen noch Papier in der Fertigung, nur 12 % arbeiten vollständig digital. Gleichzeitig kommen bei 88 % der Unternehmen Kundendaten als PDF an, echte Engineering-Daten sind die Ausnahme. Die Folge: Medienbrüche, doppelte Pflege, Versionschaos und Zeitverluste durch fehlende, unklare oder verstreute Informationen.

Werker isoliert einen Leiter ab

Wenn Handgriffe zur Fehlerquelle werden Effizienzfresser zwischen Fleißarbeit, Teilprozessen und Präzisionsverlust

Im Schaltschrankbau prägen manuelle Tätigkeiten den Alltag von der Bestückung der Tragschienen über die Leiterkonfektion bis hin zur Verdrahtung. 86 % der deutschen Schaltschrankbauer arbeiten mit geringem Automatisierungsgrad und lediglich 14 % nutzen Assistenzsysteme. Was nach routinierten Handgriffen aussieht, summiert sich im täglichen Ablauf zu spürbaren Zeitverlusten. Gleichzeitig führen wiederkehrende Handgriffe zu steigender Fehleranfälligkeit und schwankender Qualität. Viele Abweichungen bleiben unbemerkt, führen aber häufig zu zeit- und kostspieligen Nacharbeiten.

Nicht zögern. Jetzt Termin buchen.
Es wird Zeit zurückzuärgern!

Sie haben Effizienzfresser identifiziert oder wollen Ihre Produktion auf den Prüfstand stellen? Mit Erfahrung und dem Blick von außen machen wir versteckte Potenziale sichtbar. Lassen Sie sich nicht länger ärgern. Holen Sie sich Ihre verlorene Wertschöpfung zurück.

Beratungstermin vereinbaren
Phoenix Contact-Berater erklärt eine Wertstromanalyse an einem Flipchart

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Gemeinsam gegen Effizienzfresser im Schaltschrankbau

Hans Peter Köfler
Hans Peter Köfler
Business Development Manager
+43 664 60867 216
Sie haben Effizienzfresser identifiziert oder wollen Ihre Produktion auf den Prüfstand stellen? Ich berate Sie gern.

Unsere Lösungen gegen Effizienzfresser

Viele Effizienzfresser lassen sich schneller beseitigen, als man denkt. Mit klaren Strukturen, durchdachten Arbeitsplätzen und der richtigen Informationsbereitstellung. Diese Produktauswahl zeigt konkrete Ansatzpunkte, um Effizienzfresser in der Praxis zu beseitigen.

Arbeitsplätze, die jeden Effizienzfresser ärgern Strukturiert, ergonomisch, effizient

Interaktive Image-Map: Softwareunterstützter Arbeitsplatz zur Leitervorbereitung und Verdrahtung in einer Schaltschrankbau-Umgebung
Werkzeugautomaten statt aufwendiger Einzelarbeit
Manuelle Arbeitsschritte beim Schneiden, Abisolieren und Crimpen entwickeln sich in der Leiterkonfektionierung schnell zu echten Effizienzfressern. Werkzeugautomaten ermöglichen die Teilautomatisierung dieser Prozesse und sorgen für kürzere Durchlaufzeiten, reproduzierbare Ergebnisse und hohe Prozesssicherheit.
Mehr erfahren
Werkzeugautomaten statt aufwendiger Einzelarbeit
Mobile Arbeitsplätze statt unnötiger Wege
Mobile Arbeitsplätze bringen Material und Werkzeuge direkt dorthin, wo sie gebraucht werden. Das reduziert unnötige Laufwege und Suchzeiten, entlastet manuelle Abläufe und sorgt für einen gleichmäßigeren Arbeitsfluss. Ein wichtiger Beitrag, um Effizienzfresser im Schaltschrankbau spürbar zu verringern.
Mehr erfahren
Mobile Arbeitsplätze statt unnötiger Wege
Reibungsloser Ablauf statt Unterbrechungen
Leiter rutschen zurück, das Ende muss immer wieder neu gesucht werden. Diese unnötigen Handgriffe kosten Zeit, unterbrechen den Arbeitsfluss und erhöhen die Fehleranfälligkeit. Die Leiterbremse schafft hier Abhilfe. Sie hält den Leiter sicher in Position und verhindert ein Zurückrutschen.
Mehr erfahren
Reibungsloser Ablauf statt Unterbrechungen
Ordnung statt langer Suchzeiten
Ob unklare Werkzeugablagen, langes Suchen oder unnötige Laufwege: Fehlt die Struktur, werden Arbeitsabläufe immer wieder unterbrochen. Arbeitsplätze mit Schubladen in Kombination mit Shadowboards schaffen hier klare Verhältnisse: Jedes Werkzeug hat seinen festen, visuell gekennzeichneten Platz und ist sofort griffbereit.
Mehr erfahren
Ordnung statt langer Suchzeiten
Datendurchgängigkeit statt Medienbrüche
Wenn Daten doppelt gepflegt oder manuell übertragen werden, steigt die Fehleranfälligkeit und der Aufwand. Software-Lösungen mit intelligenten Schnittstellen verknüpfen Planung und Fertigung nahtlos miteinander und sorgen dafür, dass alle Daten automatisch übernommen und konsistent genutzt werden.
Mehr erfahren
Datendurchgängigkeit statt Medienbrüche
Automatisierte Markierung statt Handarbeit
Viele manuelle Hangriffe können im Arbeitsalltag Zeit kosten und zu Fehlern sowie schwankender Qualität führen. Die Drucksysteme zur automatisierten Kennzeichnung bündeln diese Schritte: Marker werden gedruckt und automatisiert appliziert – schneller, präziser und mit gleichbleibender Qualität.
Mehr erfahren
Automatisierte Markierung statt Handarbeit

Gemeinsam gegen Effizienzfresser


Application Center Schaltschrankbau in Landsberg am Lech

Application Center Schaltschrankbau

Ihr Besuch in unserem Application Center ist der Startpunkt für mehr Effizienz in Ihrem Schaltschrankbau. Gemeinsam analysieren wir typische Abläufe entlang Ihrer Prozesskette und identifizieren konkrete Effizienzpotenziale. Statt theoretischer Konzepte stehen erlebbare Lösungen im Fokus, die in der Praxis überzeugen. Wir zeigen Ihnen direkt umsetzbare Lösungen von durchgängiger Markierung über digitale Engineering-Tools bis hin zu ergonomischen Arbeitsplatzsystemen. So erschließen Sie schnelle Hebel, mit denen Sie Ihre Produktivität im Arbeitsalltag spürbar steigern können.

Prozessberatung im Schaltschrankbau

Prozessberatung im Schaltschrankbau

Im Alltag schleichen sich Effizienzfresser überall ein und werden oft zur Gewohnheit. Auch wenn sie auf den ersten Blick klein wirken, führen sie in Summe zu großen Verlusten. Genau hier setzt unsere Prozessberatung an. Gemeinsam identifizieren wir bei Ihnen vor Ort offensichtliche und versteckte Ineffizienzen. Wir schauen nicht nur auf einzelne Arbeitsschritte, sondern auf das Zusammenspiel von Mitarbeitenden, Material und Informationen. Darauf aufbauend entwickeln wir mit Ihnen individuelle Lösungsansätze, die zu Ihrer Produktion passen. Dabei gilt: Schon kleine Veränderungen können große Effizienzgewinne bringen. Deshalb optimieren wir Ihre Prozesse Schritt für Schritt – gemeinsam, praxisnah und direkt umsetzbar.