非液冷型 CE 認證 GB/T 直流充電電纜,可持續以高達 250 kW 的功率充電

2024.04.22
CHARX connect standard 非液冷型 GB/T 直流充電電纜

新一代 GB/T 直流充電電纜 CHARX connect standard 是菲尼克斯電氣依據中國最新 GB/T 20234 標準,為全球電動車市場和各類應用開發的 CE 認證充電電纜。

非液冷型直流充電電纜 CHARX connect standard 有 125 kW (125 A/1,000 V) 和 250 kW (250 A/1,000 V) 兩種款型,在 Boost Mode 下,充電功率甚至可短時達到 350 kW (350 A/1,000 V)。

充電槍堅固耐用,因為採用了創新的壓接工藝,而且所用材料具備以下特性:鍍銀接點耐磨、耐腐蝕,外殼耐磨、耐摔、耐衝擊。總體而言,充電槍的防護等級達 IP67,可在室外安全使用。這種低扭力軟電纜的特點是導體橫截面僅為 2 x 70 mm²,使用便捷,抗寒耐凍。

除了標準款型,CHARX connect standard GB/T 直流充電電纜還有可組態款型:例如充電槍可配備支援程式設計的 LED 或 S1 開關,以實現智慧應用。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部