Entdecken Sie unsere Einführungs- und Spezialaktionen. Neue Aktion - PLC Logicmodule: Direkt zu unseren Aktionen
Sie möchten sich in diesem Jahr weiterbilden und von unserem Wissen profitieren? Einfach unsere Seminarbroschüre herunterladen, das passende Training aussuchen und anmelden. Hier herunterladen
⚠️ Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit am 11. Juni 2025 Am Mittwoch, 11. Juni 2025, finden zwischen 08:00 und 17:00 Uhr Wartungsarbeiten an unserem Telefonnetz durch einen externen Dienstleister statt. In dieser Zeit sind wir telefonisch leider nicht erreichbar. 📧 Sie erreichen uns weiterhin über: • E-Mail: infoswiss@phoenixcontact.com (Allgemein) • E-Mail: verkaufswiss@phoenixcontact.com (Bestellungen) • E-Mail: offertswiss@phoenixcontact.com (Angebote) • E-Mail: Ansprechpartner
Wir bemühen uns, die Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis! Ihr Team von Phoenix Contact AG
Innenleben mit Lead-Frame eines PLC-Interface-Relais
Signale zuverlässig schalten – auf engem Raum
Relaissysteme von Phoenix Contact bilden die leistungsstarke und zuverlässige Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie. Die Lead-Frame-Technologie der Relaisbaureihe PLC-INTERFACE stellt das solide Fundament für das zuverlässige Schalten, Trennen und Verstärken von Signalen dar. Zusätzlich kommen elektromechanische und Solid-State-Relais zum Einsatz – diese Kombination bewährt sich Tag für Tag bei millionenfachen Schaltspielen in verschiedenen Applikationen und Relaisschaltungen.
Qualität steht bei Phoenix Contact im Vordergrund, sodass auch kleine Details bei uns eine hohe Wichtigkeit haben. Mit unserer eigenen Kunststoff- und Metallteilefertigung werden die Bauteile produziert, die die Basis der hochwertigen Komponenten darstellen. 100 % der Produkte werden dabei geprüft. Damit in Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen kontinuierlich innovative Produktideen umgesetzt werden, werden Know-how und hauseigene Kompetenzen weiter ausgebaut.
PLC-INTERFACE – Vielfalt mit System
Lead-Frame-Technologie
Die Lead-Frame-Technologie in der Relaisbaureihe PLC-INTERFACE bildet das solide Fundament für das zuverlässige Schalten, Trennen und Verstärken von Signalen: Eingepresste Bauelemente sorgen für eine erhöhte Vibrationsbeständigkeit. Das optimierte Wärmemanagement verlängert die Lebensdauer elektronischer Bauelemente. Nachhaltigkeit realisieren wir mit gut trennbaren Materialien sowie steckbaren Relais.
VARIOFACE PLC-V8-Adapter
Der Systemverkabelungsadapter ermöglicht die schnelle, einfache und fehlerfreie Verbindung von Relaismodulen mit der Steuerung.
Umfangreiches Zubehör
Mit den farbig gekennzeichneten und isolierten Steckbrücken können Sie bei den PLC-Relaismodulen bis zu 70 % Verdrahtungszeit einsparen. Sicherungsadapter mit 6,2 mm Baubreite ermöglicht Ihnen eine kanalweise Absicherung ohne zusätzlichen Platzbedarf auf der DIN-Schiene.
Programmierbares Logikrelaissystem PLC logic
Schalten und steuern Sie I/O-Signale mit einem hochkompakten und flexiblen System. Sie können das Logikmodul mit den entsprechenden Relais- und Analogmodulen beliebig kombinieren. Der modulare Aufbau ermöglicht ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten.
PLC logic – Programmierung und Konfiguration
Einfache Parameteranpassungen und flexibles Monitoring per App mit dem dazugehörigen Bluetooth-Adapter. Intuitiv zu bedienende Software LOGIC+ für die schnelle Realisierung Ihrer Projekte. Integrieren Sie die PLC logic über RS-485 (Modbus/RTU) in übergeordnete Steuerungen.
Aus Leidenschaft, Innovation und Pioniergeist wurde 1997 ein Meilenstein in der Relaistechnik: Die Lead-Frame-Technologie wurde erstmals in Relaismodule auf 6,2 mm Baubreite von Phoenix Contact integriert. Das ist so bis heute einmalig im Markt.
Schaltgeräte für eine nachhaltige Zukunft
Ein Wegbereiter zur All Electric Society
Relaismodule für eine nachhaltige Zukunft
Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen einer vollautomatisierten Fertigung. Erleben Sie Pionier- und Innovationsgeist aus einem neuen Blickwinkel. Schauen Sie mit uns auf weltweite Applikationen und werfen Sie einen Blick in die Zukunft. PLC-INTERFACE unterstützt Zukunftstechnologien in allen Bereichen der All Electric Society: Power-to-X, Sektorenkopplung, erneuerbaren Energien, Industrieautomation, Infrastruktur und Gebäudeautomation. Natürlich immer im Zeichen der Nachhaltigkeit.
Im Zukunftsbild der All Electric Society sorgt eine umfassende Infrastruktur für den notwendigen Transport und Austausch von Energie, Signalen und Daten in sämtlichen Lebens- und Arbeitsbereichen. Zuverlässige Schalthandlungen sind in diesem sektorenübergreifenden Gesamtsystem für einen sicheren und reibungslosen Betrieb elektrifizierter Maschinen und Anlagen essenziell.
Alles rund um PLC-INTERFACE
Innovationstreiber und Merkmale Wir sind Ihr verlässlicher Partner und Innovationstreiber mit Engineering-Know-how: Umfangreiches Zubehör und durchdachte Funktionen für alle Anwendungen.
Technologie Mit unseren Relaismodulen setzen Sie auf innovative Technologie für ein breites Programm an Standard- und Elektronikvarianten mit platzsparender, einfacher Handhabung und werkzeugloser Verdrahtung.
Applikationen Mit PLC-INTERFACE haben Sie die Gewissheit, die gesetzlichen und technischen Anforderungen durch innovative Technologie sicher zu erfüllen.
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit ist im gesamten Lebenszyklus der PLC-INTERFACE-Relais eine wesentliche Komponente. Reduzierung von Verpackung, austauschbare Relais, CO₂-Footprint-Transparenz und gut trennbare Materialien für ein optimales Recycling.
Bereit für die Zukunft Wir sind Ihr Wegbereiter für wichtige Zukunftsthemen wie Digitalisierung, CO₂-neutrale Energie und Power-to-X, mit Hilfe der Elektrifizierung in allen Sektoren und Branchen.
Entdecken Sie PLC-INTERFACE aus verschiedenen Blickwinkeln