Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Single Pair Ethernet System Alliance erneut mit eigenem Stand auf der Hannover Messe

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance auf der Hannover Messe und Logo

Mit der Hannover Messe steht im April wieder das international wichtigste Event für alle Technologien rund um die industrielle Transformation an.

Unter dem Motto „Energizing a Sustainable Industry“ stellen Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft gemeinsam Lösungen für eine gleichermaßen leistungsstarke und nachhaltige Industrie vor. Mehr als 4.000 Unternehmen agieren als vernetztes industrielles Ökosystem und zeigen, wie Klimaneutralität durch Elektrifizierung, Digitalisierung und Automation erreicht werden kann – und die Single Pair Ethernet System Alliance ist wieder dabei.

Single Pair Ethernet gilt bereits jetzt als eines der Top-Themen der Messe.
Start-ups und Big Player gleichermaßen werden in Hannover innovative Lösungen vorstellen, die auf dem neuen Ethernet-Standard basieren. Umso größer wird die Community für diese Technologie: Viele Unternehmen gehören bereits jetzt zum eingetragenen Verein der Single Pair Ethernet System Alliance.

Der eigene Stand (Halle 9, Stand D28) ist als offener, firmen- und branchenübergreifender Hub gestaltet. Hier soll es vor allem um das gemeinsame Herzensthema gehen: Die Etablierung von Single Pair Ethernet als internationaler Standard für alle Bereiche, in denen Ethernet-Verbindungen ersetzt oder neu aufgebaut werden. Der Code für kostenlose Tickets zur Hannover Messe kann direkt über die Webseite der Single Pair Ethernet System Alliance unter der URL https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/ angefordert werden.
Mit inzwischen über 70 Mitgliedsunternehmen ist die Single Pair Ethernet System Alliance eine starke und schnell wachsende Vereinigung, die sich gegenseitig inspiriert und unterstützt. Entsprechend hochkarätig wird der Stand mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Branchen besetzt sein.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications