Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Auszeichnungen für PLC-INTERFACE-Relais Circuit Breaker in den USA

10.06.2025
PLC-INTERFACE-Relais mit Circuit Breaker und Award-Logos

PLC-INTERFACE-Relais mit Circuit Breaker von Phoenix Contact gewinnt Gold bei den Control Engineering 2025 Product of the Year Awards sowie den Titel "Most Valuable Product" der Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards in den USA.

Das „Control Engineering Product of the Year“ würdigt seit fast vier Jahrzehnten bahnbrechende Technologien in Automatisierung und Steuerung. Auch 2025 werden Produkte ausgezeichnet, die die Zukunft des Industrial Engineering prägen. Die nominierten Produkte waren zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2024 neu auf dem nordamerikanischen Markt. Mit dem PLC-INTERFACE Circuit Breaker erhält Phoenix Contact den Gold-Award in der Kategorie "Power".

Das "Plant Engineering Product of the Year"-Programm feiert dieses Jahr sein 37-jähriges Bestehen und bleibt weiterhin die führende Auszeichnung für die innovativsten und einflussreichsten neuen Produkte in der Fertigungs- und Nicht-Fertigungsindustrie. Dieses jährliche Wahlprogramm der Leserinnen und Leser hebt Innovationen hervor, die den Betrieb von Anlagen revolutionieren und den Fortschritt der Branche vorantreiben. Mit dem PLC-INTERFACE Circuit Breaker erhält Phoenix Contact hier den Award "Most Valuable Product (MVP)".

Diese Auszeichnungen spiegeln das Engagement von Phoenix Contact für kontinuierliche Innovationen im Bereich des Schaltens und der Industrieautomatisierung wider. PLC-INTERFACE Circuit Breaker ist die kompakte Lösung zum Schalten und Sichern: Sie bietet die innovative Kombination aus Relais-Interface und elektronischer Sicherung (Schutzschalter) in einer Breite von nur 6,2 mm, für mehr Platz im Schaltschrank. Der Nennstrom (1 bis 6 A) und das Abschaltverhalten können über DIP-Schalter am Gerät individuell konfiguriert werden. Ein aktiver Diagnoseausgang liefert eine zuverlässige Statusmeldung an die übergeordnete Steuerung. Die optische Statusmeldung erfolgt über eine mehrfarbige LED in den Farben grün, gelb und rot.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications