Das unschlagbare Team – für eine hohe Anlagenverfügbarkeit

Überspannungsschutz und Stromversorgungen ergänzen sich hervorragend, wenn es um eine hohe Anlagenverfügbarkeit geht. Mehr erfahren Sie dazu auf dieser Webseite oder in unserem E-Paper.
Überspannungsschutz und Stromversorgung als Puzzleteile vor einem dunklen Hintergrund

Jede Anlage benötigt gut aufeinander abgestimmte Komponenten. Nur so kann eine hohe Anlagenverfügbarkeit, auch bei hoher EMV-Belastung, sichergestellt werden. Phoenix Contact bietet ein unschlagbares Team, das ungewollte und kostspielige Produktionsausfälle vermeidet.

Produktbild QUINT POWER-Stromversorgung

QUINT POWER-Stromversorgung der vierten Generation

Stromversorgung als Herz jeder industriellen Installation

Zur Steuerung und Überwachung einer elektrischen Anlage ist eine 24-V-Stromversorgung mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Auch einfache Automatisierungsgeräte nutzen die Vorteile dieser Versorgung. Um die Kontrolle über die Anlage zu behalten, ist daher eine stabile Versorgung mit 24 V sehr wichtig.

Produktfoto Überspannungsschutz PLUGTRAB PLT-SEC

Typ-3-Überspannungsschutz PLUGTRAB PLT-SEC mit Push-in-Anschlusstechnik

Überspannungsschutz steigert die Anlagenverfügbarkeit zusätzlich

Gemessen am hohen Einfluss auf die Anlagenverfügbarkeit, gehört die 24-V-Stromversorgung zu den besonders schützenswerten Teilen der elektrischen Anlage. Ein Typ-3-Überspannungsschutz zum direkten Schutz der Stromversorgung ist daher eine sinnvolle Investition in die Anlagenverfügbarkeit. Um den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten, gilt es, aufeinander abgestimmte Überspannungsschutz- und Stromversorgungskomponenten zu nutzen.

Typ 3 Überspannungsschutz PLT-SEC und QUINT POWER-Stromversorgung als Puzzleteile

Ein unschlagbares Team aus Überspannungsschutz PLT-SEC und QUINT POWER-Stromversorgung

Ein unschlagbares Team

Die optimal aufeinander abgestimmte Kombination aus dem einphasigen Überspannungsschutz PLUGTRAB PLT-SEC der zweiten Generation und den Stromversorgungen QUINT POWER der vierten Generation bietet auch bei extremen Umweltbedingungen einen maximalen Schutz Ihrer Anlage.

Ihre Vorteile

  • Bis zu zehnmal höherer Schutz der Stromversorgung vor Überspannungen
  • Doppelte Lebensdauererwartung der Stromversorgung
  • Hohe Planungssicherheit dank fünfjährigem Garantieversprechen

Höhere Belastbarkeit

Symmetrische Stromaufteilung bei einer auftretenden Überspannung

Strombelastbarkeit

Der Einsatz abgestimmter Überspannungsschutzkomponenten ermöglicht eine symmetrische Stromaufteilung bei einer auftretenden Überspannung.

Bis zu zehnmal höherer Schutz:

Durch Einsatz des Typ-3-Überspannungsschutzgeräts PLUGTRAB PLT-SEC der zweiten Generation ist die QUINT POWER-Stromversorgung der vierten Generation zehnmal belastbarer gegen Stoßströme als ohne diesen Schutz.

Doppelte Lebensdauererwartung:

Der Vergleich zu nicht aufeinander abgestimmten Produkten zeigt: unsere Kombination aus Überspannungsschutz PLT-SEC der zweiten Generation und QUINT POWER-Stromversorgung der vierten Generation verdoppelt die Lebensdauererwartung der Stromversorgung.

Weiterführende Informationen

Wir haben die Komponenten auf den Prüfstand gestellt. Hier können Sie die Prüfergebnisse der Koordinationsprüfungen herunterladen.

Wir sind überzeugt von unserem Team
Garantieversprechen

Sollte es trotz Einsatz dieser Kombination dennoch zu einem Schaden an Ihrer QUINT POWER-Stromversorgung der vierten Generation kommen, erhalten Sie in den ersten fünf Jahren nach dem Kauf kostenlosen Ersatz.

Garantiebedingungen laden
Überspannungsschutz PLT-SEC und QUINT POWER-Stromversorgung
Stromversorgung QUINT POWER

QUINT POWER-Stromversorgungen

Unser Teamplayer: QUINT POWER-Stromversorgung

  • SFB Technology
  • Statischer und dynamischer Boost
  • Präventive Funktionsüberwachung
  • Individuelle Lösungen ab Stückzahl 1
Überspannungsschutz PLT-SEC

Überspannungsschutz PLT-SEC

Unser Teamplayer: Überspannungsschutz PLT-SEC

  • Schutz für Endgeräte
  • Internationale Zertifizierung
  • Statusanzeige und Fernmeldekontakt
  • Steck- und prüfbar

Das unschlagbare Team für eine hohe Anlagenverfügbarkeit

Ein perfektes Team: Mann sichert kletternden Mann an Kletterwand ab
Überspannungsschutz PLT-SEC und QUINT POWER-Stromversorgung YouTube