Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Überwachung von Überspannungsschutz für Signalschnittstellen

26.09.2023
Fernmeldemodule überwachen Überspannungsschutz für Signalschnittstellen der Produktfamilie CLIXTRAB

Signalleitungen sind wie Nervenbahnen in technischen Anlagen. Darum ist es sehr wichtig, diese Anlagenteile vor Überspannungen durch Schalthandlungen oder Blitzeinschläge zu schützen. Besonders platzsparend lässt sich dieser Schutz mit den Überspannungsschutzgeräten aus der Produktfamilie Termitrab complete von Phoenix Contact realisieren.

Oftmals sind die Schutzkomponenten in mehreren Schaltschränken oder im Feld installiert. Somit ist eine permanente Sichtprüfung der Schutzgeräte vor Ort sehr aufwändig oder teilweise nicht möglich. Mit den Fernmeldemodulen der Produktfamilie Termitrab complete werden jetzt bis zu 50 Überspannungsschutzgeräte überwacht. Hierbei wird der Status aller Schutzmodule erfasst und im Fehlerfall als Alarm an einen zentralen Meldekontakt ausgegeben. Zusätzlich lassen sich mit diesen Fernmeldemodulen auch die Überspannungsschutzgeräte der Clixtrab-Familie überwachen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications