Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Neues Produktetikett unterstützt den automatisierten Wareneingang

22.01.2024
Neues Produktetikett von Phoenix Contact

Zur weiteren Optimierung der Logistikprozesse führt Phoenix Contact neue Produktetiketten ein, die den automatisierten Wareneingang und Warenausgang bei seinen Kunden vereinfachen.

Die neuen Produktetiketten bilden die wichtigsten Informationen wie Artikelnummer, Menge, Produktionsdatum, Charge und Herkunftsland als 1D-Barcode und/oder 2D-Data-Matrix-Code ab. Das automatisierte Einlesen der Scan-Codes steigert die Produktivität im Warenein- und -ausgang, indem manuelle Aufwände der Logistikmitarbeitenden reduziert werden.

Das neue Produktetikett erfüllt die Anforderungen, die die in der ECIA (Electronic Components Industry Association) organisierten Hersteller und Händler festgelegt haben. Durch den neuen Aufbau werden alle Pflichtinformationen in der geforderten Weise als Scan-Codes dargestellt. Aus Gründen der Nachhaltigkeit und der Kosteneffizienz hat Phoenix Contact darauf Wert gelegt, dass das kompakte Format der bisherigen Etiketten beibehalten wird.

Das neue Produktetikett wird zum aktuellen Corporate Standard und kommt im gesamten Standard-Produktportfolio bei Phoenix Contact zum Einsatz. In der Übergangszeit wird es zu einer Vermischung der Etikettierungen in den Auslieferungen kommen.

Wie Großkunden bestätigen, unterstützt Phoenix Contact mit den neuen Labels die effiziente Gestaltung ihrer Logistikprozesse. „Die Zusammenarbeit mit Phoenix Contact zur Definition des neuen Labels war sehr effektiv. Unsere Anforderungen wurden in gemeinsamer Abstimmung umgesetzt und führen in Zukunft zu einem effizienten Warenfluss im Wareneingang und -ausgang“, erklärt Michaela Fritz, Vice President Warehouse Operations & Supply Chain Programs bei TTI.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications