Die Stürmer von Phoenix Contact Österreich – Haben Sie tatsächlich das Zeug, um Tore zu erzielen?

22.06.2024
Phoenix Contact Österreich Fußball Sturm

Sie fragen sich wie wir das Spiel weiter aufbauen, um Tore zu erzielen und Torchancen herauszuspielen? Das ist doch klar mit unseren Stürmern. Die lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen, und geben dem gegnerischen Team Analgenausfall ordentlich Stoff.

Werden Sie noch auf eines der Spiele der Europameisterschaft wetten? Das ist Ihnen zu riskant und Ihnen ist es schade ums Geld? Das verstehen wir nur zu gut, denn auch Analgenstillstände verursachen hohe Kosten. Und unser langjähriger Widersacher, der Anlagenausfall, hat andere Pläne beim Match. Er freut sich, wenn Ihre Produktion stillsteht und er ein Tor erzielt. Damit dieser Gegner die EM erst gar nicht gewinnt, tritt das Team von Phoenix Contact Österreich gegen sie an. Unser klareres Ziel: das Ausscheiden des Teams Analgenausfall. Unser Motto: Aufgegeben wird nur ein Brief. Mit Entschlossenheit, technischer Eleganz und spielerischer Leichtigkeit halten wir siegessicher dagegen.

Sie fragen sich, woher diese felsenfeste Überzeugung kommt? Aus über 100 Jahren Erfahrung mit unseren Widersacher Analgenausfall. Wir wissen, dass wir mit einem ganzheitlichen Stromversorgungskonzept den Anlagenstillstand in die Knie zwingen. Er wird wie immer ohne ein einziges Tor vom Platz gehen. Dafür sorgt unser Team aus exakt aufeinander abgestimmten Komponenten. Was dazu jetzt noch fehlt? Natürlich unsere Stürmer.

Auf der linken Position im Sturm haben wir ein wahres Power-Paket unseren Speedstarter. Er bringt jeden Motor bis 1,5 kW auf Touren und entwickelt einen mächtigen Zug auf das Tor. Flink wie ein Wiesel wird in den Rechts- und Linkslauf geschaltet und er ist dadurch für seine Gegner unberechenbar. Er ist extrem antrittsstark und bringt ein enormes Drehmoment auch im Sanftanlauf auf den Rasen. Seine Drehzahl ist variabel und kann entweder auf Knopfdruck über Steuereingänge oder über den Analogeingang gewählt werden. Die Inbetriebnahme ist mit dem Drehschalter so einfach, dass ihn jeder Trainer dafür liebt.
Mit nur 35 mm Baubreite findet er die kleinste Lücke in der Verteidigung und besiegt damit den Gegner Platzbedarf souverän. Unser Torjäger weiß aber auch in gefährlichen Situationen sicher zu stoppen. Mit der integrierten STO – Safe Torque OFF - ist ein sicherer Halt nach SIL3 gewährleistet. Unser Speedstarter zählt deshalb, zu Recht, zu den internationalen Weltklassestürmern.

Auf der rechten Flanke im Sturm ist unser Crimpfox Duo 16S, auch bekannt als technisch sehr versierter Edelzangler. Durch seine gleichbleibende qualitativ immer hochwertige Crimpkraft und Genauigkeit sorgt er für torgefährliche Situationen, denn der Ball landet immer direkt vor den Füßen der Mitspieler. Durch seine automatische Querschnittanpassung ist er flexibel und er spielt auch unter Druck präzise. Im Zweikampf überzeugt die robuste Crimpzange durch Ausdauer und ihr hohes Laufpensum, bei dem sie trotzdem die Übergangswiderstände gering hält. Auch am Ende der zweiten Halbzeit hat sie noch die volle Power und zeigt keinen Verschleiß. Jedes Team braucht so einen Edelzangler, der die gegnerische Kombizange und aufgesplissene Litzen einfach elegant ausspielt.

An der Spitze des Sturms ist unser THERMOMARK GO. Ein kleiner, quirliger Spieler, der dem Spiel seinen unverkennbaren Stempel aufdrückt. Mit seiner großen Spielvielfalt deckt er unzählige Markierungs- und Spielsituationen ab und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Er hat durch die durchgängige industrielle Kennzeichnung den besten Überblick und lässt keine Chance aus, um den Ball in Richtung Tor zu treiben. Schlechte Vorlagen und Untergründe machen ihm nichts aus, er wandelt alles in eine Torchance um. Der THERMOMARK GO verbreitet in seiner Umgebung außerdem Ruhe und Ordnung, wodurch er den chaotischen Spielaufbau des Widersachers Analgenausfall massiv stört. Egal welche Tricks der Gegner anwendet (z.B. Öle und Chemikalien), der Ball bzw. das Etikett ist an seinem Fuß wie festgeklebt und er dribbelt unbeirrt in Richtung Tor.

Wie bei vielen Dingen ist das Gesamtpaket und damit die Teamleistung ausschlaggebend für den Erfolg. Ein einziges Tor von Phoenix Contact reicht für den Sieg, wenn das Team Anlagenausfall keines Tor schießt. Das Team von Phoenix Contact bringt alles mit, was dem Widersacher Anlagenausfall das Fürchten lernt: Stromversorgung, Geräteschutz, Blitz- und Überspannungsschutz, effiziente Potenzialverteilung und Verdrahtung, Filter und natürlich das richtige Werkzeug und eine Lösung für die durchgängige industrielle Kennzeichnung. Keine dieser Spieler schafft es alleine und trotzdem sind sie in der richtigen Kombination ein im wahrsten Sinne des Wortes ein unschlagbares Team.

Sie möchten auch dem Anlagenstillstand keine Chance geben und hohe Ausfallkosten vermeiden? Dann lesen Sie weiter, wenn wir Ihnen einen Einblick in unseren Matchplan geben. Denn erst da werden Sie sehen, warum das perfekte Zusammenspiel der Bauteile so wichtig ist. Weiter geht es am 27. Juni auf Facebook, Likedin und unserer Website.

Pressekontakt
Patricia Pöllhuber
Patricia Pöllhuber | Marketing & Communications Specialist ICE