Abisolierautomat für die effiziente Leitervorbereitung

22.04.2024
Leiter mit dem Abisolierautomaten E.Fox S 10 abisolieren

Mit dem neuen Abisolierautomaten E.Fox S 10 von Phoenix Contact werden Leiter einfach und effizient bei gleichbleibend hochwertigen Ergebnissen abisoliert. Seine speziellen V-Messer decken einen Querschnittsbereich von 0,08 bis 10 mm² ab. Mit dem optional erhältlichen Flachmesser verarbeitet er Flachbandkabel bis zu einer Breite von 7,6 mm.

Die Bedienung des neuen Abisolierautomaten erfolgt über ein intuitives 5"-Touchdisplay. Die geneigte Stellung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung des Geräts sowohl bei sitzender als auch bei stehender Tätigkeit. Die Benutzeroberfläche ist durch die Verwendung von Symbolen und der Visualisierung der Abisolierparameter übersichtlich und selbsterklärend. Die geringe Zykluszeit von 0,3 s und die Verstellung der Parameter durch elektrische Antriebe sorgen für wiederholgenaue, schnelle Abisoliervorgänge. Wiederkehrende Abisolierparameter lassen sich in Form von bis zu 100 Favoriten speichern. Diese können optional mit einem Barcode verknüpft und durch Hand-Scanner aufgerufen werden. Der offen gestaltete Einlegebereich ist beleuchtet, so dass Leiter schnell und präzise von vorn als auch oben eingelegt werden können. Durch die Einbindung des Abisolierautomaten in das Werkerassistenzsystem clipx Wire Assist lässt sich die Effizienz weiter steigern, während Fehler durch den softwaregestützten Prozess reduziert werden. Über die Ethernet-Schnittstelle wird der Automat durch die Werkerassistenz-Software clipx Wire Assist angesteuert und die Abisolierparameter wie Querschnitt, Abisolierlänge und Abzugslänge direkt aus dem Projekt an den E.Fox S 10 gesendet.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications