19 英吋規格的全能型模組:用於快速充電站的直流充電控制器 CHARX control integrated
2023.09.26
菲尼克斯電氣推出的直流充電控制器 CHARX control integrated 具備所有用於控制和監控 19 英吋充電站的功能。
該智慧控制模組能夠管理多達五個 30 kW 電源模組,實現高達 150 kW 的快速直流充電。它能夠簡化充電樁的專案規劃、安裝及維護保養,可幫助您經濟且全面地建立起快充基礎設施。
CHARX 模組默認採用 19 英吋的規格,能夠優化充電樁的規劃、安裝,提高經濟效益。彼此協調的功率電子設備能夠實現高效的轉換、分配和儲存, 與採用 DIN 導軌元件的傳統裝配方式相比,這種模組化設計採用 19 英吋標準尺寸的 CHARX 系統,顯著降低了直流充電樁的複雜性。得益於採用 19 英吋標準規格和直插式快速連接技術,裝入、更換模組等安裝和保養操作更加簡單、快捷。在此基礎上,以智慧、快速的方式實現電動車充電。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com