Das Melderelais MR 11 ist ein halbautomatisches Relais. Für die optische Anzeige ist neben der Spulenerregerspannung keine zusätzliche Hilfsspannung erforderlich. Das ist besonders bei dem Einsatz zur Überwachung von Spannungen wichtig
Die Fallklappen- bzw. Melderelais werden zur Statusanzeige in Schaltwarten, auf Schaltpulten sowie in Blindschaltbildern eingesetzt. Die vordefinierten Kontaktbelegungen ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme. Dabei zeichnen Sie sich die halb- oder vollautomatisierten Ausführungsvarianten durch übersichtliche Anzeigeflächen aus. Der robuste Aufbau ermöglicht auch unter rauen Umgebungsbedingungen einen zuverlässigen Betrieb.
Mehr InformationenDas Melderelais MR 11 ist ein halbautomatisches Relais. Für die optische Anzeige ist neben der Spulenerregerspannung keine zusätzliche Hilfsspannung erforderlich. Das ist besonders bei dem Einsatz zur Überwachung von Spannungen wichtig
Das Melderelais MR 21 wird zur Anzeige von Gefahren- und Betriebszuständen eingesetzt. Es arbeitet vollautomatisch.
Fallklappenrelais mit manueller Meldungsquittierung
Das halbautomatische Fallklappen- bzw. Melderelais MR 11 dient zur Anzeige von Anlagenzuständen.
Die Meldungsquittierung wird bei dieser Ausführungsvariante manuell durchgeführt durch Betätigung des an der Gerätefront verbauten Rückstellknopfs. Dies ermöglicht eine klare Übersicht von bereits bekannten (quittiert) oder veränderten Meldungen (noch nicht quittiert).
Servicetechniker vor Ort erkennen so, ob Anlagenzustände bereits bekannt sind und ggf. schon entsprechende Maßnahmen eingeleitet wurden oder ob noch Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Nach Quittierung und Entstörung stellt sich das Fallklappenrelais selbstständig wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Die Besonderheit der halbautomatischen Ausführungsvariante besteht darin, dass die Störungsmeldung auf der Gerätefront nach der Entstörung ohne vorherige Meldungsquittierung erhalten bleibt. So kann der Servicetechniker auch nach einer automatischen Entstörung erkennen, ob ein unterbrechungsfreier Anlagenbetrieb möglich war.
Fallklappenrelais mit automatischer Meldungsquittierung
Das vollautomatische Fallklappen- bzw. Melderelais MR 21 wird ebenfalls zur Anzeige von Gefahren- und Betriebszuständen eingesetzt.
Die Meldungsquittierung erfolgt bei dieser Ausführungsvariante automatisch ohne manuellen Eingriff. So zeigt die Gerätefront immer den aktuellen Anlagenzustand an.
Die vollautomatische Ausführungsvariante eignet sich somit für einen personenlosen Anlagenbetrieb.
Die Meldungen bzw. Sichtzeichen auf den Beschriftungsschildern können für Ihre Anforderungen individuell zusammengestellt werden. Die Nutzung vorkonfigurierter Meldungen ermöglicht eine noch schnellere Inbetriebnahme.
Die standardisierten Platten ermöglichen Ihnen dabei eine ein- oder zweizeilige Bedruckung mit jeweils bis zu 15 Zeichen.
Die durchdachte Bauweise ermöglicht auch einen nachträglichen Austausch von bedruckten Beschriftungsplatten. So sind Sie auch bei langjährigen Einsätzen möglichst flexibel in der Nutzung.
Kombinationsgehäuse für den Fronteinbau
Mit unseren Kombinationsgehäusen haben Sie die Möglichkeit, bis zu neun Fallklappenrelais einfach in der Schaltschrankfront zu montieren. Der gemeinsame Träger erleichtert nicht nur die Montage, sondern erleichtert auch die Übersicht der anliegenden Meldungen.
Je nach Kombinationsgehäuse sind bis zu vier oder bis zu neun Fallklappenrelais montierbar. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, weniger Relais zu verbauen. In diesem Fall werden die restlichen freien Plätze einfach mit Blindplatten versehen. So haben Sie auch noch nachträglich die Möglichkeit, Ihre Anlage zu erweitern.