Wissenswertes
21.11.2024

Was ist Power-to-Gas? Die Technologie Power-to-Gas (PtG/P2G) fördert die Energiewende, indem sie zur Netzstabilität beiträgt und erneuerbare Energien effizienter nutzbar macht.

Power-to-Gas Wasserstoffanlage vor Windrädern und Solarpanels

Kurzfassung

Power-to-Gas wandelt erneuerbare Energie durch Elektrolyse in Wasserstoff um, der direkt genutzt oder mit CO₂ zu Methan umgewandelt wird. Diese Technologie ermöglicht die Speicherung erneuerbarer Energie, die Einspeisung ins Erdgasnetz, stabilisiert Stromnetze und fördert die Sektorenkopplung durch vielseitige Nutzung des Gases in verschiedenen Industrien.

Schematische Darstellung der Elektrolyse

Wie funktioniert Power-to-Gas?

Das Verfahren basiert auf der Elektrolyse, einem elektrotechnischen Prozess, bei dem elektrischer Strom zur Spaltung von Wasser in seine Moleküle verwendet wird. Sauberer Wasserstoff wird freigesetzt, der ein vielfältiger Energieträger ist. Bei PtG wird er in einem weiteren Schritt z. B. mit CO₂, das durch Carbon Capture abgeschieden wurde, in Methan umgewandelt.

Dieser Prozess nennt sich Methanisierung. Das entstehende synthetische Gas lässt sich in das vorhandene Erdgasnetz einspeisen oder in verschiedenen industriellen Anwendungen verwenden.

Einsatzmöglichkeiten von Power-to-Gas

Eine der Hauptanwendungen liegt in der Energiespeicherung. Anstatt Energie in Batterien zu speichern, ermöglicht Power-to-Gas die Speicherung elektrischer Energie in Form von Wasserstoff oder Methan. Synthetisches Methan kann zum Heizen und zur Stromerzeugung genutzt werden. Gleichzeitig ist das Gas eine Alternative zu fossilen Brennstoffen in der Industrie, da es in den gleichen Infrastrukturen verwendet werden kann.

Auch der erzeugte Wasserstoff kann in unterschiedlichen Industrien, von der Stahlproduktion bis zu chemischen Prozessen, genutzt werden. Ebenso findet er Anwendung in der Mobilität, z. B. bei der Betankung von Brennstoffzellen-Fahrzeugen, die emissionsfrei betrieben werden können.

Wartungspersonal in einer Windenergieanlage

Power-to-Gas beeinflusst die Energiewende

Power-to-Gas erleichtert die Integration erneuerbarer Energien in das bestehende Energiesystem und sichert ihre ganzjährige Verfügbarkeit. Gleichzeitig wird eine nahtlose Verbindung zwischen elektrischen, gasförmigen und mobilen Energieformen ermöglicht. Das trägt zur Stabilität der Stromnetze bei und reduziert z. B. die Abregelung von Solar- und Windparks.

Darüber hinaus fördert die Technologie den Übergang zu einer emissionsfreien Wirtschaft, da die erzeugten Gase fossile Brennstoffe ersetzen können. PtG schafft Verbindungen zwischen den verschiedenen Sektoren der Energieversorgung und treibt technologische Innovationen voran, die die Effizienz der Energieerzeugung und -nutzung steigern.

Die Vorteile von Power-to-Gas

Anstatt ungenutzte Energie zu verschwenden, verwandelt PtG diese in nutzbare gasförmige Brennstoffe, die abgerufen werden können, wenn notwendig. Durch die Methanisierung wird CO₂ gebunden und in Methan umgewandelt, was zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beiträgt. Der erzeugte Wasserstoff und das Methan können vielseitig genutzt werden, z. B. in der Industrie, im Verkehr und zur Wärmeversorgung. Damit trägt die Technologie zur Sektorenkopplung bei. Zudem kann das bestehende Erdgasnetz zur Speicherung und zum Transport genutzt werden. Kostspielige Investitionen in neue Infrastrukturen werden vermieden.

Fazit

PtG/P2G unterstützt eine nachhaltige und zukunftssichere Energieversorgung. Die Technologie fördert den Übergang zu einer emissionsfreien Wirtschaft, indem sie fossile Brennstoffe durch klimaneutrale Alternativen ersetzt und somit die Treibhausgasemissionen signifikant reduziert. Angesichts der weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Förderung erneuerbarer Energien ist Power-to-Gas ein Schlüsselbaustein der All Electric Society, indem die Technologie eine nachhaltige Energieversorgung ermöglicht und den Übergang zu einer emissionsfreien Wirtschaft unterstützt.

Autor: Phoenix Contact

E-Mail:

Verbinden Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten

All Electric Society Expertenteam
All Electric Society-Expertenteam
„Wir beraten Sie bei Fragen zur Sektorenkopplung und unterstützen Sie mit unseren Lösungen.“

Weitere Beiträge