Applikationsbeispiel
07.08.2024

Vernetzte Lichtlösungen im All Electric Society Park Spot on für mehr Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit.

Vernetzte Lichtlösungen im All Electric Society Park

Kurzfassung

Die Implementierung smarter Beleuchtungssysteme im All Electric Society Park zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technologie zur Bewältigung der Herausforderungen von Industrieunternehmen beitragen kann. Sie bieten eine digitale Kommunikationsinfrastruktur, die Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit durch Digitalisierung unterstützt und die Sektorenkopplung effektiv vorantreibt.

Lichtmast im All Electric Society Park

Die besonderen Lichtmasten stellen eine bedarfsgerechte, funktionale Beleuchtung auf dem gesamten Parkareal sicher. Dezent integriert erscheint der Sensor im unteren Scheinwerferelement

Spot on für intelligente Lichtlösungen

Industrieunternehmen, genauso wie Städte und Kommunen, stehen unter ständigem Druck, die Betriebskosten zu senken, Effizienzen zu erhöhen und gleichzeitig hohe Sicherheits- und Umweltstandards zu erfüllen.

Auch die Beleuchtung der Liegenschaften ist ein Baustein in diesem Puzzle. Der All Electric Society Park von Phoenix Contact in Blomberg zeigt, wie sich dieses Puzzle ganz individuell und zukunftssicher lösen lässt.

Nachtaufnahme All Electric Society Park Pavillon

Auch die gesamte Beleuchtung im Pavillon hängt an der zentralen Lichtsteuerung. So steht immer und überall im All Electric Society Park das richtige Licht am richtigen Ort zur richtigen Zeit zur Verfügung

Smarte Beleuchtung: Effizient und nachhaltig

Wie lässt sich dies effizient und nachhaltig umsetzen? Die Antwort liegt in der Implementierung smarter Beleuchtungssysteme, die weit mehr bieten als nur Licht.

Im All Electric Society Park von Phoenix Contact in Blomberg ist die Beleuchtungsanlage integraler Bestandteil des gesamten Energiemanagements des Parks. Sie stellt gleichzeitig die notwendige Kommunikationsinfrastruktur für die unterschiedlichen Teilnehmer, Aktoren, Sensoren, Energieverbraucher und -erzeuger dieses Netzwerks bereit.

Moderner Lichtmast im All Electric Society Park

Jeder Mast ist per LoRaWAN drahtlos mit dem Gesamtsystem verbunden und in das Datennetzwerk integriert

Mehr Licht, mehr Sicherheit

Der Park ist frei zugänglich und rund um die Uhr geöffnet. Daher ist es notwendig, ihn auch in der Dämmerungs- und Dunkelphase sicher, attraktiv und besuchbar zu machen. Das gesamte Lichtkonzept wirkt einladend, atmosphärisch und stimmig. So wird der design-technisch ohnehin attraktive Park auch in der Nacht zu einem Aushängeschild für das Unternehmen.

Die Lichtmasten im All Electric Society Park sind echte Multitalente. Im oberen Bereich befinden sich die LED-Beleuchtung sowie Sensoren für die Bewegung und das Lichtniveau. Darunter befinden sich Lautsprecher und spezielle LED-Systeme für farbiges Licht zur atmosphärischen Beleuchtung.

Überdachte Ladestationen im All Electric Society Park

Auch die Carports im Ladepark sind beleuchtet. Auch dies sind wichtige Elemente für die allgemeine Sicherheit und den Nutzerkomfort im Park

Die Gesamtleistung der Beleuchtung im All Electric Society Park beträgt ca. 7,8 kW. Die LED-Straßenleuchten, die dafür unter anderem zum Einsatz kommen, haben eine maximale Leistungsaufnahme von 36 Watt und eine Lichtausbeute von rund 91 Lumen/Watt. Sie können stufenlos und ohne Verzögerung gedimmt werden.

So lässt sich das Beleuchtungsniveau im All Electric Society Park bedarfsgerecht und nach Besucherfrequenz anpassen. Denn im Park sind etliche Sensoren und Aktoren, darunter auch Bewegungssensoren, verbaut, die mit der Beleuchtungsanlage verbunden sind. Befinden sich keine Besucher im Park, wird das Beleuchtungsniveau auf ca. 40 % der normativen Vorgaben herunter gedimmt. Wird Bewegung detektiert, fährt die Anlage auf volle Leistung. Damit werden die Vorgaben erfüllt und größtmögliche Sicherheit auf den Wegen gewährleistet.

So lassen sich normative Vorgaben erfüllen und gleichzeitig zusätzliche Einsparungen realisieren. Gegenüber konventioneller Beleuchtung ist diese Variante von effizienter LED-Technologie verknüpft mit einem intelligenten und bedarfsgerechten Steuerungsmanagement um ca. 80 % effizienter und damit nachhaltiger.

Smarte Kommunikationslösung als Basis

Die Voraussetzung dafür ist eine smarte Kommunikationslösung, die die Beleuchtungsanlage mit dem gesamten Park verbindet. Diese Lösung bietet abgestimmte Hardware, individuellen Service, eine performante und offene IoT-Plattform sowie intuitive Software.

Gemeinsam bilden diese Bausteine ein flexibles und effizientes System, das die Qualität der Beleuchtung verbessert, die Betriebskosten senkt und den Energieverbrauch optimiert. Das Leitsystem des Parks ist dafür mit der IoT-Plattform grovez.io gekoppelt, auf der die Steuerung der Straßenbeleuchtung läuft.

Treppenzugang All Electric Society Park bei Nacht

Auch die Handläufe entlang der Treppen im Park sind beleuchtet. Auch dies sind wichtige Elemente für die allgemeine Sicherheit und den Nutzerkomfort im Park

So funktioniert das System

Die Hardware besteht aus LoRaWAN-fähigen Luminaire Controller Units (LCU) oder Segment Controller Units (SCU). LoRaWAN ermöglicht eine hohe Reichweite bei geringem Energieverbrauch verbunden mit einer hohen Übertragungssicherheit auf Basis von End-to-End-Verschlüsselung und eignet sich daher gut für den Einsatz in weitläufigen Außenbereichen. Die Controller stellen die Verbindung von den einzelnen Leuchten oder Leuchtengruppen zu einem Gateway her. Diese Gateways dienen als Schnittstelle für die Kommunikation und Datenübertragung zwischen den Steuerungseinheiten und anderen Systemen zur Liegenschaftsverwaltung.

Die IoT-Plattform ist das Herzstück des Systems. Alle Informationen aus den Umweltsensoren, Wettermeldern und Betriebszuständen der teilnehmenden Gewerke laufen hier zusammen. Die Daten aus dem Park werden zentral erfasst und miteinander verknüpft.

Die Software mit dem übersichtlichen Dashboard ermöglicht es, jederzeit und ortsunabhängig die volle Kontrolle über das System zu haben. Zu den Funktionen gehören Realtime-Monitoring, Energieanalysen, Planung und Automatisierung von Beleuchtungsszenarien sowie ein Alarmierungssystem bei Unregelmäßigkeiten oder Systemausfällen.

Die Implementierung smarter Beleuchtungssysteme im All Electric Society Park zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technologie zur Bewältigung der Herausforderungen von Industrieunternehmen beitragen kann. Durch den Einsatz von energieeffizienten LED-Leuchten und einer intelligenten, bedarfsgerechten Steuerung wird nicht nur der Energieverbrauch erheblich reduziert. Auch die Betriebskosten werden gesenkt und die Sicherheit verbessert.

Insgesamt zeigt das Beispiel, dass smarte Beleuchtung weit mehr bietet als nur Licht: Sie kann eine digitale Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen, von der auch Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit durch Digitalisierung profitieren können.

Fazit

Die Implementierung smarter Beleuchtungssysteme im All Electric Society Park zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technologie zur Bewältigung der Herausforderungen von Industrieunternehmen beitragen kann. Sie bieten eine digitale Kommunikationsinfrastruktur, die Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit durch Digitalisierung unterstützt und die Sektorenkopplung effektiv vorantreibt.

Autor: Phoenix Contact

E-Mail:

Verbinden Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten

All Electric Society Expertenteam
All Electric Society-Expertenteam
„Wir beraten Sie bei Fragen zur Sektorenkopplung und unterstützen Sie mit unseren Lösungen.“

Weitere Beiträge