Applikationsbeispiel
26.02.2025

Die All Electric Society auf Tour Kommt frei Haus im Trailer: Gebäudeautomation und Sektorenkopplung von Phoenix Contact.

All Electric Society Transporter mit Anhänger auf einem Firmengelände

Kurzfassung

Wir können reden. Wir können viel auf dem Papier erklären. Wir können theoretisch Überzeugungsarbeit leisten für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wir können das Ganze aber auch erlebbar machen. Genau diesen Weg geht Phoenix Contact mit dem All Electric Society Mobil. In diesem weißen Anhänger stecken jede Menge Sektorenkopplung und Gebäudeautomation.

Luftaufnahme des All Electric Society Transporters mit Anhänger

Autark einsetzbar

Für Torben Ledermann, begeisterter Youtuber und Influencer für smarte Gebäude, ist der Showcase auf Rädern ideal für Präsentationen oder Schulungen rund um die All Electric Society.

Im Inneren des Anhängers steckt dafür Gebäudeautomation mit allem, was heute für die Sektorenkopplung notwendig und in Serie verfügbar ist: Steuerungen, Relais, Energiemessungen, Überspannungsschutz, Security, Router, Reihenklemmen oder auch Netzteile. Versorgt wird das Ganze mit 230 oder 400 Volt von außen. Regenerativ erzeugten Strom liefert die Solaranlage auf dem Dach. Das All Electric Society Mobil ist so mit dem eigenen Batteriespeicher samt Wandler auch an Orten ohne Stromversorgung einsetzbar, beispielsweise auf Parkplätze.

Innenaufnahme des All Electric Society Transporters mit Produkten, Monitor und Tisch

Verschiedene Setups

„Hier ist moderne Technik verbaut, die der Betrachter auf den ersten Blick gar nicht sieht“, sagt Torben Ledermann, der die Inbetriebnahme seitens Phoenix Contact maßgeblich begleitete. Die zentrale Steuerung erkennt zum Beispiel automatisch das Setup im Inneren des Anhängers. Die damit verbundenen Funktionen werden passgenau bereitgestellt.

„Die Steuerung erkennt, welche Funktionstafeln mit ihr verbunden sind.“ Auf diese Weise lassen sich wechselnde Aufgaben in der Gebäudeautomation mit unterschiedlich gekoppelten Sektoren unter realen Bedingungen darstellen. Zu den inneren Werten zählen ebenfalls vielfältigste Sensoren sowie die in der Gebäudeautomation etablierten Kommunikationssysteme – von Modbus über Dali bis hin zu Power-over-Ethernet (PoE).

Kommt auch zu Ihnen

„Das ist kein Standard-Infomobil. Wir zeigen vielmehr mit realer Technik, wie Lösungen zur Sektorenkopplung für eine nachhaltige Gebäudeautomation mit uns als Partner aussehen können“, freut sich Stephan Volgmann, Geschäftsführer des Deutschlandvertriebs von Phoenix Contact. „Das Ganze ist frisch aufbereitet mit anfassbaren Produkten von heute für die All Electric Society von morgen.“

Neugierig geworden? Das All Electric Society Mobil kommt auch zu Ihnen.

Autor: Thorsten Sienk

E-Mail:

Verbinden Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten

All Electric Society Expertenteam
All Electric Society-Expertenteam
„Wir beraten Sie bei Fragen zur Sektorenkopplung und unterstützen Sie mit unseren Lösungen.“

Weitere Beiträge