Schaltschrankbau in Zahlen

Wissenschaftliche Studie mit Brancheneinblicken und Kennzahlen
Werker und Werkerin vor einem geöffneten Schaltschrank
Gespräch in einer Fertigungsumgebung für Schaltschränke

Ein detaillierter Einblick in den Schaltschrankbau in Deutschland

Der Schaltschrankbau befindet sich derzeit in vielen Regionen in einem tiefgreifenden Wandel.

  • Was bedeutet dies konkret für die Branche und wie ist die aktuelle Situation?
  • Wie stark ist die Branche bereits heute vom Fachkräftemangel betroffen?
  • Welche Produktionsprozesse dominieren?
  • Welchen Trends und Herausforderungen begegnen Unternehmen derzeit?

Im Rahmen einer Forschungskooperation zwischen der Ruhr-Universität Bochum und Phoenix Contact ist im Jahr 2024 eine Studie zum aktuellen Stand der Technik der Schaltschrankbau-Branche in Deutschland entstanden. Sie liefert Antworten auf die zuvor genannten Fragen.

Obwohl die Studie in Deutschland durchgeführt wurde, ist sie auch für andere Länder von hoher Relevanz, da vergleichbare Arbeitsweisen, Lohnniveaus und gemeinsame Herausforderungen wie der Fachkräftemangel eine Übertragung der Ergebnisse ermöglichen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Erhalten Sie exklusive und aktuelle Brancheneinblicke
  • Verschaffen Sie sich einen Überblick über Trends und Entwicklungsperspektiven
  • Nutzen Sie die Möglichkeit des Benchmarks
  • Internationale Übertragbarkeit der Ergebnisse aufgrund vergleichbarer Umstände

Design der wissenschaftlichen Studie

❯ Teilnehmer: 50 Unternehmen
❯ Branche: Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
❯ Methodik: Vor-Ort-Interviews
❯ Interviewdauer: 120 bis 180 Minuten
❯ Ablauf: Produktionsbesichtigung und Interviews mit der Geschäftsführung, Leitung Produktion sowie Leitung Engineering

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Studieninhalt Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt in drei Teilen. Freuen Sie sich bereits heute auf die weiteren Einblicke und Erkenntnisse im zweiten und dritten Teil der Studie.

Werker vor einem Schaltschrank
Konstrukteur mit einer Reihenklemme in den Händen
Werker bei der Leitervorbereitung an einem digital unterstützten Werkerassistenzsystem
Werker vor einem Schaltschrank

❯ Wie ist die aktuelle Situation im deutschen Schaltschrankbau?
❯ Vor welchen Herausforderungen steht der Schaltschrankbau?
❯ Welche technischen und strategischen Trends lassen sich erkennen?
❯ Wie lassen sich Schaltschrankbau-Unternehmen klassifizieren?
❯ Wie hoch sind die durchschnittlichen Umsätze und Mitarbeitendenzahlen?
❯ Welche Bedeutung haben der Export und Import?

Konstrukteur mit einer Reihenklemme in den Händen

❯ Wie ist die aktuelle Situation in der Projektierung und im Engineering?
❯ Vor welchen Herausforderungen stehen die Schaltschrankbauer in diesen Bereichen?
❯ In welchen Unternehmensbereichen bestehen die größten Kapazitätsengpässe?
❯ Welche Systeme und Software-Lösungen werden eingesetzt?
❯ Wie erfolgt die Informationsbereitstellung innerhalb des Unternehmens und mit den Kunden?

Teil 2 herunterladen
Werker bei der Leitervorbereitung an einem digital unterstützten Werkerassistenzsystem

❯ Welche Organisationsform dominiert in der Produktion?
❯ Wie ist der Stand der Technik in den verschiedenen Produktionsprozessen?
❯ Vor welchen Herausforderungen stehen die Schaltschrankbauer in diesen Bereichen?
❯ Welche Betriebsmittel, Maschinen und Hilfsmittel werden eingesetzt?
❯ Wie digital und automatisiert sind die Prozesse?