Blitzschutz in Stellwerk-Schaltschränken nachrüsten

Applikationsbeispiel zur Modernisierung von Bahninfrastrukturanlagen

Clixtrab im Schaltschrank

Clixtrab lässt sich in bestehende Schaltschränke integrieren

Wenn Relaisstellwerke zu elektronischen Stellwerken umgebaut werden, wird ein Gros an empfindlichen elektronischen Geräten in die Systemtechnik integriert. Diese sind vor Umwelteinflüssen, wie transienten Überspannungen, zu schützen. Darum sind im Zug der Modernisierung auch Überspannungsschutzgeräte als Blitzschutz nachzurüsten.

Möchten Betreiber in diesem Zusammenhang bestehende Schaltschränke weiternutzen, stoßen sie schnell an Grenzen. Denn häufig reicht der Platz im Schaltschrank nicht für den Blitzschutz aus. Insbesondere in Schaltschränken im Außenbereich ist der Platz einfach zu limitiert und der Tausch des Schaltschranks ist besonders aufwendig.

Phoenix Contact bietet dafür einen Blitzschutz, der lediglich den Bauraum einer bisherigen Klemme einnimmt und keinen zusätzlichen Platz erfordert.

Blitz- und Überspannungsschutz für die Bahninfrastruktur

Blitz- und Überspannungsschutz für die Bahninfrastruktur

Mehr Informationen zu den passenden Produkten: