Schnelle und präzise Nullschnitte ohne wiederholtes Messen

21.01.2025
Nullschnittblock in Anwendung mit dem PPS-Tragschienenschneider

Der Nullschnittblock für Tragschienenschneider optimiert das manuelle Schneiden von perforierten Tragschienen, indem er schnelle und reproduzierbare Nullschnitte ermöglicht, ohne das zeitaufwendiges, wiederholtes Messen erforderlich ist.

Mit Hilfe eines verstellbaren Schiebers lassen sich unterschiedliche Nullschnittbedingungen einfach einstellen, was die Flexibilität und Effizienz des Schneidprozesses deutlich steigert. Dieser Adapter von Phoenix Contact ist speziell für die perforierten Tragschienentypen NS 35/7,5, NS 35/15 und NS 15 geeignet. Für einen sicheren Halt ist der Nullschnittblock mit einem Zylinderstift und Magneten ausgestattet. Er ist vollständig kompatibel mit den PPS-Profilschneidern von Phoenix Contact und sichert damit eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Der Nullschnittblock unterstützt dabei, die perforierten Tragschienen immer an der gleichen Stelle zu schneiden, was ein einheitliches Lochbild für alle Tragschienen sicherstellt. Die qualitativ und konstant hochwertigen Nullschnitte werden mit nur einer Einstellung ermöglicht. Da kein wiederholtes Messen und Anzeichnen mehr erforderlich ist, reduzieren sich Mess- und Ablesefehler – und es spart erheblich Zeit.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications