菲尼克斯電氣電動車公司繼續在中國發展壯大
菲尼克斯電氣在中國溧水設立新廠,以期擴大電動車產品產能。繼中國總部和南京生產工廠之後,這是菲尼克斯電氣集團在中國開設的第三家工廠。
位於溧水開發區的新工廠未來將主要生產電動車充電基礎設施所需的各類元件以及電動車充電介面。該項投資對整個地區產生了特殊的訊號效應:溧水市目前正在重點發展替代驅動產業。
在溧水新生產工廠,菲尼克斯電氣電動車公司將開發和製造各種電動車充電電纜,並將其交付給中國汽車和充電基礎設施製造商。公司採用 Local for local Sourcing 策略,即採購、生產和銷售市場在空間上彼此接近。近年來,溧水區電動車產業發展強勁。已有 5 家電動車企業和 200 多家行業核心零件企業進駐。
菲尼克斯電氣新廠的奠基儀式於 2023 年 6 月底舉行。菲尼克斯電氣中國區總經理顧建黨在致詞中重申了溧水新工廠的重要性:「菲尼克斯電氣中國早在 2010 年就積極進軍中國電動車市場。站在新的起點上,公司將與溧水共同努力、共同建設, 將菲尼克斯電氣中國第三基地打造成高規格、高品質的行業標桿,確保專案如期建成使用。我們誠摯邀請越來越多的行業夥伴前來溧水發展,共同創造新能源汽車產業新未來。」
菲尼克斯電氣電動車公司中國策略業務總監 Arno Kiefer 也強調了新基地的重要性:「隨著中國電動車行業的迅猛發展,菲尼克斯電氣亟需在中國建立第三基地。溧水奠基儀式見證了中德團隊的成功合作,我們將繼續攜手開創更美好的未來。」
新建築佔地近 20,000 m²,總面積約 26,000 m²。其中 20,000 m² 為生產和倉儲用地,6,000 m² 為辦公用地。到 2025 年第一季投產時,員工人數將增加至 200 多人。2025 年下半年產量提升後,力求達到年產數十萬條交直流充電電纜的產能。此外,每年也將為中國市場生產數十萬個車輛充電插座。
電動車產業突飛猛進,不僅僅是在中國。2023 年,位於席德爾-施瓦倫貝格的菲尼克斯電氣電動車總部新建了佔地 2,300 m²、可容納約 160 名員工的辦公區。北美市場亦在蓬勃發展。菲尼克斯電氣在這裡繼續擴展電動車業務,並且也採用 Local for local Sourcing 策略。透過擴大銷售結構,菲尼克斯電氣加強了其在北美市場的地位。