採用 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 技術的高性能 WLAN 模組,用於實現工業自動化
2024.04.22
菲尼克斯電氣新推出符合 Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 技術標準的 WLAN 用戶端mo模組,進一步擴大了自身的工業網路產品組合。新的 WLAN 1000 系列模組可在頻寬為 160 MHz 時達到 2,402 Mbps 的 WLAN 總資料傳輸速率。
強大而可靠的無線通訊網路,是提高智慧型工廠和智慧製造中生產和材料運輸系統之行動性和靈活性的先決條件。在此背景下,菲尼克斯電氣推出了新一代 WLAN 模組,以滿足人們對於現代化無線資料傳輸日益增長的需求。此系列 WLAN 用戶端模組採用最新的 Wi-Fi 6 技術 (IEEE 802.11ax),性能出眾,安全性和可靠性極高。得益於性能強大的硬體和現代化工業 Wi-Fi 6 板 (IEEE 802.11ax),WLAN 1000 系列模組的資料流通量比目前基於 Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n) 的 WLAN 1000 系列模組高出十倍。這些裝置可實現高達 2,402 Mbps 的 WLAN 資料總傳輸速率(160 MHz 頻道)。儘管性能大幅提升,但仍保留了緊湊的外殼設計。因此,使用者可以輕鬆換用新一代 WLAN 模組。
與前幾代 Wi-Fi 相比,Wi-Fi 6 在穩健性、即時性和效率方面都有顯著提高,尤其在建立有許多設備(例如無人搬運車或搬運梭車)的大型網路的情況下。此外,新 WLAN 模組的硬體也已準備好支援 Wi-Fi 6E 標準,該標準可在將來實現在基本尚未使用的新 6 GHz 頻段上進行無線通訊。這一目標預計將於 2024 年實現。具體實施情況取決於各國/各地區對這些裝置的核准程序結果。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com