您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

不斷電供電系統在停電時提供最高可用性

2025.03.31
安裝在 DIN 導軌上的 TRIO UPS

適用於機械製造領域的 TRIO DC UPS,是菲尼克斯電氣在不斷電供電系統方面的又一大創新。此組合式開關電源將 UPS 和電源的功能整合在一個緊湊的外殼中,從而節省了控制櫃中的空間。

設備可透過多色 LED 和訊號接點清晰顯示狀態,實現直接診斷。採用直插式連接技術,接線無需工具,操作快捷。基於動態功率裕度和智慧電池充電行為,TRIO DC UPS 特別堅固可靠。UPS 與電源整合在一個外殼中,節省空間且效率極高。另外,還可以透過 RS-485 或 USB-C 等介面對 UPS 進行智慧參數設定和監控。可以透過 LED 輕鬆讀取電池狀態 (SOH),並且可以透過正面的按鈕控制電池。外部溫度感測器確保智慧電池充電行為。電源過載能力達 150%,電池過載能力達 400% 的動態功率裕度確保系統即使在臨界時刻也能持續可靠運作。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部