Vorausschau statt Rückblick: Phoenix Contact bringt Machine-Learning-Prognosen in das Energiemanagement
Phoenix Contact erweitert seinen Energy Management Service um eine leistungsfähige Prognosefunktion. Mithilfe von Machine-Learning können Unternehmen künftige Energieverbräuche abschätzen, Transparenz schaffen und potenzielle Mehrverbräuche frühzeitig erkennen – ein neuer Schritt in Richtung vorausschauendes Energiemanagement nach ISO 50001.
Auf der SPS 2025 präsentiert das Technologieunternehmen Phoenix Contact eine wegweisende Ergänzung seines etablierten Produkts Energy Management Service: Eine neue Forecast-Funktion ermöglicht präzise Energieverbrauchsprognosen basierend auf Machine-Learning-Algorithmen – direkt integriert in die bestehende Energiemanagement-Software. Der Energy Management Service ist eine Cloud-Lösung für produzierende Unternehmen, die ihre Energieeffizienz systematisch überwachen, analysieren und verbessern möchten – im Einklang mit den Anforderungen der DIN EN ISO 50001. Die Software bietet bereits grundlegende Funktionen wie:
- Dashboards für eine Überwachung des Energieverbrauchs nahezu in Echtzeit
- Kontextsensitive Verbrauchsanalysen (z. B. in Abhängigkeit von Produktionsvolumen)
- EnPI-Berichterstellung (Energy Performance Indicators) für Audits und die interne Dokumentation
- Exportfunktionen und Schnittstellen für das Berichtswesen und die Kommunikation
- Eingebaute Alarmsysteme bei Grenzwertüberschreitungen
Neu und ab sofort verfügbar, ist die Forecast-Funktion. Sie wird über einen benutzungsfreundlichen Toggle-Button aktiviert und liefert den Nutzenden eine visuelle Vorschau zukünftiger Energieverbräuche, die wahlweise in verschiedenen Diagrammtypen darstellbar ist. Grundlage bilden trainierte ML-Modelle, die unter Berücksichtigung historischer Verbrauchsdaten, Produktionsmengen und saisonaler Schwankungen exakte Vorhersagen bereitstellen. Das Vertrauensintervall ist frei einstellbar. Nutzende erhalten eine transparente Rückmeldung über die Prognosegüte und können auf dieser Basis fundierte Entscheidungen treffen. So lassen sich potenzielle Mehrverbräuche frühzeitig detektieren, Kostenentwicklungen abschätzen und steuernde Maßnahmen vorausschauend einleiten.
„Mit der Forecast-Funktion heben wir unseren Energy Management Service auf eine neue Ebene der Nutzerorientierung. Unternehmen bekommen nicht nur Rückblicke und Ist-Daten, sondern auch einen datenbasierten Blick nach vorn – ein klarer Vorteil im Rahmen kontinuierlicher Verbesserung und strategischer Energieplanung“, sagt Hendrik Schramm, Produktmanager bei Phoenix Contact. Die neue Funktion wurde speziell für Anwendende entwickelt, die ihren Energiemanagementprozess nach ISO 50001 zertifizieren (oder rezertifizieren) möchten und dabei auf Transparenz, Effizienz und Datenqualität angewiesen sind. Insbesondere im Kontext der ISO 50001-konformen Bewertung der Energieeffizienz bietet die Forecast-Funktion einen deutlichen Mehrwert. Die Erweiterung ist ab sofort Bestandteil des Energy Management Service und wird allen Bestandskunden als Update zur Verfügung gestellt. Live-Demonstrationen finden am Messestand von Phoenix Contact in Halle 9, Stand 310 statt.