Wissenswertes ·
12.09.2025

Was sind Smart Grids? Ein Smart Grid ist ein fortschrittliches Stromnetz, das digitale Kommunikationstechnologien nutzt, um die Erzeugung, Verteilung und den Verbrauch von Elektrizität zu optimieren.

Panoramaaufname einer Skyline mit Vernetzungssymbolen

Kurzfassung

Mit digitalen Kommunikationstechnologien sorgt ein Smart Grid als intelligentes Stromnetz dafür, dass Erzeugung, Verteilung und Verbrauch von Elektrizität optimiert werden. Das Smart Grid ermöglicht den bidirektionalen Austausch zwischen Erzeugern und Verbrauchern. Das ist essenziell für die Integration erneuerbarer Energien und eine stabile, nachhaltige Versorgung.

Hausdach mit PV-Panelen vor blauem Himmel

Warum benötigen wir intelligente Stromnetze?

Das traditionelle Stromnetz basierte auf zentraler Erzeugung und gut vorhersehbaren Stromflüssen. Mit der Energiewende wird die Erzeugung dezentraler und volatiler. Mit ihren PV-Anlagen speisen immer mehr Haushalte und Unternehmen selbst erzeugten Strom ins Netz.

Auch im großen Maßstab sorgen PV-Anlagen und Windparks für teils hohe Erzeugungsleistung, jedoch sehr volatil. Die Sonne scheint nicht rund um die Uhr und der Wind ist über mehrere Tage hinweg ebenso wenig planbar. Das herkömmliche Stromnetz ist nicht darauf ausgelegt, diese dynamischen Veränderungen und die hohen Anteile fluktuierender Einspeiseleistung optimal zu managen. Eine intelligente Betriebsführung der Stromnetze ist daher essenziell: Somit kann flexibel auf volatile Leistungsflüsse reagiert, die Netzstabilität sichergestellt und eine effiziente Speicherung überschüssiger Energie erreicht werden.

Wie funktioniert ein intelligentes Stromnetz?

Ein intelligentes Stromnetz funktioniert durch die Vernetzung und den Informationsaustausch zwischen allen Komponenten des Energiesystems. Das Kernprinzip ist die Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu sammeln, zu analysieren und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Somit ist eine geeignete Nutzung vorhandener Flexibilität in Erzeugung und Verbrauch sowie bei Speichern als direktes Instrument der Flexibilität möglich.

Sensoren im gesamten Stromnetz überwachen den Zustand der Leitungen, die Stromflüsse und die Spannung. Um Prognosen zu erstellen und Steuerungsbefehle an dezentrale Einheiten zu senden, werden diese Daten an zentrale Steuerungssysteme übermittelt.

Die Rolle des Prosumers

Flexible Verbraucher, oftmals Prosumer (Produzent und Konsument) mit Eigenerzeugung, spielen eine wesentliche Rolle in der effizienten Nutzung der Netzinfrastruktur, indem sie ihr Verhalten netzdienlich anpassen. Wichtige Elemente sind Smart Meter, auch bekannt als intelligente Stromzähler. Smart Meter können den Stromverbrauch und die Stromeinspeisung messen und diese Daten digital an den Messstellenbetreiber übermitteln. Dieser kann die Daten ebenso an den Netzbetreiber weiterreichen. Andererseits können über den Messstellenbetreiber dynamische Stromtarife des Energieversorgers an den Kunden übermittelt werden.

Der Strompreis kann je nach aktueller Verfügbarkeit und Nachfrage variieren, bei entsprechendem Stromvertrag. Verbraucherinnen und Verbraucher können daraufhin ihren Verbrauch aktiv steuern. Z. B. energieintensive Geräte möglichst dann nutzen, wenn viel erneuerbarer Strom im Netz ist und die Preise niedrig sind. Batterien erhöhen die Flexibilität auf der Nutzungsseite dabei deutlich.

Intelligente Netzsteuerung und Kommunikation

Die intelligente Netzsteuerung ist das Gehirn des Smart Grids. Sie umfasst Technologien zur Überwachung, Analyse und Optimierung des Netzbetriebs:

  • Sensoren und Aktoren erfassen Daten wie Stromfluss und Spannung.
  • Um die Datenmengen in Echtzeit zu übertragen, ist eine robuste und sichere Kommunikationsinfrastruktur nötig.
  • Algorithmen zur Analyse der historischen und aktuellen Leistungsflüsse prognostizieren, ggf. mit Unterstützung von KI, zu erwartende Erzeugung und Verbrauch. Prinzipiell können diese die Identifikation von Anomalien und die Optimierung der Netzführung unterstützen.
  • Aggregatoren nutzen digitale Plattformen im Sinne eines virtuellen Kraftwerks und vernetzen dezentrale Erzeuger, Speicher und Verbraucher zu einem steuerbaren Verbund.
E-Auto an heimischer Ladestation

Dezentrale Erzeugung und Speicherung

Ein wesentliches Merkmal des Smart Grids ist die Integration dezentraler Erzeuger und Speicher:

  • PV-Anlagen speisen in der Regel Strom direkt ins Netz ein. Im Smart Grid wird die Einspeisung überwacht und geregelt.
  • Um das vorhandene Netz effizient auszunutzen und im Fall von Engpässen zu schützen, werden Windenergieanlagen ebenfalls intelligent gemanagt.
  • Große Batteriespeicher auf Netzebene und kleinere Heimspeicher bei Verbrauchern können überschüssige Energie aufnehmen und bei Bedarf abgeben.
  • Perspektivisch können E-Autos zukünftig als mobile Speicher (Vehicle-to-Grid) dienen und ebenfalls Strom aufnehmen und bei Bedarf ins Netz einspeisen.

Aktives Lastmanagement

Das intelligente Stromnetz ermöglicht aktives Lastmanagement (Demand-Side Management), bei dem der Stromverbrauch aktiv gesteuert wird:

  • Flexible Verbraucher wie Wärmepumpen oder E-Auto-Ladestationen passen sich Strompreisen und Netzlast an.
  • Dynamische Tarife motivieren zur Verlagerung des Verbrauchs in Zeiten hoher Verfügbarkeit.
  • Viele Haushalte mit PV-Anlagen optimieren ihren Eigenverbrauch, insbesondere solche mit Speichern und steuerbaren Verbrauchern. Das kann das Netz entlasten.

Die Vorteile von Smart Grids: Mehr als nur Effizienz

Die Einführung intelligenter Stromnetze bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. Sie gehen weit über die reine Effizienzsteigerung hinaus und sind entscheidend für das Gelingen der Energiewende und des primären Ziels der Dekarbonisierung.

Windenergieanlagen auf grünem Feld vor blauem Himmel

Erhöhte Integration erneuerbarer Energien
Der besonders wichtige Vorteil von Smart Grids ist ihre Fähigkeit, hohe Anteile erneuerbarer Energien sicher und stabil in das Stromnetz zu integrieren. Da Wind- und Solarenergie naturgemäß schwanken, ist ein flexibles und intelligentes Netz erforderlich, das diese Fluktuationen ausgleichen kann. Smart Grids ermöglichen, die dezentrale Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu managen, indem sie Erzeugung und Verbrauch in Echtzeit aufeinander abstimmen. Dies reduziert die Notwendigkeit, konventionelle Kraftwerke als Reserve vorzuhalten, und beschleunigt den Ausstieg aus fossilen Energieträgern.

Optimierung von Energieverbrauch und -kosten
Smart Grids ermöglichen eine effizientere Nutzung von Strom und können langfristig zu Kosteneinsparungen führen. Durch geeignete Messsysteme und dynamische Stromtarife erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit, ihren Energieverbrauch aktiv zu steuern und an Zeiten niedrigerer Preise anzupassen. Dies fördert einen bewussteren Umgang mit Energie und kann helfen, die Stromrechnung zu verringern.

Förderung der Dezentralisierung und Partizipation
Intelligente Stromnetze unterstützen den Trend zur Dezentralisierung der Stromerzeugung. Sie ermöglichen es Haushalten und Unternehmen, nicht nur Strom zu verbrauchen, sondern auch selbst zu erzeugen und ins Netz einzuspeisen. Sie werden zu "Prosumern". Dies stärkt die lokale Wertschöpfung und fördert die Entstehung von lokalen Energiegemeinschaften. Diese Partizipation ist ein wichtiger Schritt hin zu einem bürgernahen und nachhaltigen Energiesystem.

Herausforderungen und Ausblick

Trotz der immensen Vorteile stehen bei der vollständigen Implementierung von intelligenten Stromnetzen noch einige Herausforderungen bevor.

Großaufnahme mehrerer Stromzähler

Technische und infrastrukturelle Herausforderungen
Die Umstellung erfordert erhebliche Investitionen in die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur. Dies umfasst den Austausch von Millionen an herkömmlichen Stromzählern durch Smart Meter, den Ausbau der Kommunikationsnetze und die Implementierung komplexer Software- und Steuerungssysteme. Darüber hinaus ist die Cyber-Sicherheit von besonders großer Bedeutung, da ein digitalisiertes und vernetztes Stromnetz anfälliger für Cyber-Angriffe sein könnte, die die Netzintegrität gefährden. Der Schutz sensibler Daten ist hierbei essenziell.

Regulatorische und soziale Aspekte
Neben den technischen Hürden gibt es auch regulatorische und soziale Aspekte zu berücksichtigen. Um die Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Abrechnung in einem intelligenten Stromnetz zu schaffen, muss die Gesetzgebung angepasst werden. Das gilt z. B. im Kontext des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Die Akzeptanz bei den Verbrauchenden ist ebenfalls entscheidend. Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, der Kosten und Komplexität müssen durch transparente Kommunikation und klare Vorteile ausgeräumt werden. Um Vertrauen aufzubauen, müssen die Menschen über die Funktionsweise und den Nutzen von Smart Grids aufgeklärt werden.

Smart Grid ist die Zukunft

Trotz dieser Herausforderungen ist klar: Das intelligente Stromnetz ist die Zukunft unserer Energieversorgung. Es ist die unverzichtbare Grundlage für eine erfolgreiche Energiewende und die Dekarbonisierung unserer Gesellschaft. Die kontinuierliche Forschung und Entwicklung in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Energiespeichertechnologien und Elektromobilität wird die Leistungsfähigkeit von Smart Grids weiter verbessern.

Fazit

Das Smart Grid ist mehr als Technik. Das intelligente Stromnetz ist ein Schlüssel zur Energiewende und nachhaltigen Versorgung. Es integriert erneuerbare Energien effizient und flexibel. Durch Vernetzung und intelligente Steuerung werden Angebot und Nachfrage der Netzteilnehmer in Echtzeit abgestimmt. Das erhöht die Netzstabilität und ermöglicht aktive Teilhabe der Verbraucher. Trotz Herausforderungen bei Infrastruktur, Sicherheit und Akzeptanz sind Smart Grids unverzichtbar für eine klimafreundliche Zukunft auf Basis erneuerbarer Energien.

Autor: Phoenix Contact

E-Mail:

Verbinden Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten

All Electric Society Expertenteam
All Electric Society-Expertenteam
„Wir beraten Sie bei Fragen zur Sektorenkopplung und unterstützen Sie mit unseren Lösungen.“

Weitere Beiträge