Phoenix Contact Teilnahmebedingungen Gewinnspiel

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, freiwillig und mit keiner Kaufverpflichtung verbunden. Teilnahme erfolgt mittels des online Formulars, welches man über den auf der e-nnovation 2025 aufgestellten QR-Code erreicht. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen mit Wohnsitz in Österreich, die zu Beginn des Gewinnspiels mit Stichtag 4. März 2025 das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben. Eine Teilnahme im Namen Dritter ist nicht erlaubt. Mitarbeiter der Phoenix Contact GmbH (Veranstalter) sind von der Verlosung ausgeschlossen.

Der Gewinner wird während des Durchführungszeitraums täglich bestimmt. Tagessieger ist derjenige, der die Verdrahtungsaufgabe richtig gelöst hat und am schnellsten war. Der Gewinner wird vom Veranstalter mittels Telefon oder E-Mail kontaktiert. Gewinner müssen innerhalb von fünf Werktagen (ab Gewinnbenachrichtigung) ihre Kontakt- und Adressdaten per E-Mail schicken, wenn Sie den Gewinn nicht persönlich am Messestand von Phoenix Contact abholen. Für die Korrektheit und Vollständigkeit seiner abgeschickten Daten ist der Gewinner selbst verantwortlich. Eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinnes besteht nicht. Sollten Gewinner die Annahme des Gewinnes nicht innerhalb des oben genannten Zeitraums bestätigen, verfällt ihr Anspruch auf den Gewinn ersatzlos und es wird nach gleichem Vorgehen ein Ersatzgewinner ermittelt. Eine Barauszahlung, Auszahlung in anderen Sachwerten oder Tausch des Gewinnes ist nicht möglich. Gewinne sind nicht an Dritte übertragbar.

Der Veranstalter haftet generell nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben und behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen oder aus sonstigen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Der Teilnehmer hat kein Recht auf Wiedergutmachung, Schadenersatz oder sonstige Ansprüche gegenüber dem Veranstalter.

Ausspielung der Gewinne

Tagesgewinner ist derjenige, der die Verdrahtungsaufgabe richtig und am schnellsten gelöst hat . Die genannten Preise werden einmalig, österreichweit ausgespielt. Der Rechtsweg und die Barablöse sind ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Phoenix Contact GmbH vor, Personen vom Gewinnspiel mit sofortiger Wirkung auszuschließen. Teilnahmeschluss ist am 7. März 2025 um 15.30 Uhr.

Datenschutzhinweis

Die personenbezogenen Daten der Gewinnspiel-Teilnehmer werden vom Veranstalter in Salesforce gespeichert. Die Gewinner werden über den Gewinn per Telefon oder E-Mail benachrichtigt und gebeten, ihre personenbezogenen Daten (z.B. Adresse) mittels E-Mail an event.at@phoenixcontact.com zu schicken oder den Gewinn am Messestand von Phoenix Contact abzuholen. Die personenbezogenen Daten der Gewinner werden für die Gewinn-Administration und ggf. Veröffentlichung eines Fotos auf Social Media verwendet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Rahmen von Gewinnspielen ist grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 b DSGVO. Ohne diese Daten ist eine Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich.