In den neu gebauten Tunnelanlagen setzt der Betreiber auf die LED-Beleuchtung des belgischen Leuchtenspezialisten Schréder. Phoenix Contact stellt dabei die gesamte Systempalette für die Bereiche Beleuchtungsautomatisierung und Verbindungstechnik zur Verfügung. Die zusammen entwickelten Lösungen ermöglichen eine schnelle und effiziente Installation und Inbetriebnahme vor Ort.
Effiziente Beleuchtung im längsten Tunnel Brasiliens Die Nutzer der kurvigen Autobahn Rodovia dos Tamoios gelangen künftig schneller und sicherer von der Küste ins Landesinnere. Die optimale Ansteuerung der Leuchten in den Tunneln spart zudem Energie.
Kundenprofil
Im brasilianischen Bundesstaat São Paulo schlängelt sich die 82 Kilometer lange Autobahn Rodovia dos Tamoios durch den Gebirgszug Serra do Mar. Vier neue Tunnelanlagen verkürzen die Fahrt zwischen der Küstenstadt Caraguatatuba und der Technologiemetropole São José dos Campos im Landesinneren und gestalten sie sicherer.
Herausforderung
Sicherheit und Sichtbarkeit in jedem Tunnel
Die Ein- und Ausfahrtbeleuchtung der Tamoios-Tunnel muss auf die unterschiedlichen Lichtverhältnisse eingestellt werden. Um die Augen der Tunnelnutzer so sanft wie möglich an die Helligkeitsunterschiede heranzuführen, sind intelligente Beleuchtungslösungen notwendig. Weiteres wesentliches Ziel ist, die LED-Leuchten effizient zu betreiben und somit Energie einzusparen. Darüber hinaus sollen die einzelnen LED-Leuchten kontinuierlich überwacht und damit eine hohe Verfügbarkeit der Beleuchtung erreicht werden. Die Installation der gesamten Beleuchtungsanlage sowie die Inbetriebnahme sollen schnell und fehlerfrei durchgeführt werden.
Lösung
Verbindungs- und Versorgungslösungen für Tunnelbeleuchtung
Ist die Beleuchtung z. B. in der Nacht erheblich herunterzudimmen, schaltet das Steuerungssystem von Phoenix Contact bestimmte Leuchten aus und erhöht die Lichtstärke der verbleibenden Leuchten entsprechend. Auf diese Weise verlängert sich deren Lebensdauer, der Leistungsfaktor wird optimiert und die Blindleistung reduziert. In diesem Zusammenhang finden weitere Faktoren wie die Reinigungsintervalle oder altersbedingte Verluste Berücksichtigung.
Die Anschaltelektronik Lumgate misst und überwacht ferner den Strom der einzelnen Leuchten. Dazu hat Schréder das Lumgate direkt in die Leuchten oder die zugehörigen Treiberkästen eingebaut. Die Anschaltelektronik erlaubt dann die herstellerunabhängige Ansteuerung von frei wählbaren LED-Treibern.
Die Planung der Elektroinstallation im Tamoios-Tunnel wird durch Nutzung des QPD-Installationssystems erheblich reduziert. Die notwendigen Leitungen sind dazu fertig in der jeweils erforderlichen Länge und mit Steckern konfektioniert sowie der relevanten Beschriftung versehen auf die Baustelle transportiert worden. Mit der QUICKON-Anschlusstechnik verringert sich die Anschlusszeit für die Spannungsversorgungen der LED-Leuchten oder der im Tunnel befindlichen Treiberschränke somit deutlich.
In jedem Tunnel des Tamoios-Projekts ist das Tunnel Control System (TCS) als Single Point of Entry für die Tunnelleitzentrale verbaut worden. Das TCS steuert den Datentransfer zwischen den unterlagerten Einheiten und der Tunnelleitzentrale (SCADA-System). Zudem prüfen Sensoren die Helligkeit im Tunnel und melden dies über das TCS an die Tunnelleitzentrale zurück. Das System ist so aufgebaut, dass die Beleuchtung auch ohne Verbindung zum Tunnelleitsystem fehlerfrei funktioniert. Sollte das gesamte Netzwerk ausfallen, arbeiten die verschiedenen Systeme eigenständig weiter.
Kontakt
Fazit
Schneller und sicherer ans Ziel
Nach jahrelanger Bauzeit wurden die vier Tamoios-Tunnel im Frühjahr 2022 eröffnet. Die Nutzer der Autobahn Rodovia dos Tamoios gelangen jetzt nicht nur schneller von der Küste nach São José dos Campos, sondern ebenfalls sicherer. Dazu trägt die Tunnelbeleuchtung bei, die sich einfach an die äußeren Gegebenheiten – Tag, Dämmerung, Nacht – anpasst. Somit sorgt sie für einen sanften Übergang zwischen den unterschiedlichen Lichtsituationen außer- und innerhalb des Tunnels.