Einblick in das Dashboard vom Device Management Service

Core Smart Service auf Proficloud.io

Der Smart Service „Device Management Service“ auf Proficloud.io ermöglicht die Verbindung von Hardware nativ oder über ein Gateway. Geräte werden über eine UUID angebunden. Das DMS Basic Add-on erweitert die Funktionen mit einem Geräte-Gruppen-Feature, statusbasiertem Alerting und Fernüberspielung von Applikationen.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten

Vorteile des Smart Service: Device Management Service

  • Strukturierter Überblick über Geräteinformationen als digitales Typenschild, wie z. B. Gerätetyp, Seriennummer und installierte Firmware- und Hardware-Version 
  • Einfache Erkennung von Fehlern und Warnungen dank Ampelsystem
  • Detaillierte Informationen via Geräteprotokollen
  • Gewährleistung hoher Sicherheitsstandards durch regelmäßige Firmware-Updates, inklusive direkter Update-Funktion im Smart Service selbst
  • Einfache Integration der Smart Devices von Phoenix Contact in Proficloud.io

Der Device Management Service bietet standardisierte, anwendungsunabhängige Geräteinformationen in nahezu Echtzeit auf Proficloud.io für Phoenix Contact und Drittanbietergeräte. Phoenix Contact Smart Devices können jederzeit und überall mit dem Device Management Service verwaltet und überwacht werden. Es bietet einen direkten Überblick über Geräteinformationen als digitales Typenschild, wie Gerätetyp, Seriennummer sowie installierte Firmware- und Hardware-Version. Zudem wird ein direkter Einblick in den Gesundheitsstatus sowie aktuelle und historische Protokolle gewährleistet. Die Smart Device Firmware kann einfach auf dem neuesten Stand gehalten werden. Dies garantiert die sofortige Nutzung der neuesten Smart Device Funktionen und den dauerhaften Schutz von Maschinen und Systemen. Im kostenlosen Device Management Service wird die Hardware eingebunden, wodurch der Datenfluss für die weiteren Smart Services zum Monitoring, Analyse und Management verfügbar gemacht wird.

Übersicht des Device Management Service

Funktionen im Detail

Überwachung registrierter Geräte mit Gesundheitsstatus kostenlos und einfach

Dank der einfachen und leicht verständlichen Geräteübersicht im kostenlosen Device Management Service genügt es, sich bei Proficloud.io anzumelden, um sofort zu sehen, welches Gerät Ihre Aufmerksamkeit benötigt.

In der Geräteübersicht des Device Management Service ist dank der Farbkennzeichnung sofort ersichtlich, welche Geräte wie erwartet funktionieren, welche Ihre Aufmerksamkeit benötigen und welche offline sind. Anschließend können die Protokolle genutzt werden, um herauszufinden, warum eines Ihrer Geräte in einen Fehlerzustand gewechselt ist.

Device Management Service - Detail View - Firmware Update

Mit dem Smart Service die Firmware des Geräts immer auf dem neuesten Stand halten – remote und einfach

Proficloud.io-Nutzer können den Device Management Service nutzen, um sofort zu sehen, wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist, und es auch direkt aus dem Device Management Service heraus starten.

Jedes Phoenix Contact-Gerät, das nativ auf Proficloud.io registriert werden kann, bietet die Möglichkeit, die installierte Firmware-Version in der Detailansicht des Geräts zu überprüfen und bei Bedarf eine neue Firmware-Version zu installieren – vorausgesetzt, der Nutzende ist dazu berechtigt.

Device Management Service - Detail View - Logs

Ständige Überwachung des Online-Status für sichere Datenerfassung

Die Log-Einträge sind nach Kritikalität markiert. Dieses System folgt ebenfalls einer Verkehrsampel.
Jedes Gerät kann mit Daten angereichert werden, was einen einfachen Einstieg in die Nutzung der Geräte ermöglicht oder z. B. Informationen über Zuständigkeiten anzeigt.

Die Geräte können mit statischen Daten, wie Tags (z. B. „Produktionshalle 1“), Kommentaren (z. B. Zuständigkeiten) oder Standorten (Koordinaten) bereichert werden. So können Kollegen, Partner oder Kunden sofort verstehen, um welches Gerät es sich handelt.

Bei Bedarf kann ein Log als CSV-Datei exportiert werden.

Device Management Service - Device Map

Interaktive Karte mit Gerätegesundheitsstatus

Alle Geräte, denen ein Standort zugewiesen wurde, werden automatisch auf der interaktiven Karte neben der Geräteübersicht mit ihrem Gesundheitszustand angezeigt.

So kann genau gesehen werden, welche Geräte sich an welchem Standort befinden. Das entsprechende Gerät kann mit einem Klick auf den Marker aufgerufen werden.

Praktische Tipps und Strategien für Unternehmen
Energiemanagement in der Praxis

Erfahren Sie, wie Sie mit einem IIoT-basierten Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2018 Ihre Energieeffizienz steigern und Kosten senken können. Unser Whitepaper bietet Ihnen praxisnahe Tipps und Strategien für ein effektives Energiemanagement.

Erfahren Sie mehr
Smart Services im Praxiseinsatz ePaper

DMS Basic Add-on


Erweitertes Device Management Mit dem DMS Basic Add-on das Device Management professionalisieren

Das DMS Basic Add-on erweitert die Funktionen des kostenlosen Device Management Service und ermöglicht eine bessere Nutzung der cloudfähigen Hardware.

  • Geräte gruppieren und eigene Grundrisse hinzufügen
  • Benachrichtigungen per E-Mail erhalten, sobald sich der Gerätezustand ändert
  • Remote-Anwendungsupdates nutzen

DMS Basic Add-on im Detail

DMS Basic Add-On - Interactive Map
Device Management Service - DMS Basic Add-on - Application Update
Device Management Service - DMS Basic Add-on - Alerting Creation
DMS Basic Add-On - Interactive Map

Mit dem DMS Basic Add-on können Produktionshallen einfach angezeigt werden, sodass auf einen Blick ersichtlich ist, welche Maschine welchen Status liefert. Mit der Gerätegruppierung und der Möglichkeit, eigene Bilder für die einzelnen Gruppen hochzuladen, können ganze Produktionshallen im Device Management Service angezeigt werden. Dabei können die Geräte in der Gruppe auf dem Bild platziert und per Drag-and-Drop an die richtige Stelle verschoben werden. Durch Gruppierung kann ein Gesamtgesundheitsstatus der Hallen oder Standorte eingerichtet werden.

Erfahren Sie mehr auf Proficloud.io
Device Management Service - DMS Basic Add-on - Application Update

Mit dem DMS Basic Add-on lassen sich Applikationen, die mit dem PLCnext Engineer erstellt wurden, aus der Ferne auf einen Axioline Controller überspielen. Dabei werden sowohl die Rollen, als auch die Berechtigungen auf dem Gerät berücksichtigt, sodass keine unbefugte Person ein Application Update durchführen kann.

Erfahren Sie mehr auf Proficloud.io
Device Management Service - DMS Basic Add-on - Alerting Creation

Mit dem DMS Basic Add-on können Alertings einrichtet und Statusänderungen von Geräten per E-Mail an verschiedene Empfänger gesendet werden. Somit wird Transparenz über die Grenzen von Proficloud.io hinaus geschaffen. Die Alertings können individuell für Personen eingerichtet werden.

Alertings werden außerdem individuell erstellt. Ein Alerting kann z. B. eine Statusänderung eines Geräts, ein Verbindungsverlust oder ein kritischer Gesundheitszustand sein. Benachrichtigungen werden an definierte Personen oder Personengruppen gesendet, wodurch am Ende die Verfügbarkeit der Anlagen erhöht wird.

Erfahren Sie mehr auf Proficloud.io

Entdecken Sie mehr

Für weitere Informationen, zur Buchung einer Demo oder zur Registrierung für den kostenlosen Device Management Service besuchen Sie Proficloud.io: