Zuverlässige Wasserversorgung Die elektronischen Geräteschutzschalter PTCB eFuse schützen sicher und zuverlässig vor Überlast- und Kurzschlussströmen. Beim Wasserversorger und Abwasserentsorger EW Wasser bringen sie nicht nur mehr Transparenz in die Anlage, sondern sichern die Versorgung zuverlässig und effektiv ab.

Wasserhähne beim Wasserversorger und Abwasserentsorger EW Wasser
Firmenlogo der EW Wasser GmbH

Kundenprofil EW Wasser GmbH

Die EW Wasser GmbH ist eines von sechs Tochterunternehmen der Eichsfeldwerke GmbH und erbringt als Dienstleister für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld die kaufmännische und technische Betriebsführung. Die Gesellschaft unterhält und betreibt im gesamten Verbandsgebiet die Anlagen und Netze im Trinkwasser- und Abwasserbereich. So werden täglich ca. 5,8 Mio. Liter Trinkwasser für rund 45.500 Menschen bereitgestellt. Untrennbar verbunden mit dem Schutz der Gewässer und der Trinkwasserressourcen steht die fachgerechte Reinigung der Abwässer. Für 72.000 Einwohnerinnen und Einwohner wird die Abwasserentsorgung organisiert, insgesamt werden dabei 894 km Kanalnetz betrieben.

Landschaftsaufnahme zur Verdeutlichung der Distanz zwischen Tiefbrunnen und Wasseraufbereitungsstation

Herausforderung

Die zentrale Aufgabe des Wasserversorgers und Abwasserentsorger EW Wasser GmbH ist natürlich die zuverlässige und stetige Versorgung ihrer Kunden mit Frischwasser.
Hierzu gibt es u. a. eine Wasseraufbereitungsstation, die an eine Quelle angeschlossen ist. Diese Station ist zusätzlich mit einem 5 km entfernten Tiefbrunnen verbunden. Falls die Quelle mal kein Wasser liefert, wird die Pumpe im entfernten Tiefbrunnen angesteuert, um ersatzweise einzuspringen. Diese Kommunikation läuft über einen Relaiskontakt in der Wasseraufbereitungsstation, der über ein Fernmeldekabel das Signal weitergibt.
Der Relaiskontakt ist über eine handelsübliche Schmelzsicherung abgesichert. So soll sichergestellt sein, dass immer genügend Wasser zur Verfügung steht und die Versorgung sichergestellt ist.

Problemlösung vor Ort zwischen Mitarbeitenden von EW Wasser und Phoenix Contact

Parallel zu dem Fernmeldekabel verläuft allerdings ein Mittelspannungskabel des Energieversorgers. Über diese Anlage werden regelmäßig große Leistungen geschaltet. Durch dieses Schalten werden Störströme eingekoppelt. Das führt dazu, dass die bisher eingesetzte Schmelzsicherung immer mal wieder auslöst.
In diesem Fall setzen sich Mitarbeitende ins Auto und müssen 20 Min. zu der Anlage fahren – 10 Min. die Sicherung wechseln und wieder 20 Min. zurückfahren. Diese Serviceeinsätze sind zeitaufwändig und kosten Ressourcen. Wir haben gemeinsam mit der EW Wasser GmbH nach einer Lösung für dieses Problem gesucht.

Elektronischer Geräteschutzschalter PTCB eFuse im Schaltschrank bei der EW Wasser GmbH eingebaut

Unsere Lösung

Die bisher verwendete Glassicherung wurde durch den elektronischen Geräteschutzschalter PTCB E1 24DC/0.1A SI-R ersetzt. Dieser bietet auf nur 6 mm Baubreite den idealen Schutz für das Fernmeldesignal:
Die PTCB eFuse verfügt über eine robuste EMV-Schutzbeschaltung sowie eine interne aktive Strombegrenzung. Diese beiden Features verhindern ein unbeabsichtigtes Auslösen des Schutzschalters während der Schalthandlungen auf der Mittelspannungstrasse. Überdies ist der Geräteschutzschalter mit einem Fernmeldesignal und einem Reset-Eingang ausgestattet. Dies ermöglicht das Erkennen des ausgelösten Zustands aus der Ferne und im Fehlerfall auch das Wiedereinschalten.

Die zusätzliche Herausforderung des langen Leitungswegs meistert die PTCB eFuse ebenfalls problemlos:
Am geringen Innenwiderstand des Schutzschalters fällt nahezu keine Spannung ab, so dass Leitungslängen maximiert werden können. Dabei erlaubt die präzise Auslösekennlinie ein sicheres Abschalten im Fehlerfall, auch dann, wenn die Leitungsimpedanz im Kurzschlussfall nur geringe Überströme möglich macht.

Ihre Vorteile

  • Verringerte Stillstandzeiten in der Versorgungsanlage dank robuster EMV-Schutzbeschaltung
  • Genaue Fehlerlokalisierung und schnelle Wiederverfügbarkeit dank Statusmeldung und Rücksetzbarkeit vor Ort und aus der Ferne
  • Anlagen mühelos optimieren, durch präzise Abschaltung, geringe Spannungsverluste und einstellbare Stromwerte
  • Mehr Platz im Schaltschrank durch integrierte Potenzialverteilung von Plus und Minus auf 6 mm

Phoenix Contact kann uns mit dem PTCB genau die richtige Lösung bieten. Die Wiedereinschaltbarkeit des Geräts aus der Ferne hilft uns im Wartungsfall erheblich Zeit zu sparen.

Maximilian Ahrens
Maximilian Ahrens von der EW Wasser GmbH
Mitarbeitender von Phoenix Contact erklärt die Funktionsweise des Geräteschutzschalters PTCB einem Mitarbeitenden bei der EW Wasser GmbH am Schaltschrank

Fazit

Die elektronischen Geräteschutzschalter PTCB eFuse sind optimal für die dezentralen Applikationen bei dem Versorger EW Wasser GmbH geeignet. Die großen Entfernungen zwischen Versorgung und Last stellen aufgrund von hoher Störanfälligkeit, großer Leitungsimpedanz und fehlender Anlagentransparenz eine Herausforderung für das Servicepersonal dar. Durch den Einsatz der PTCB eFuse erhöht die EW Wasser GmbH zuverlässig und effektiv die Sicherheit der Wasserversorgung für die umliegenden Ortschaften.