重點資訊
2024.10.24

何謂削峰? 企業如何從削峰中獲益。

大城市的電線桿和燈光景觀

削峰 (Peak Shaving) 是一種能源概念,旨在減少電網的尖峰負載。透過在用電高峰時期減少能耗,從而減少負載,藉此降低能源成本。為了有效發揮作用,削峰既需要技術基礎設施,也需要有針對性的規劃。

用於削峰的電池儲能系統

電池儲能系統有助於穩定能源供應

削峰是如何運作的?

削峰是有針對性地減少高峰時段的能源消耗。例如,可以透過使用電池儲能系統在需求高峰時段釋放先前儲存的能源來實現。另一種有效的方法是使用光伏發電系統,它可提供太陽能以滿足尖峰負載,而無需從電網中獲取額外的電力。此外,還可以整合負載管理系統,當預測到需求高峰時,自動減少或關閉空調或照明等非必要耗能設備。

削峰和轉移負載

削峰 (Peak Shaving) 和轉移負載 (Load Shifting) 的目的都是降低能源成本並提高電網穩定性。然而,方法卻不同。削峰的重點是透過減少耗能設備在高峰時段的能源需求,或使用替代能源來降低最大峰值負載。而轉移負載則是例如將高耗能機器的運作轉移到電價較低的夜間。這兩個策略可以互相補充,但需要不同的技術和規劃。

用於削峰的光伏發電系統

光伏發電系統在削峰中發揮核心作用

利用光伏發電系統和電池儲能系統滿足能源需求

為因應波動的能源需求,光伏發電系統和電池儲能系統在削峰中發揮核心作用。光伏發電系統利用太陽能,從而減少對電網的依賴和相關成本。電池儲能系統作為光伏發電系統的補充,可以吸收多餘的能源並在必要時再次釋放。藉此,實現持續穩定的能源供應。

公司透過整合智慧能源管理系統可以大幅提高效率。透過這種方式,可以最佳化電池的充電和放電過程以及光伏發電系統的發電。

削峰的優點

其中一大優點是節省成本,因為減少尖峰負載可以降低能源採購成本。此外,透過最佳化能耗和消除不必要的負載來提高能源效率。

另一個優點是提高了電網穩定性:尖峰負載減少,電網負載減輕。為避免斷電,減少高峰時段的負載很重要。

此外,還有助於推動再生能源的整合。使用光伏發電系統和電池儲能系統則有助於減少二氧化碳排放並實現環境目標。

削峰能耗分析

分析能耗是第一步

應用和實施

在企業實施削峰分為幾個明確的步驟。首先對能耗進行詳細分析,以確定高峰時段和節約潛力。下一步,對技術基礎設施進行評估,並根據需要進行調整。為靈活因應能源需求的變化,可以整合電池儲能系統、光伏發電系統和負載管理系統。

此外,安裝合適的軟體解決方案也很重要。它們即時收集並處理相關資料,確保自動採取措施減少尖峰負載。技術實施後,接下來進行試運轉。這可確保全部元件順利協同工作並達到預期的效果。最後,為了根據收集的資料不斷改進系統並大幅提高效率,需要進行持續的監控和最佳化。

案例總結

實施削峰措施的公司可以顯著節省能源成本。此外,削峰透過在用電高峰時期減少電網負載來增強電網穩定性,從而盡可能降低電網過載和停電的風險。此外,削峰還支援再生能源的整合與利用。

長遠來看,削峰還能促進生態和經濟永續商業模式的發展。總而言之,削峰是一種既能降低營運成本,又有助於環保的明智方法。

作者: Phoenix Contact

電子郵件:

歡迎與我們的專家聯絡

全電力社會專家團隊
All Electric Society-Expertenteam
「我們樂意為您提供全電力社會與部門耦合的專業諮詢。」

其他文章