重點資訊
2024.11.13

何謂電轉熱? 電轉熱 (PtH/P2H) 描述了將電能轉換為熱能的過程。這種熱能可以直接使用或輸入到儲熱系統。

用於電轉熱的風力發電機組、光伏發電系統和儲能系統

摘要

透過電轉熱技術,可以更有效地利用不穩定且波動的再生能源。多年來,特別是隨著儲存技術的進步和市場對永續能源解決方案的需求不斷增長,這一概念不斷發展完善。它在發電和供熱產業之間架起了一座橋樑,有助於最佳化能源供應。

太陽能電池板映襯著藍天

電轉熱是如何運作的?

P2H 使用電能(通常來自風能或太陽能等再生能源)來加熱水或其他介質。此過程在特殊的電轉熱系統中進行,該系統通常配備電加熱元件或熱泵。透過這種方式獲得的熱能可用於局部供熱系統或區域供熱管道。藉此,以最佳化方式將再生能源整合到現有能源系統中。一個決定性的優勢是靈活性:儲存技術整合到系統中,可以根據需要獲取轉換的熱能。電網穩定性提高,同時二氧化碳排放量減少。因此,電轉熱是一種 Power-to-X 技術。

電轉熱和區域供熱

區域供熱網路可以將 P2H 產生的熱能高效率分配給城市地區。在熱能需求特別高的城市地區,這種組合可以有效利用現有基礎設施,進一步減少對化石燃料的依賴。此外,此類系統還能將多餘的電能轉換為熱能並儲存,之後可在需要時將其輸送到供熱網路,有助於提高電網穩定性。企業和市政當局不僅能透過降低營運成本獲得經濟利益,同時還能為氣候保護做出重要貢獻。

屋頂裝有太陽能電池板,用於電轉熱

單戶住宅的電轉熱

屋主可以利用 PtH 產生的熱能來加熱水或為房間供暖。在單戶住宅中,該技術通常與光伏發電系統結合使用。電轉熱系統作為傳統供暖方法的補充,可以減少化石燃料的使用,降低加熱成本。為精確滿足個人化的能源需求,可以透過整合智慧控制系統來最佳化熱能生產。因此,電轉熱為家庭提供了一種永續、經濟高效、環保的供暖方式,有助於減輕公共電網的負擔。

海邊採用 PtH 的工業廠房和儲罐

工業電轉熱

該技術有助於最佳化能耗,特別是在化學或鋼鐵等能源密集型行業。產生的熱能可用於生產流程,例如產生蒸汽或乾燥材料。電轉熱系統有助於降低能源成本並實現合法的氣候目標,不僅具有生態優勢,而且還具有經濟效益。工業能源供應靈活性增強,這是能源價格波動時期的一個重要因素。企業可以提高競爭力,同時為能源轉型做出重大貢獻。

在能源轉型中發揮關鍵作用

電轉熱在能源轉型中發揮關鍵作用。它將多餘的電能轉換為熱能,從而穩定太陽能和風能的使用。藉此,可以最佳化電網利用率並提高供電安全性。P2H 可以取代化石燃料,從而減少溫室氣體排放,並透過創新的儲存解決方案提高能源系統的靈活性。該技術將電能和熱能產業相連,支持能源系統的分散化,並促進向更永續能源未來的過渡。

優勢

P2H 將再生能源整合到現有系統中,可降低二氧化碳排放量,減少向電網饋送剩餘能源,從而提高電網穩定性。產生的熱量可以根據需要儲存或直接使用,能源系統的靈活性得以提高。在能源生產波動的情況下,該優勢尤為明顯。此外,PtH 還可降低能源進口成本,透過利用本地資源增強能源獨立性。最後,它有助於實現分散的能源解決方案,提高能源系統的彈性,這對於能源轉型至關重要。

案例總結

電轉熱是一項開創性的技術,能夠在許多領域合理地利用多餘的電能。透過將這種能量轉化為熱能,P2H 不僅帶來生態效益,還帶來經濟效益,因為它減少了二氧化碳排放,同時,還減少了對化石燃料的依賴。P2H 在城市和工業應用中尤其重要,它有助於穩定和最佳化現有網路。最後,電轉熱透過促進再生能源的使用和增強能源系統的彈性,對能源轉型做出了決定性的貢獻。

作者: Phoenix Contact

電子郵件:

歡迎與我們的專家聯絡

全電力社會專家團隊
All Electric Society-Expertenteam
「我們樂意為您提供全電力社會與部門耦合的專業諮詢。」

其他文章