參考案例
2024.09.13

播種未來 位於德國南部的 Alztaler Hofmolkerei 農場展示了對技術創新的共同熱情與農業的未來息息相關。

綠色美景下,兩個人站在電動曳引機前方

摘要

透過電力驅動穿越田野:Tadus 曳引機為實現碳中和的未來指明了道路。同時,它還講述了 Tadus GmbH 創始人 Thaddäus Baier 博士 和 Phoenix Contact Deutschland GmbH 解決方案工程師 Frank Bulmahn 等人的故事,他們堅信碳中和農業如今已成為可能。

兩個人站在電動曳引機前

對 Thaddäus Baier 博士而言,農業的未來是電力

完全無需化石燃料

其中一位研究航空航太工程,正在與團隊合作開發一種可批量生產的電動曳引機。另一位則是訓練有素的工具製造師,14 年來一直在菲尼克斯電氣擔任電動車領域客製化解決方案的銷售專家。

在現代農業中,使用化石燃料為機械、灌溉系統和建築物提供動力仍然很普遍。必須使用化石燃料嗎?Thaddäus Baier 博士堅定地回答:「並不是」。Tadus 曳引機的開發人員堅信,許多農場已經擁有必要的基礎設施,能以環保、節能的方式工作。德國聯邦統計局的統計資料顯示:2023 年,有 26% 的德國農場主生產再生能源。為此,94% 使用了光伏發電系統。德國農場安裝了 61,200 個光伏發電系統。

一個人將充電槍插入電動曳引機的充電插座中

試駕結束後,Frank Bulmahn 也測試了 Tadus 的充電模式

電動曳引機縮小了永續農業的差距

屋頂上的光伏發電系統、牆上的家用充電樁 – Tadus 曳引機是邁向永續農業的關鍵因素。它使用、儲存和釋放以永續方式產生的能源,從而使全電力社會在農場成為現實。這使其成為部門耦合的完美範例,即:按需使用再生能源。

該電動曳引機目前正在 Alztaler Hofmolkerei 農場乳品廠作為測試車輛進行測試。它的輸出功率為 100 kW,非常適合收割乾草,Phoenix Contact Deutschland GmbH 的銷售專家 Frank Bulmahn 在穿過牧場後高興地說:「它就像施密特的貓一樣。」

這次測試並不是 Frank Bulmahn 第一次造訪 Thaddäus Baier 博士和 Tadus。對技術創新的熱情和富有遠見的想法讓兩人一拍即合。Baier 說道:「在試運轉 Tadus 時,我們遇到了一個與充電插座相關的小問題。然後我們致電了菲尼克斯電氣,Frank Bulmahn 就在旁協助我們,他對我們的專案充滿熱情。」 這次積極簡單的支援給他留下了深刻的印象。「對於這種規模的公司而言,這並不是理所當然的。」

兩個人站在農場建築中

乾草乾燥設施由光伏發電系統和不在田間作業的 Tadus 曳引機提供電能。

「我們需要遠見卓識者」

Frank Bulmahn 在解釋他參與的 Tadus 專案時說道:「農業正在經歷新的變革。我們正好需要此類人才和想法來推動全電力社會的發展。」對於這位銷售專家而言,能夠與 Thaddäus Baier 這樣的開發人員直接合作是工作中真正的亮點。「在正確的時間與正確的人合作提供正確的產品,並積極提供支援 – 這便是我的熱情。」

菲尼克斯電氣的 CCS Type 2 充電插座是適合 Tadus 曳引機的產品。它能以 250 A 持續電流充電,短時充電電流可達 500 A。由於正面區域的防護程度為 IP6K9K 和 IP67,此款充電插座特別適合農業中的嚴苛條件。

Frank Bulmahn 在參觀 Alztaler Hofmolkerei 農場乳製品廠時親眼目睹了這一點。這家有機家族企業距離基姆湖 (Chiemsee) 30 公里。60 頭乳牛為奶油、優格和起司等各種乳製品提供有機乾草奶,這些乳製品直接在農場生產。

冬季,飼料乾草產自農場配備的乾草乾燥設施。這意味著,這家農場的能源消耗極大。為了獲得最佳乾燥效果,30 kW 風扇和 25 kW 除濕機全天候運作。農場自有的光伏發電系統基本上能涵蓋能源需求。如果田間不需要 Tadus 曳引機,則它可以在此發揮作用。除了行動使用外,它還可以作為儲能系統整合到樓宇管理中。曳引機配備可拆卸電池系統,隨時可用於田間作業。

一隻手拿著充電槍

未來,在農業中充電插座可能會像擠奶機一樣常見

節省潛力高達 80%

Thaddäus Baier 說道:「如果我們注意到,一台曳引機在一年 8,000 個小時中只有 500 到 1,000 個小時在工作,那麼就能打開新思路了。」 潛力巨大。據德國聯邦汽車運輸管理局統計,德國農業曳引機數量超過 300,000 台,並且每年新增約 30,000 台曳引機。農場主面臨提高工作成本效益的壓力越來越大,這不僅是因為政府要取消柴油補貼。「在類似這個農場乳製品廠的條件下,只使用光伏發電系統,曳引機的營運成本就可以降低多達 80%。這甚至還沒有考慮到整合到樓宇管理中所帶來的附加價值。」

Tadus 團隊目前正在加快曳引機的開發,力爭早日實現量產。電池容量為 200 kWh 的原型機預計將在 2025 年中期投入使用;計劃於 2025 年底上市。Frank Bulmahn 在參觀位於德國南部的農場乳製品廠時隨身攜帶了合適的充電插座,因為他深知:「唯有實際行動方能實現永續的未來。」

案例總結

Thaddäus Baier 博士和 Frank Bulmahn 之間的合作展示了技術創新如何為碳中和農業鋪平道路。Tadus 曳引機是永續農業的象徵,展示了再生能源和現代技術的巨大潛力。Alztaler Hofmolkerei 農場乳製品廠的試營運,展示了農業企業如何透過使用光伏發電系統和電動曳引機大幅降低營運成本,同時為氣候保護做出重要貢獻。Baier 和 Bulmahn 等人的願景和努力對於打造永續、高效的農業以及實現全電力社會這一理念至關重要。

作者: Nicole Koch

電子郵件:

歡迎與我們的專家聯絡

全電力社會專家團隊
All Electric Society-Expertenteam
「我們樂意為您提供全電力社會與部門耦合的專業諮詢。」

其他文章