應用範例
2024.08.07

全電力社會園區中的聯網照明解決方案 專注於提高效率、品質和永續性。

全電力社會園區中的聯網照明解決方案

摘要

在全電力社會園區中實施智慧照明系統展示了現代技術如何幫助解決工業公司面臨的挑戰。它們提供了數位通訊基礎設施,支援企業透過數位化提高永續性和經濟效益,並有效推動部門耦合。

全電力社會園區中的燈桿

特殊的燈桿確保為整個園區依需提供照明。感測器以巧妙的方式內建在下部前燈元件中

專注於智慧照明解決方案

工業企業以及城鎮長期面臨著降低營運成本、提高效率、同時滿足高安全和環境標準的壓力。

建築照明也是其中一個難題。菲尼克斯電氣位於布隆貝格的全電力社會園區展示了如何根據各種情況解決這些難題,同時滿足未來需求。

夜色下的全電力社會園區展覽館

展覽館內的整個照明設施也依賴中央燈光控制系統。這意味著在全電力社會園區中,無論何時何地都能提供適當的照明

智慧照明:高效、永續

如何有效且永續地實施這項措施?答案在於智慧照明系統,該系統不僅提供照明。

在菲尼克斯電氣位於布隆貝格的全電力社會園區,照明系統是園區整體能源管理的一個組成部分。同時,它為該網路的各個參與設備、執行器、感測器、耗能設備和發電設備提供必要的通訊基礎設施。

全電力社會園區中的現代燈桿

每根燈桿都透過 LoRaWAN 以無線方式連接到整個系統,並整合到資料網路之中

更明亮,更安全

園區全天免費開放。因此,即使在黃昏時分或者夜間,也要保證園區的安全、吸引力以及暢通無阻。整個照明系統營造出溫馨和諧的氛圍。這意味著這個在設計上極具吸引力的園區,即使在晚上也能呈現菲尼克斯電氣的卓越技術。

全電力社會園區的燈桿是真正多功能的基礎設施。上部區域為 LED 照明燈以及用於偵測運動和照明亮度的感測器。下面則是揚聲器和特殊的 LED 系統,可發出彩色​​光營造迷人的氛圍。

全電力社會園區中有頂棚的充電站

充電場中的車棚也有燈光照明。這也是提高園區整體安全和使用者舒適度的重要因素

全電力社會園區中的照明總功率約 7.8 kW。照明用 LED 路燈的最大功耗為 36 瓦,發光效率約為 91 流明/瓦。這些路燈可以連續無延遲地調暗。

這意味著全電力社會園區內的照明亮度可以根據需求和遊客頻率進行調整。因為在園區內安裝了許多感測器和執行器,包括連接到照明系統的運動感測器。如果園區內沒有遊客,照明亮度會調暗至規範要求的 40% 左右。如果偵測到移動,系統就會全力運作。這樣可以確保滿足要求並盡可能提高道路安全性。

藉此,既能滿足規範要求,又能額外節省資源。與傳統照明相比,這種高效 LED 技術與基於需求的智慧控制管理相結合,效率提高了約 80%,因此更具永續性。

智慧通訊解決方案為基礎

實現這一點的先決條件是將照明系統與整個園區相連的智慧通訊解決方案。該解決方案提供協調的硬體、個人化服務、高效能且開放的物聯網平台以及直覺的軟體。

這些模組共同構成了一個靈活高效的系統,有助於改善照明效果、降低營運成本並最佳化能源消耗。園區的控制系統與物聯網平台 grovez.io 相連,透過該平台控制街道照明。

夜色下全電力社會園區中的樓梯口

園區內樓梯的扶手也有照明。這也是提高園區整體安全和使用者舒適度的重要因素

系統的運作原理

硬體由支援 LoRaWAN 的燈具控制器單元 (LCU) 或分段控制器單元 (SCU) 組成。LoRaWAN 可實現長距離、低能耗以及基於端對端加密的高傳輸安全性,因此非常適合戶外區域使用。控制器可建立從單個燈或燈組到閘道器的連線。這些閘道器可作為控制單元和其他建築管理系統之間的通訊和資料傳輸介面。

物聯網平台是該系統的核心。來自環境感測器、天氣探測器和相關建築運作狀態的所有資訊都集中在這裡。園區的資料被集中記錄並相互關聯。

帶清晰儀錶板的軟體可讓您隨時隨地完全控制系統。功能多樣,包括即時監控、能源分析、照明場景規劃和自動化,以及出現異常或系統故障時的警報系統。

在全電力社會園區中實施智慧照明系統展示了現代技術如何幫助解決工業公司面臨的挑戰。使用節能 LED 燈和基於需求的智慧控制器不僅可以顯著降低能源消耗, 還能降低營運成本,提高安全性。

總而言之,這個範例表明,智慧照明系統不僅提供照明,它還提供數位通訊基礎設施,支援企業透過數位化提高永續性和經濟效益。

案例總結

在全電力社會園區中實施智慧照明系統展示了現代技術如何幫助解決工業公司面臨的挑戰。它們提供了數位通訊基礎設施,支援企業透過數位化提高永續性和經濟效益,並有效推動部門耦合。

作者: Phoenix Contact

電子郵件:

歡迎與我們的專家聯絡

全電力社會專家團隊
All Electric Society-Expertenteam
「我們樂意為您提供全電力社會與部門耦合的專業諮詢。」

其他文章