The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Extensions des fonctions des contrôleurs de charge AC : le nouveau concept de législation sur l'étalonnage simplifie la certification via la mise à jour du logiciel

22.07.2025
Contrôleurs de charge AC CHARX control

Les contrôleurs de charge AC CHARX control modular de Phoenix Contact sont la pièce maîtresse d'une infrastructure de charge intelligente et durable destinée à la recharge en mode 3 des véhicules électriques.

La version 1.8.0 du logiciel met en œuvre un nouveau concept simplifié de législation sur l'étalonnage, qui est compatible OCMF et dissocie le contrôleur de charge de la capsule de mesure pertinente pour la législation sur l'étalonnage. Cela simplifie l'architecture du système et réduit considérablement les efforts liés à la certification et à la maintenance pour les fabricants et les exploitants d'infrastructures de charge.

Le nouveau concept de législation sur l'étalonnage pour le contrôleur de charge AC CHARX control modular définit le compteur d'énergie comme étant le seul élément de ce que l'on appelle la capsule de mesure. Dans ce modèle, le contrôleur de charge joue exclusivement le rôle d'interface transparente entre le compteur d'énergie et le backend OCPP, et ne traite ni ne modifie les données pertinentes pour la législation sur l'étalonnage.

Cette réorientation conceptuelle présente de nombreux avantages :
• Certification simplifiée : les contrôles associés à la législation sur l'étalonnage restent un élément central de la certification. Toutefois, le processus est désormais nettement plus simple : comme le contrôleur de charge ne fait plus partie de la capsule de mesure, il n'y a plus besoin d'effectuer de contrôles logiciels complexes. Cela concerne notamment la validation des mécanismes de signature et de décryptage, le traitement des valeurs de mesure et la tenue d'un fichier-journal relatif à la législation sur l'étalonnage. Cette simplification réduit considérablement les efforts liés aux contrôles et accélère la certification.
• Pérennité : les mises à jour du logiciel du contrôleur de charge n'entraînent plus la perte de la certification de conformité à la législation sur l'étalonnage – le certificat reste valable.
• Flexibilité de la conception : le logiciel du contrôleur de charge n'est plus adapté à un modèle spécifique de compteur d'énergie. Différents modèles de compteurs peuvent ainsi être utilisés, ce qui permet une conception flexible et évolutive de la solution de charge.
• Égalité fonctionnelle pour tous les utilisateurs : grâce au nouveau concept de législation sur l'étalonnage, tous les utilisateurs – que la fonction requise selon la législation sur l'étalonnage soit activée ou non – bénéficient du même niveau de fonctionnalité élevé.

La séparation systématique de la mesure et de la communication pertinentes pour la législation sur l'étalonnage rend l'infrastructure de charge non seulement plus simple et plus robuste, mais permet également de mieux s'adapter aux exigences futures. La mise en œuvre du nouveau concept de législation sur l'étalonnage est effectuée via une mise à jour du logiciel qui sera disponible à partir du mois d'août dans la zone de téléchargement sur la page de l'article concerné.
Grâce à leur plateforme Linux ouverte, les contrôleurs de charge AC de Phoenix Contact sont parfaitement préparés pour les applications IoT, les services intelligents et l'intégration sectorielle, et ils permettent désormais aussi une mise en œuvre encore plus efficace des exigences liées à la législation sur l'étalonnage.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications