Phoenix Contact et TECSAFE : plus d'ordre et d'efficacité grâce à des panneaux muraux personnalisés pour l'outillage à main

21.05.2025
Panneaux muraux personnalisés pour l'outillage à main : inserts en mousse sur mesure pour tiroirs

Grâce à sa collaboration avec TECSAFE, Phoenix Contact offre une possibilité supplémentaire de fournir des solutions individuelles qui permettent une meilleure organisation et une plus grande efficacité.

Les clients peuvent configurer et commander des inserts en mousse sur mesure dans la boutique en ligne de TECSAFE. Dans le cadre de cette collaboration, plus de 300 outils à main de Phoenix Contact ont été ajoutés à la base de données de TECSAFE. Cela permet aux clients d'intégrer leurs outils Phoenix Contact dans leurs panneaux muraux personnalisés. Cette collaboration élargit considérablement les possibilités de solutions sur mesure. La configuration personnalisée des panneaux muraux s'effectue simplement par glisser-déposer. Les commandes sont possibles à partir de 1 pièce1). L'utilisation de panneaux muraux offre de nombreux avantages. Ils garantissent une organisation optimale et une bonne visibilité sur le lieu de travail, ce qui augmente l'efficacité et la productivité. Les outils sont toujours à portée de main et peuvent être trouvés rapidement et facilement, ce qui facilite considérablement les processus de travail. De plus, les panneaux muraux contribuent à un environnement de travail sûr, car ils aident à éviter le désordre.

Grâce au configurateur en ligne de TECSAFE et à l'intégration des outils de Phoenix Contact, les clients peuvent désormais créer des solutions encore plus précises et personnalisées pour leurs besoins.

1) Les livraisons sont actuellement possibles à des adresses de livraison en Allemagne et dans l'UE.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications