The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Un concept d'éclairage efficace sur le plan énergétique dans le tunnel NorthConnex L'éclairage du tunnel primé augmente la sécurité et l'efficacité énergétique grâce à des scénarios d'éclairage intelligents.

Tunnel NorthConnex, Australie

Profil du client


Tunnel NorthConnex

Opérateur routier Transurban Limited

  • Le tunnel routier le plus profond d'Australie, qui s'enfonce jusqu'à 90 m sous terre.
  • Le tunnel bitube de 9 km de long permet de désengorger les routes les plus touchées par les embouteillages au nord de Sydney.
  • Chaque jour, environ 37 000 véhicules traversent l'ouvrage, qui dispose de deux tubes avec deux voies chacun et une voie d'arrêt d'urgence.

Défi


Entrée et sortie du tunnel éclairées

Fluctuations des conditions d'éclairage

Les exploitants, les planificateurs et les entreprises d'installation de systèmes d'éclairage technique doivent éclairer les tunnels de manière uniforme conformément à la norme CIE88 et contrôler l'intensité de l'éclairage en fonction de la situation. Le volume du trafic et les éventuelles situations d'urgence ont une influence sur le niveau d'éclairage correct. Pour agir contre les risques d'accidents, une adaptation sensible des conditions d'éclairage à l'obscurité croissante dans le tunnel est nécessaire lors de l'entrée dans le tunnel.

Solution


Salle de contrôle du tunnel

Commande et surveillance de l'éclairage des tunnels

Pour une sécurité maximale dans le tunnel NorthConnex, un concept d'éclairage innovant est nécessaire. Il vise à aider les yeux des usagers de la route à s'adapter à des conditions d'éclairage plus sombres.

En ce qui concerne les besoins en énergie, le dispositif d'éclairage, qui est le plus gros consommateur du tunnel, offre un potentiel d'économie important. C'est également à ce niveau que l'application intervient en réglant la valeur de gradation de chaque luminaire en fonction des besoins.

En collaboration avec le spécialiste de l'éclairage Schréder et l'intégrateur de systèmes Betacom, Phoenix Contact, en tant qu'expert dans le domaine de l'automatisation et de la technologie de raccordement, a mis en place une solution d'éclairage intelligente dans le NorthConnex.

Silhouettes forestières rétroéclairées et ciel étoilé dans le tunnel NorthConnex
Éclairage des tunnels avec des connecteurs de lignes et de fiches QPD
Mise en service de l'éclairage du tunnel NorthConnex
Silhouettes forestières rétroéclairées et ciel étoilé dans le tunnel NorthConnex

Phoenix Contact a développé, en collaboration avec Schréder, une solution qui génère une intensité lumineuse constante pendant toute la durée de vie de l'installation. Les intervalles de nettoyage des luminaires de tunnel ont été pris en compte, tout comme les pertes dues à l'âge des LED.

Les facteurs d'influence mentionnés ci-dessus donnent lieu à plusieurs milliers de paramètres qui entrent dans l'automate et sont mis à la disposition de l'intégrateur de systèmes sous une forme prédéfinie.

Éclairage des tunnels avec des connecteurs de lignes et de fiches QPD

Parallèlement aux préparatifs, 110 t de câbles de puissance et de lignes de bus sont livrés préconnectorisés sur le chantier. Chaque câble a été préalablement découpé, équipé des connecteurs nécessaires et étiqueté.

Grâce à l'utilisation systématique du système d'installation QPD avec la technologie de raccordement rapide QUICKON éprouvée, tous les composants ont pu être montés sans outils et en gagnant du temps.

Mise en service de l'éclairage du tunnel NorthConnex

Le raccordement contribue également à la simplicité de la mise en service. Grâce à un mode de réglage du système de régulation et de commande, un appareil défectueux ou mal raccordé pendant l'installation est directement détecté.

Dès que le boîtier pilote a commencé à communiquer avec l'automate, il se met en marche tout seul. Dans ce contexte, elle passe par une séquence au cours de laquelle les lampes LED passent plusieurs fois de l'obscurité à la lumière. Les monteurs reçoivent ainsi un feedback direct sur leur travail.

Contact

Interlocuteur Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Je vous aiderai volontiers à mettre en place des concepts d'éclairage intelligents.

Produits


Une personne utilise une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons et trouvons ensemble la solution optimale.

Conclusion


Réception dans le tunnel

Efficace sur le plan énergétique, économique et sûr

Dans l'ensemble, l'intégration du système de régulation et de commande dans le réseau principal du tunnel a été simple. Outre les collaborateurs de la filiale locale, la mise en service a été soutenue par les spécialistes techniques de Schréder et de Phoenix Contact de Belgique et d'Allemagne. Grâce à l'accès à distance via un routeur optionnel, cela a été possible malgré les restrictions de voyage liées au Coronavirus.

Outre les faibles coûts d'installation liés à la technologie de raccordement intelligente, la solution d'éclairage se caractérise par une efficacité énergétique élevée et des coûts d'exploitation réduits. Sans oublier la sécurité élevée dans le tunnel NorthConnex grâce à un éclairage fiable des tunnels en fonction de la situation.