The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Nouvelle gamme d'automates pour l'automatisation des bâtiments et des locaux

20.02.2025
Application Catan C1 EN

Dans le domaine de l'automatisation des bâtiments et des locaux, on utilise souvent des coffrets d'installation compacts qui n'offrent que peu de place au matériel à installer. C'est pourquoi Phoenix Contact a complété sa gamme de produits par des appareils au format à clipper sur rail DIN. En plus de la commande de bâtiments ILC 2050 BI, qui a déjà fait ses preuves, il existe désormais le nouveau contrôleur Catan C1 EN.

Cet automate compact, d'une largeur de seulement six graduations, se distingue par une combinaison flexible de 14 entrées et sorties configurables individuellement, ce qui permet d'économiser encore plus de place et de coûts. Les huit entrées universelles conviennent entre autres pour les capteurs de température, les interfaces 0 V ... 10 V ou comme compteurs. Les deux canaux universels et les quatre canaux numériques peuvent aussi être réglés comme sorties ou entrées. Le Catan C1 EN, équipé d'un switch Ethernet manageable, comprend trois ports Ethernet, deux ports série RS-485 et deux ports USB-C pour la connexion d'un Control Panel et de périphériques USB. Il est en outre le premier contrôleur Niagara à disposer d'une interface KNX-TP embarquée. Le Control Panel enfichable aide à la mise en service, à l'utilisation et à la maintenance sur site. Il existe en plus deux interfaces SPE pour les différents modules d'extension Catan. Emalytics et la structure Niagara sont un outil performant d'environnement de programmation et de visualisation, qui est également utilisé par l'automate ILC 2050 BI bien établi. Cet équipement permet d'intégrer des protocoles tels que BACnet, KNX ou Modbus et d'intégrer facilement le contrôleur dans un environnement cloud.

Le Catan C1 EN contribue à réduire la consommation d'énergie des bâtiments, ce qui est un élément important sur la voie d'une All Electric Society, où l'énergie produite de manière régénérative est une forme d'énergie primaire disponible en quantité suffisante et entièrement rentable dans le monde entier.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications