El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

China crea conexiones para una mayor sostenibilidad

"AES Youth" forja valores para el bien común.
Empleado chino de Phoenix Contact en un acto del Día de la Juventud

Objetivo del proyecto

Con el "AES Youth Freecycle", la filial china ha puesto en marcha un evento cuyo objetivo es compartir con los demás los objetos que no se utilizan. Lo más destacado en mayo fueron las cajas sorpresa y la interacción por voz.

Hitos

  • Sensibilizar sobre los objetos de la vida cotidiana que no se utilizan
  • Acto del Día de la Juventud (4 de mayo)

1000

jóvenes participantes

Empleados chinos de Phoenix Contact en el AES Youth Freecycle

Reforzar los valores interpersonales y materiales

Transmitir amor y sostenibilidad: con motivo del Día de la Juventud, el 4 de mayo, Phoenix Contact China puso en marcha el primer "AES Youth Freecycle" por el bien común. Los artículos no utilizados encontraron nuevos dueños.

A medida que mejora su nivel de vida, muchas personas acumulan posesiones a lo largo de los años que, si no se utilizan, suponen un considerable despilfarro de recursos. Para darles un nuevo valor, Phoenix Contact China hace un llamamiento para donar estos artículos en desuso. A continuación, se transmiten a los nuevos propietarios mediante el concepto de caja sorpresa.

Empleados chinos de Phoenix Contact en el AES Youth Freecycle

Crear conexiones que vayan más allá de los objetos compartidos

Barreras de entrada bajas y un alto nivel de participación: más de 1000 personas participaron en el acto de mayo. Artículos como juguetes infantiles, enseres domésticos, libros y publicaciones, así como objetos de artesanía, han emprendido nuevas aventuras. A coste cero, sin emisiones y con un efecto duradero. Además del valor de los artículos, donantes y receptores tuvieron la oportunidad de crear una conexión personal: el intercambio sobre los artículos donados, el efecto de fascinación al abrir las cajas sorpresa y, en definitiva, la voluntad de hacer el bien provocaron un gran efecto multiplicador. Una conexión entre los individuos, la comunidad e incluso el planeta.

Todos los "AES Youth" siguen difundiendo el poder de la sostenibilidad, traduciendo la buena voluntad en acciones concretas y haciendo visible la sostenibilidad. Ya se está planeando la continuación del acto.

Image for sustainability development goal number 12
Consumo y producción sostenibles

Manipulación sostenible de objetos

¡Es genial ser un "AES Youth"! Detrás del intercambio de objetos en desuso se esconde no solo la fascinación de abrir cajas sorpresa, sino también la visualización de la sostenibilidad.

Qian Xiujuan, MarCom y DXM Manager

Su contacto para este proyecto

Qian Xiujuan
Qian Xiujuan
MarCom y DXM Manager

Esto también podría interesarle