Proyecto de sostenibilidad

Francia crea soluciones de movilidad con bajas emisiones para el futuro

Los empleados utilizan las bicicletas y un vehículo eléctrico para reducir su huella de carbono.
Un Tesla en el área de servicio de una autopista

Objetivo del proyecto

La filial francesa ha decidido promover las soluciones de movilidad con bajas emisiones. Para hacerlo, la empresa ha adquirido bicicletas y un vehículo eléctrico. Esto motiva activamente a los empleados a replantearse su forma de desplazarse y a utilizar alternativas.

Hitos

  • Uso de la bicicleta en lugar del coche para los trayectos cortos.
  • Replanteamiento y promoción de una forma de desplazarse ecológicamente sostenible.

2

Bicicletas para los empleados

1

Vehículo eléctrico

Dos ideas para alcanzar la neutralidad climática

Para reducir las emisiones de CO₂, la filial francesa ha implementado dos ofertas: los empleados pueden utilizar bicicletas en determinadas ocasiones y se ha incluido un coche eléctrico en la flota de vehículos.

Empleados con bicicletas delante del edificio de la filial francesa

Bicicletas para la pausa

Como oferta para una pausa ecológicamente sostenible, los empleados tienen a su disposición dos bicicletas, que pueden reservar de forma sencilla. Las bicicletas pueden utilizarse en cualquier momento, ya sea para comer al aire libre o para ir de compras, siempre que estén disponibles.

Tesla en la filial francesa de Phoenix Contact

Vehículo eléctrico para la flota

La filial francesa está sustituyendo progresivamente sus vehículos diésel y de gasolina por vehículos híbridos y eléctricos. Estos son los datos: 50 % menos de emisiones, 50 % menos de costes energéticos. Para demostrar lo eficiente, profesional y apto que es este vehículo para el uso diario, la filial también ha participado en un rally con un Tesla. Con el fin de sensibilizar y promover la conducción con bajas emisiones, este vehículo se utilizará sobre todo en las visitas a los clientes.

Image for sustainability development goal number 13
Medidas de protección del clima

Neutralidad climática en un doble pack

Concetramos nuestros esfuerzos en reducir nuestras emisiones de CO₂. Y nuestra tarea consiste en apoyar a los empleados en este proceso.

Rémi Roux - Phoenix Contact Frankreich, Communication Manager

Su contacto para este proyecto

Rémi Roux
Rémi Roux
Communication Manager

Esto también podría interesarle