Portugal aumenta la claridad en el consumo

Si quiere ahorrar energía, debe saber exactamente adónde va la electricidad.
Edificio de la filial portuguesa

Objetivos del proyecto

Gracias a la tecnología de sensores de alta resolución y a la adquisición de datos de medición, es posible adoptar medidas eficaces que ahorren recursos y reduzcan el consumo de energía a largo plazo. La digitalización sienta las bases para lograrlo.

Hitos

  • Más transparencia gracias a los datos detallados sobre el consumo de energía
  • Una base para tomar decisiones sobre inversiones específicas
  • Uso de un sistema de control inteligente con funcionalidad de Internet de las cosas
  • Modelo para llevar a cabo proyectos de clientes comparables

12

meses para implantar las medidas a largo plazo

Digitalización tangible

Sin largas explicaciones, simplemente indicando cómo se hace. En Sintra (Portugal), llevan siglos demostrando de lo que son capaces. No en vano, el paisaje cultural de Sintra, con sus antiguos palacios, es Patrimonio Mundial de la Unesco. La empresa Phoenix Contact, fundada en 2008, es una de las más jóvenes de la ciudad, y una de las más comprometidas con la sostenibilidad. Se aplica el mismo principio: menos hablar y más mostrar cómo se puede mejorar la eficiencia energética con la tecnología moderna.

Mostramos al mercado cómo pueden utilizarse nuestras soluciones para proteger el clima de forma rentable.

Carlos Coutinho, Director de marketing
Image for sustainability development goal number 12
Consumo y producción sostenibles

Recopilación de datos, obtención de información y aplicación de medidas

Toma de decisiones con información fiable

Si quiere mejorar la eficiencia energética de su empresa, necesita datos que le permitan obtener información de ella. Otra parte del proyecto consistía en transferir los conocimientos recopilados a un sistema de información de Internet de las cosas. Gracias a ello, en la actualidad se dispone de una evaluación sorprendente de los datos de consumo de energía en distintos periodos de tiempo. Esto allana el camino para implantar medidas de eficiencia a largo plazo, ya que se pueden identificar tendencias a lo largo del eje temporal. Esta medida está flanqueada por inversiones en hardware moderno para sustituir a los sistemas ineficaces y menos convenientes. A partir de los datos recopilados, se puede determinar qué trabajos aportan la mayor eficiencia, también en términos de rentabilidad de la inversión.

Su contacto para este proyecto

Carlos Coutinho
Carlos Coutinho
Director de marketing, Portugal

Esto también podría interesarle