Station centrale d'épuration Wilhelmshaven : communication sans fil fiable

Modernisation de la station d'épuration centrale de Wilhelmshaven avec les solutions sans fil de Phoenix Contact

Canal des eaux usées  

Modernisation de la station d'épuration de Wilhelmshaven avec les systèmes sans fil Bluetooth de Phoenix Contact

Les entreprises techniques de Wilhelmshaven (TBW) sont responsables de l'évacuation et du nettoyage des eaux usées des villes de Wilhelmshaven et de Schortens. Elles gèrent un système de canalisations souterraines de 520 kilomètres de long ainsi que deux stations de pompage principales et 65 stations de pompage intermédiaires, qui acheminent les eaux usées jusqu'à l'installation d'épuration principale via des tuyauteries sous pression. Le secteur de l'assainissement des TBW nettoie ici environ 20 000 mètres cubes d'eaux usées par jour.

Les TBW optimisent en permanence leurs installations. Par conséquent, dans le cadre de la modernisation de la station d'épuration, quatre bassins de post-décantation, le collecteur de sable ainsi que les stations de pompage et les tours de fermentation ont été équipés du système sans fil de Phoenix Contact, afin de transmettre de manière économique les signaux et données à la centrale de commande.

Solution

Kit PROFIBUS Bluetooth  

Transmission de données avec le kit Bluetooth-PROFIBUS de Phoenix Contact

Intégration de la mesure du débit dans le système de commande

Une mesure du débit se produit dans la tuyauterie sous pression, à environ 300 mètres de la station de pompage principale, de l'autre côté du canal Ems-Jade. Le signal de mesure analogique ne pouvait pas être raccordé par câble à l'API situé dans la station de pompage principale, étant donné qu'il s'avérait difficile de creuser sous le canal Ems-Jade.

Frank Jakobs, responsable de l'automatisation de la station d'épuration et des stations de pompage, explique : « J'étais à la recherche d'une solution pour ce problème et mon attention a été attirée par la communication sans fil de Phoenix Contact. » Nous avons remplacé les câbles par deux convertisseurs Bluetooth qui intègrent le signal du capteur directement dans le système PROFIBUS de la station de pompage principale. « Il a donc été possible de mettre en oeuvre cette problématique de manière économique », conclut Frank Jakobs.

Grilles et collecteur de sable  

Dès qu'un niveau de remplissage est atteint, les modules sans fil émettent un signal

Notification immédiate en cas de dépassement du niveau de remplissage

Dans le dispositif de grilles et de collecteur de sable, les eaux usées sont débarrassées des matières solides grossières. Les matières comme le sable et l'abrasion des routes se déposent au fond du collecteur de sable ventilé. Elles sont ensuite pompées et acheminées vers une installation de lavage de sable. La pompe se trouve dans un puisard qui a souvent débordé dans le passé de manière inaperçue.

Avec le système Wireless-MUX, ce problème appartient au passé : si l'eau dépasse un certain niveau de remplissage dans le puisard, les modules sans fil émettent un signal qui désactive toutes les pompes du racloir du collecteur de sable.

Une fois que l'eau est redescendue, une unité d'analyse dotée d'un capteur de niveau libère les pompes. Le système Wireless-MUX fonctionne depuis plusieurs années sans aucune défaillance. « Suite à ces bonnes expériences, nous utilisons désormais les systèmes sans fil de Phoenix Contact dans beaucoup d'autres secteurs », rapport Frank Jakobs.

Poste sans fil centralisé pour l'acquisition et la transmission des données  

Le poste sans fil centralisé entre les bassins de post-décantation est raccordé au Maître PROFIBUS du bâtiment d'exploitation

Alternative rentable aux contacts glissants

Il existe un autre champ d'application de la technologie sans fil industrielle, dans le domaine de la post-décantation : dans les quatre bassins de post-décantation, une sonde de processus de Hach Lange mesure le voile de boue à l'aide d'un procédé optique. Les sondes sont installées sur les ponts-racleurs sur le pourtour des bassins. Les valeurs mesurées sont transmises à l'automate correspondant et y sont alors communiquées à la salle de contrôle du bâtiment d'exploitation par PROFIBUS.

Étant donné que la transmission par des supports traditionnels comme des contacts glissants s'avère trop sensible aux erreurs et nécessite une maintenance trop importante dans un tel environnement, le choix s'est porté sur une solution sans fil.

Sur chacun des quatre ponts-racleurs, un convertisseur Bluetooth a été installé et raccordé à l'automate PROFIBUS correspondant. Les sondes transmettent alors les données via Bluetooth à un poste centralisé entre les racleurs, qui est, lui aussi, raccordé au Maître PROFIBUS du bâtiment d'exploitation, via des convertisseurs à fibre optique.

Conclusion

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, responsable de l'automatisation des installations chez les TBW

« Grâce à l'utilisation de solutions sans fil de Phoenix Contact, nous avons résolu de nombreux défis et économisé beaucoup d'argent », conclut Frank Jakobs.

« Pour cette raison, la technologie sans fil constitue pour nous une véritable alternative future à la mise en réseau filaire dans tous les secteurs de la station d'épuration. »

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820