Projet de durabilité

Un carport solaire en Belgique couvre les besoins énergétiques du bâtiment

Consommation d'énergie économique et écologique.
Carport solaire de la filiale belge de Phoenix Contact

Objectif du projet

Avec une installation solaire sur un carport, la filiale belge est en mesure de produire en moyenne 100 kWh d'énergie par jour avec une puissance de pointe maximale de 40 kWc. La consommation totale d'énergie d'un bâtiment est ainsi couverte.

Jalons

  • Évaluation des possibilités sans modifier le paysage de manière significative
  • Construction d'un carport solaire

100 kWh

Production journalière moyenne

40 kWc

Puissance de pointe maximale

250

Panneaux solaires installés

De l'idée à la réalisation en plusieurs étapes

La promotion de la consommation d'énergie écologique ainsi que les solutions écologiques figurent depuis quelques années en tête de l'agenda de la législation belge. Cela a entraîné un changement majeur dans le paysage énergétique, avec des défis importants pour l'infrastructure énergétique existante. La crise énergétique de 2022 a notamment ouvert les yeux du grand public sur l'utilisation inefficace de l'énergie.

Le système unique de gestion de l'énergie MINT de Phoenix Contact permet à l'utilisateur de consommer l'énergie de la manière la plus économique et la plus écologique possible. Ce principe encourage même l'utilisateur à investir dans la production locale d'énergie (c'est-à-dire l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le Power-to-X, etc.) et dans le stockage local de l'énergie (c'est-à-dire les batteries), deux domaines qui ont également été extrêmement sollicités par la crise énergétique.

Montage du carport solaire de la filiale belge

Tous ces aspects ont amené la filiale belge à l'idée et au projet de développer un genre de showroom. Les visiteurs peuvent y découvrir le système et obtenir une sorte de preuve de l'efficacité de cette mesure.

La mise en œuvre s'est avérée plus simple que prévu : une partie du parking a été transformée en petite ferme solaire. Concrètement : en collaboration avec Enerdeal, une entreprise leader dans le domaine des solutions solaires, les Belges ont réalisé un carport solaire à base de béton qui a un aspect industriel, mais qui est extrêmement facile à installer.

À ce jour, de nombreux clients ont déjà pu constater, à l'exemple du carport solaire, l'impact positif de la production solaire locale sur la gestion de l'énergie.

Image for sustainability development goal number 07
Énergie propre à un prix abordable

Un carport solaire fournit de l'énergie

Avec cette installation solaire et toutes les autres technologies, nous souhaitons nous positionner en tant qu'innovateur et pionnier technique de la transition énergétique. Non pas pour en parler, mais pour montrer comment procéder.

Frederik Leempoels, Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Votre contact pour ce projet

Frederik Leempoels
Frederik Leempoels
Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Ceci pourrait également vous intéresser