Ce qu’il faut savoir
04.12.2024

Qu'est-ce que le Power-to-Liquid ? Le Power-to-Liquid (P2L/PtL) transforme l'énergie renouvelable en carburants liquides stockables et réduit la dépendance aux combustibles fossiles.

Camion-citerne devant des réservoirs industriels

Résumé

Le Power-to-Liquid est un procédé qui utilise l'énergie renouvelable pour produire de l'hydrogène par électrolyse. Cet hydrogène est transformé avec du CO₂ en carburants liquides synthétiques tels que le kérosène. Les carburants PtL sont climatiquement neutres, peuvent être utilisés dans les infrastructures existantes et remplacer les combustibles fossiles.

Représentation schématique des procédés Power-to-X

Comment fonctionne le Power-to-Liquid ?

Lors de l'électrolyse, l'eau est décomposée en hydrogène et en oxygène à l'aide de l'énergie renouvelable. Dans une étape ultérieure, l'hydrogène réagit chimiquement avec le dioxyde de carbone, qui peut être extrait de l'atmosphère ou des gaz d'échappement industriels. Le procédé Fischer-Tropsch, utilisé depuis 1925 pour la production de carburants liquides, est souvent utilisé à cet effet. Le carburant synthétique ainsi obtenu peut être utilisé dans le secteur de la mobilité ou comme matière première pour l'industrie chimique.

Vue d'une installation industrielle

Exemples d'applications

Les véhicules équipés de moteurs à combustion peuvent rouler avec des carburants PtL en ne produisant quasiment aucune émission, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'apporter des modifications importantes à l'infrastructure existante. De plus, le PtL pourrait être utilisé dans l'industrie aéronautique et navale, où les autres solutions de décarbonisation sont actuellement limitées.

L'industrie chimique peut avoir recours au PtL comme matière première pour différents processus chimiques et réduire ainsi son empreinte carbone. Dans les régions présentant différents potentiels d'énergie renouvelable, le PtL peut servir de plateforme intégrative pour une utilisation efficace et flexible des énergies renouvelables, renforçant ainsi la sécurité énergétique régionale et contribuant à une réduction globale des émissions de CO₂.

Des gaz d'échappement sortent d'un pot d'échappement

Comment le PtL participe-t-il à la transition énergétique ?

Le Power-to-Liquid optimise l'utilisation des énergies renouvelables et comble le fossé entre les différents besoins énergétiques. En transformant l'énergie renouvelable en carburants liquides stockables, le PtL ne réduit pas seulement la dépendance aux combustibles fossiles. Il améliore aussi la stabilité du réseau grâce à ses possibilités de stockage flexibles. Cette capacité de stockage contribue à réduire le déséquilibre entre la production et l'utilisation de l'énergie. Cela est particulièrement vrai les jours où les sources renouvelables telles que le vent et le soleil produisent plus d'énergie que ce qui est immédiatement nécessaire.

En produisant des carburants à émissions quasi nulles, le PtL contribue à la décarbonation du secteur des transports et permet une mobilité plus durable. Il offre en plus aux industries qui dépendent de processus gourmands en carbone un moyen viable de réduire leurs émissions de CO₂ en orientant leur alimentation électrique vers des alternatives plus vertes. Enfin, cette technologie peut contribuer à la production de produits chimiques verts, ce qui réduit encore la dépendance de l'industrie chimique aux matières premières fossiles. Voilà qui permet de réduire l'impact environnemental et d'accélérer la transition énergétique.

Panneaux solaires avec des éoliennes en arrière-plan

Avantages du Power-to-Liquid

Le PtL est une solution neutre en carbone permettant de stocker et d'utiliser l'énergie renouvelable. Les carburants liquides obtenus occupent un volume nettement inférieur à celui de l'hydrogène. Ils sont donc plus faciles à stocker et à transporter. Les véhicules équipés de moteurs à combustion traditionnels peuvent facilement être convertis à ces carburants plus écologiques sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications compliquées. La flexibilité du PtL permet d'adapter différents procédés aux sources d'énergie régionales respectives. Enfin, le PtL offre à l'industrie chimique la possibilité de réduire son empreinte carbone lorsqu'il est utilisé comme matière première pour des processus chimiques verts.

Conclusion

Le Power-to-Liquid (PtL/P2L) est une technologie orientée vers l'avenir qui contribue à la décarbonation de notre alimentation électrique et sert de passerelle vers un avenir plus durable. Le PtL transforme l'énergie renouvelable en carburants liquides stockables et offre une solution neutre en carbone qui présente des avantages environnementaux et économiques.

Cette technologie améliore la stabilité du réseau et réduit la dépendance aux ressources fossiles, ce qui est essentiel pour la transformation de l'économie énergétique. Le PtL permet à l'industrie chimique et au secteur des transports de réduire leurs émissions de CO₂ et accélère ainsi la transition énergétique.

Le PtL et la All Electric Society

La All Electric Society est un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. L'énergie régénérative est produite et utilisée de manière cohérente. En outre, les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et des systèmes intelligents interconnectés sont créés. L'un des principaux défis de la All Electric Society est de rendre l'électricité produite à partir de sources renouvelables transportable et stockable, afin qu'elle soit utilisable dans tous les secteurs de manière découplée dans le temps. L'un des moyens d'y parvenir est le PtL.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

Équipe d'experts All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions