Qu'est-ce que le Power-to-Gas ? La technologie Power-to-Gas (PtG/P2G) favorise la transition énergétique en contribuant à la stabilité du réseau et en permettant une utilisation plus efficace des énergies renouvelables.
Résumé
Le Power-to-Gas transforme par électrolyse l'énergie renouvelable en hydrogène, qui est utilisé tel quel ou transformé en méthane avec du CO₂. Cette technologie permet de stocker l'énergie renouvelable, d'alimenter le réseau de gaz naturel, de stabiliser les réseaux électriques et de favoriser l'intégration sectorielle en utilisant le gaz de manière polyvalente dans différentes industries.
Comment fonctionne le Power-to-Gas ?
Ce procédé repose sur l'électrolyse, un processus électrotechnique dans lequel le courant électrique est utilisé pour séparer l'eau en ses molécules. Cela libère de l'hydrogène propre, qui est un vecteur d'énergie polyvalent. Dans le cas du PtG, il est transformé en méthane au cours d'une étape ultérieure, p. ex. avec du CO₂ capté par capture de carbone.
Ce processus s'appelle la méthanisation. Le gaz de synthèse qui en résulte peut alimenter le réseau de gaz naturel existant ou être utilisé dans diverses applications industrielles.
Exemples d'applications du Power-to-Gas
L'une de ses principales applications réside dans le stockage d'énergie. Au lieu de stocker l'énergie dans des batteries, le Power-to-Gas permet de stocker l'énergie électrique sous forme d'hydrogène ou de méthane. Le méthane de synthèse peut être employé pour le chauffage et la production d'électricité. Le gaz représente en même temps une alternative aux combustibles fossiles dans l'industrie, car il peut être utilisé dans les mêmes infrastructures.
L'hydrogène produit peut aussi être utilisé dans différentes industries allant de la production d'acier aux processus chimiques. Il intervient également dans la mobilité, p. ex. pour le ravitaillement des véhicules à pile à combustible, qui peuvent fonctionner sans émissions.
Le Power-to-Gas influence la transition énergétique
Le Power-to-Gas facilite l'intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique existant et assure leur disponibilité tout au long de l'année. Il permet en même temps d'établir une connexion fluide entre les formes d'énergie électrique, gazeuse et mobile. Cela contribue à la stabilité des réseaux électriques et réduit p. ex. la limitation de puissance des parcs éoliens et solaires.
En outre, cette technologie favorise la transition vers une économie à zéro émission, car les gaz produits peuvent remplacer les combustibles fossiles. Le PtG connecte les différents secteurs de l'alimentation électrique et favorise les innovations technologiques qui améliorent l'efficacité de la production et de l'utilisation de l'énergie.
Les avantages du Power-to-Gas
Au lieu de gaspiller l'énergie inutilisée, le PtG la transforme en combustibles gazeux utilisables, qui peuvent être mobilisés lorsque cela est nécessaire. La méthanisation permet de capter le CO₂ et de le transformer en méthane, ce qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'hydrogène et le méthane produits peuvent être utilisés de diverses manières, p. ex. dans l'industrie, les transports et pour le chauffage. Cette technologie contribue ainsi à l'intégration sectorielle. De plus, le réseau de gaz naturel existant peut être utilisé pour le stockage et le transport. Les investissements coûteux dans de nouvelles infrastructures sont évités.
Conclusion
Le PtG/P2G soutient une alimentation électrique durable et à l'épreuve du temps. Cette technologie favorise la transition vers une économie à zéro émission en remplaçant les combustibles fossiles par des alternatives neutres pour le climat, réduisant ainsi de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Dans le contexte des efforts mondiaux visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir les énergies renouvelables, le Power-to-Gas est un élément clé de la All Electric Society, dans la mesure où cette technologie permet une alimentation électrique durable et favorise la transition vers une économie à zéro émission.
Connectez-vous avec nos expertes et nos experts
Articles concernés
Qu'est-ce que le Power-to-X ?
Le Power-to-X permet de rendre l'électricité produite par le soleil et le vent durable et transportable.
Qu'est-ce que le Power-to-Heat ?
Le Power-to-Heat (PtH/P2H) décrit un processus de conversion de l'énergie électrique excédentaire en chaleur. Cette chaleur peut être mise à disposition pour une utilisation directe ou être injectée dans un système de stockage de chaleur.
Parc de la All Electric Society – ou comment réussir l'intégration sectorielle dans le parc de la All Electric Society
Flexibilité grâce au système de stockage d'énergie sur batterie et à la gestion de l'énergie.