Proyecto MINT para guarderías y escuelas de Alemania
Proyecto MINT para guarderías y escuelas de Alemania
La red ing'enious pretende despertar el entusiasmo por la tecnología entre las chicas y los chicos.
Objetivo del proyecto
El proyecto "MINT con Mara y Felix" pretende ofrecer a los más pequeños su primera experiencia con la tecnología e introducirlos en ella.
Hitos
Elaboración de directrices para diversos experimentos sobre temas MINT
Creación de una lista de materiales
Configuración de la caja de materiales
Ejecución de un proyecto piloto con varias guarderías
24
Experimentos de diversas áreas de las matemáticas, la ciencia, la informática y la tecnología
Directrices con experimentos
Conseguir que principalmente las chicas se interesen por la tecnología es la misión que se ha fijado la red de mujeres ing'enious de Phoenix Contact. Y no es solo una tarea, sino aún más: un verdadero compromiso personal. Ya en la edad de preescolar, las niñas (y los niños) se muestran especialmente entusiastas y no temen al contacto. Así fue como a los apasionados por la tecnología de Phoenix Contact se les ocurrió la idea del proyecto "MINT con Mara y Félix".
Junto con Mara y Felix, los niños de la guardería pueden profundizar en muchos temas MINT diferentes. Pueden probar cosas y ver qué les apasiona. Si nos ceñimos al concepto, se realiza un experimento semanal sobre un tema específico.
Los temas principales son: trabajo manual y construcción, electricidad y energía, informática, ciencias naturales, eliminación de residuos, mecánica y magnetismo. Por ejemplo, los niños estudian la fuerza de la gravedad, las distintas formas de energía y descubren los imanes en un tour.
Todos los experimentos se enmarcan en una historia adaptada a la edad infantil que se centra en las experiencias de la lechuza Inga. Como lechuza MINT, Inga ayuda a los niños a encontrar las respuestas a sus preguntas mediante la investigación y la experimentación.
Menos desigualdad
Igualdad de género y autonomía para las mujeres y las niñas
Esperamos que este programa anime a los niños, y sobre todo a las niñas, a familiarizarse con la tecnología y, quizá más adelante, a aprender una profesión en un campo técnico.