-

Benutzeroberfläche

Dieses Thema enthält die folgenden Abschnitte:

Startseite - Schnellzugriff auf die wichtigsten Funktionen

Die Startseite erscheint jedes Mal, wenn Sie cxE starten. Die Startseite bietet den schnellen Zugriff auf Funktionen, die in der Software häufig benutzt werden:

Weitere Infos
Projekt starten und speichern
Anwendungs- und Standardeinstellungen
Engineering-Assistenten und Konfiguratoren

Backstage-Bereich - für Anwendungs- und Standardeinstellungen

 Ein Klick auf das cxE-Symbol auf der linken Seite öffnet den Backstage-Bereich.
Neben den Standardfunktionen wie dem Öffnen/Erstellen oder Speichern von Projekten und Informationen, können Sie hier...

Hinweis
Ein gelber Punkt auf dem Backstage-Symbol zeigt an, dass neue Release Notes für cxE zum Herunterladen im Info-Bereich verfügbar sind (der Punkt erscheint auch neben dem Eintrag "Versionshinweise" im Info-Bereich). Der gelbe Punkt verschwindet, sobald Sie den Versionshinweise-Link im Info-Bereich geöffnet haben.

Engineering-Ansicht - Planung Ihres Projekts

Die eigentliche Benutzeroberfläche der Anwendung, in der Sie die Planung durchführen, besteht aus einem zentralen Bearbeitungsbereich (dem Engineering-Arbeitsbereich) und zusätzlichen Fenstern/Bereichen, die Sie je nach Bedarf ein- und ausblenden und in der Größe verändern können.
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Bereiche der Benutzeroberfläche und gibt Ihnen einen Überblick über deren Funktionen.

Hinweis
Die Anordnung der Ansichten und Fenster ist für Engineering-Aufgaben optimiert und kann nicht verändert werden. Sie können jedoch die Größe der einzelnen Fenster ändern und ihre Anzeige auf der Registerkarte ANSICHT umschalten.

Hinweis
In dieser Dokumentation verwenden wir die folgende Notation und Schreibweise für Befehle (Schaltflächen) in der Symbolleiste des Menübands.
Name der Registerkarte  >  Menüband-Gruppe | Schaltflächenname
Beispiel: ZUBEHÖR > EINFÜGEN |  Brücken

(1)Der Projektbaum auf der linken Seite dient der Projektorganisation. Zu diesem Zweck stehen zwei Ansichten zur Verfügung: Layout und Device

  • Die Layout-Ansicht bildet die physische Struktur des Projekts ab und sorgt für eine intuitive Darstellung der mechanischen Anordnung. Wenn Sie eine Tragschiene platzieren, erscheint diese direkt in der Layout-Ansicht im Projektbaum. Werden anschließend Geräte oder Artikel auf der Tragschiene positioniert, werden diese unterhalb der Tragschiene angezeigt – und zwar in der Reihenfolge ihrer Platzierung, vom Anfang bis zum Ende der Schiene.

    Das Kontrollkästchen eines Knotens blendet die einzelnen Tragschienen/Montageplatten im Arbeitsbereich ein bzw. aus. So erhalten Sie entweder einen Überblick über das gesamte Projekt oder zeigen einzelne Elemente detailliert an.

    Hinweis
    Nicht platzierte Elemente werden nicht in der Baumstruktur, sondern nur im Fenster UNPLATZIERTE ELEMENTE (2) angezeigt.

  • Die Device-Ansicht ermöglicht eine schnelle Navigation zu einzelnen Geräten. Hier können Sie platzierte Geräte ganz einfach in einen anderen Knoten verschieben, indem Sie das gewünschte Gerät in der Projektstruktur auswählen, die linke Maustaste gedrückt halten und das Gerät auf den Zielknoten ziehen. Sobald das Gerät auf dem neuen Knoten losgelassen wird, ordnet clipx ENGINEER es automatisch der neuen Position zu. Auf diese Weise lässt sich die Geräte-Projektstruktur Schritt für Schritt an die individuellen Anforderungen anpassen.

    Sie können den Projektbaum individuell erweitern, indem Sie an der gewünschten Stelle Knoten hinzufügen. Wählen Sie dazu entweder den Root-Knoten oder einen vorhandenen Knoten aus und klicken Sie rechts auf das entsprechende Symbol zum Hinzufügen eines Knotens.

    Um einen Knoten zu löschen, wählen Sie ihn aus und drücken Sie <Entf>. Es wird nur der Knoten gelöscht; alle dem Knoten zugeordneten Geräte werden als untergeordnete Geräte in den Root-Knoten verschoben.

Wenn Sie einen Knoten in der Struktur auswählen, wird das zugehörige Element im Arbeitsbereich hervorgehoben (sofern es dort angezeigt wird).

Neue Artikelknoten werden automatisch nach den gültigen Kennzeichnungsstandards benannt (z.B. X für Klemmenleisten). Sie können jeden Knotennamen im Baum ändern, indem Sie auf den Namen doppelklicken.
(2)Im Fenster UNPLATZIERTE ELEMENTE erscheinen die Komponenten und Artikel, die im aktuellen Projekt nicht auf Tragschienen, Montageplatten oder Gehäusen platziert sind. Sie können diesen Container als Zwischenablage für die später benötigten Artikel und Komponenten verwenden. Alle Artikel und Komponenten, die im Fenster UNPLATZIERTE ELEMENTE erscheinen, sind nicht in der Bestellung enthalten.

Dieses Fenster anzeigen/ausblenden: ANSICHT >  FENSTER | Unplatzierte Elemente

Weitere Infos
Weitere Informationen finden Sie im Thema "Mit unplatzierten Elementen arbeiten".

(3)Der ARBEITSBEREICH in der Mitte ist der eigentliche Bearbeitungsbereich. Hier erfolgt das Engineering. Er zeigt die 3D-Darstellung der im Projektbaum zur Anzeige ausgewählten Geräte.
Der Arbeitsbereich ist immer sichtbar.

Mit den Schaltflächen für die Darstellung (oben rechts) können Sie die Anzeige der Konfiguration an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Weitere Infos
Weitere Informationen zu den Schaltflächen und Funktionen im Arbeitsbereich...

(4)Das EINFÜGEZENTRUM bildet den zentralen Zugang zu allen für Sie verfügbaren Montagegeräten, Artikeln und Zubehör von Phoenix Contact. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Artikel (Fremdartikel) einfügen möchten, können Sie diesen Artikel auch über das Einfügezentrum erstellen und einfügen.

Dieses Fenster anzeigen/ausblenden: ANSICHT >  FENSTER |  Einfügezentrum

Weitere Infos
Weitere Informationen finden Sie im Thema "Mit dem Einfügezentrum arbeiten".

(5)Das Fenster PRODUKTINFORMATIONEN zeigt das Artikelbild und allgemeine Informationen zu dem Artikel an, der gerade im Arbeitsbereich oder im Einfügezentrum ausgewählt ist.

Dieses Fenster anzeigen/ausblenden: ANSICHT >  FENSTER |  Produktinformationen