-

Projekthistorie: Änderungen verfolgen

     Dies ist eine Backstage-Funktion.

Hinweis
Sie müssen angemeldet sein, um diese Funktion nutzen zu können.

Die Projekthistorie enthält verschiedene Zustände/Versionen des Projekts, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können. Auf diese Weise können Sie Ihr Projekt ganz einfach in den vorherigen Zustand zurücksetzen.

  • Verlaufspunkte

    clipx ENGINEER erstellt automatisch einen Verlaufspunkt für das Projekt und fügt ihn in die Liste der Verlaufspunkte ein, sobald Sie Ihr Projekt speichern oder schließen. So können Sie zu den einzelnen Verlaufspunkten zurückgehen und die Projektschritte nachvollziehen. Die Verlaufspunkte werden im Projekt gespeichert.

    Maximal 5 Verlaufspunkte sind möglich. Der älteste Verlaufspunkt wird durch den neuesten Verlaufspunkt überschrieben, wenn der Maximalwert erreicht ist.

  • Versionshistorie

    Um einen bestimmten Projektstatus zu speichern, kann eine statische Version des aktuellen Projekts angelegt werden. Die Versionshistorie zeigt die früheren Versionen des Projekts mit Versionsnummer, Beschreibung, Benutzer (der die Version erstellt hat) und Zeitstempel.

    Um eine Version zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche NEUE VERSION ANLEGEN. Geben Sie anschließend eine Versionsnummer und eine Versionsbeschreibung ein.

   Um zu einem bestimmten Verlaufspunkt oder einer bestimmten Projektversion zurückzukehren, klicken Sie auf das Rollback-Symbol rechts neben dem Verlaufspunkt/Versionseintrag.