Mit unplatzierten Elementen arbeiten
Unplatzierte Elemente sind Elemente, die auf keiner Tragschiene, Montageplatte, ... im Arbeitsbereich platziert sind. clipx ENGINEER speichert diese Elemente im Container (Fenster) UNPLATZIERTE ELEMENTE. Sie können den Container zum Beispiel verwenden, um Elemente (Artikel) zu sammeln und abzulegen, die Sie später in Ihrem Projekt verwenden möchten, oder zusätzliches Equipment, das nicht auf einem Element platziert werden kann. Diese Elemente stehen Ihnen dann zur Verfügung, wenn Sie sie in Ihrem Projekt benötigen.
Die folgenden Elemente können in den Container UNPLATZIERTE ELEMENTE gelegt werden:
- Jeder Artikel, Fremdartikel, Klemmenleiste mit angereihten Elementen (ausgenommen Montageelemente wie Tragschienen, Montageplatten, ...).
- Manuell erzeugte Funktionsgruppen.
- Funktionsgruppen, die mit einem Artikelkonfigurator wie Funktionales Engineering, CAPARAOC Geräteschutzschalter, ... erstellt wurden.Dieser Typ von Funktionsgruppen wird automatisch in den Container UNPLATZIERTE ELEMENTE eingefügt, wenn Sie die Gruppe zu Ihrem Projekt hinzufügen.
- Artikel, die mit der Importfunktion SCHNITTSTELLEN > IMPORT | Unplatzierte Elemente importiert wurden.
Darstellung von Elementen
Jedes Element bzw. jede Funktionsgruppe im Fenster UNPLATZIERTE ELEMENTE wird durch einen einzelnen Knoten mit folgender Bezeichnung repräsentiert:
Verwendung
| Um... | Machen Sie folgendes... |
|---|---|
| Element(e) in den Container UNPLATZIERTE ELEMENTE einfügen | Ziehen Sie das/die Element(e) aus dem Arbeitsbereich oder dem Einfügezentrum und legen Sie es/sie im Container ab. |
| Ein unplatziertes Element auf einem Montageelement platzieren | Ziehen Sie das Element aus dem Container UNPLATZIERTE ELEMENTE und platzieren Sie es auf dem Montagelement.Es wird immer nur ein Element desselben Typs verwendet (die Anzahl der Artikel reduziert sich). |
| Ein Element im Container UNPLATZIERTE ELEMENTE löschen | Wählen Sie das Element aus und drücken Sie <Entf>.Es wird immer nur ein Element desselben Typs gelöscht (die Anzahl der Artikel reduziert sich). |