-

Anwendungs- und Standardeinstellungen

     Dies ist eine Backstage-Funktion.

Die folgenden Einstellungen können Sie im Backstage-Bereich auf der Seite Optionen vornehmen:

Allgemein

Wählen Sie hier die Sprache der Benutzeroberfläche.

Projekteinstellungen

Wählen Sie die Standardeinstellungen für Projekte und erstellen und bearbeiten Sie Projektvorlagen auf Grundlage der Standardeinstellungen.

Weitere Infos
Weitere Informationen zur Erstellung und Verwendung von Vorlagen finden Sie unter dem Thema "Projektvorlagen".

Die folgenden Einstellungen können als Standardeinstellungen für neue Projekte und für Projektvorlagen verwendet werden:

EinstellungenBeschreibung
Tragschiene
StandardWählen Sie die Standard-Tragschiene, die in den Arbeitsbereich eingefügt wird, wenn Sie auf die Schaltfläche START > EINFÜGEN | Endlostragschiene  klicken.

Weitere Infos
Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema "Tragschienen einfügen".

Tragschienenlänge:Geben Sie die voreingestellte Länge der Standardtragschienen an, die beim Einsetzen in den Arbeitsbereich verwendet werden sollen.
Nullschnitt-OffsetLegen Sie einen Nullschnitt für gelochte Schienen fest.

In der Standardeinstellung (Wert = 0) liegt der Nullschnitt auf der Mitte des ersten Langloches. Der Nullschnitt kann durch Eingabe eines Wertes hier geändert werden. Dabei darf der Wert nur positiv sein und die Summe aus Lochlänge und Lochabstand nicht überschreiten.
Montageabstand / Breite des MontageabstandsSetzen Sie den Montageabstand auf 'ON', um den Montageabstand links und rechts der Montageschiene nutzen zu können und geben Sie die Breite des Montageabstands auf beiden Seiten ein (der Platz ist für die Befestigung der Tragschiene gesperrt).
KlemmenleisteNehmen Sie folgende Einstellungen vor:

  • Endhalter: Wählen Sie den Standard-Endhalter, der für die Autokorrekturfunktion und für die Platzierung der Klemmenleiste im Arbeitsbereich verwendet wird, wenn Sie auf die Schaltfläche START > EINFÜGEN | Klemmenleiste klicken.
  • Schildchenträger: Wählen Sie den Schildchenträger aus, der standardmäßig beim Einfügen einer Klemmenleiste verwendet wird.
  • Beschriftung: Wählen Sie das Etikett aus, das standardmäßig beim Einfügen einer Klemmenleiste verwendet wird.

Weitere Infos
Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema "Klemmenleisten/Klemmen einfügen".

MarkingWählen Sie das Standard-Markierungsmaterial, das für die Markierung von Elementen verwendet wird, sowie die Standard-Schriftart und -größe und Drehung für die Beschriftung.

Weitere Infos
Weitere Informationen finden unter den Themen "Marking" und "SPEED Marking".

Abstand zwischen ArtikelnWählen Sie den Standardabstand zwischen den einzelnen Klemmen auf den Tragschienen aus.

Hinweis
Ein geänderter Wert wird direkt auf alle Klemmen angewendet, die in Ihrem Projekt bereits auf Tragschienen platziert sind und in Zukunft platziert werden, wenn Sie auf die Schaltfläche Speichern & Anwenden unten rechts auf der Seite klicken.

Maschinell montierte ArtikelWenn Sie die Schalter auf 'ON' stellen, können maschinell montierte Artikel platziert werden. CLM, CLXM- und CLX-Artikel haben bereits ein Beschriftungsschild, so dass sie direkt als eine ganze Klemmenleiste mit einem Laser beschriftet werden können.
Zuordnung von Ersatzartikelnummern
Zuordnung von ErsatzartikelnummernWählen Sie die Zuordnungsliste aus, die die Zuordnungen zwischen PxC-Artikelnummern und aus ECAD-Anwendungen importierten Artikeln enthält. Diese Liste wird dann für eine einzelne Projektvorlage oder beim Import von ECAD-Projekten verwendet.

Weitere Infos
Siehe hierzu das Thema "Zuordnung von Ersatzartikelnummern".

Kunden-ArtikelnummernzuordnungWählen Sie die Zuordnungsliste aus, die die Zuordnungen zwischen PxC-Artikelnummern und kundenspezifischen Artikelnummern enthält, die standardmäßig oder in Verbindung mit der jeweiligen Projektvorlage verwendet werden sollen.

In der Zuordnungsliste kann jedem verfügbaren PxC-Artikel eine kundenspezifische Artikelnummer zugewiesen werden. Wenn die Zuordnung aktiv ist, stehen die Kundenartikelnummern während des gesamten Engineering‑Prozess zur Verfügung. Sie werden beispielsweise im Fenster PRODUKTINFORMATIONEN (unterhalb der PxC-Artikelnummer) oder unterhalb des Artikels im Arbeitsbereich angezeigt.

Weitere Infos
Siehe hierzu das Thema "Zuordnung von PxC- zu Kundenartikeln".

Wenn Sie eine Einstellung auf dieser Seite ändern, erscheint unten rechts auf der Seite die Schaltfläche Speichern & Anwenden. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Einstellungen gespeichert und auf das aktuell geöffnete Projekt angewendet.

Hinweis
Mit Ausnahme des Wertes für den Abstand zwischen Artikeln (siehe oben) werden alle anderen Einstellungen nur auf neu eingefügte Artikel angewendet, wenn Sie auf Speichern & Anwenden klicken. Bereits eingefügte Elemente sind davon nicht betroffen.

Schnittstelle

Kunden-Artikelnummernliste

Erstellen Sie Zuordnungen zwischen original PxC-Artikelnummern und kundenspezifischen Artikelnummern, die standardmäßig oder in einzelnen Projektvorlagen verwendet werden sollen. Diese stehen Ihnen anschließend durchgängig im Engineering‑Prozess zur Verfügung.

Weitere Infos
Siehe hierzu das Thema "Zuordnung von PxC- zu Kundenartikeln".