Klemmenleisten/Klemmen einfügen
Eine Klemmenleiste ist eine Kombination aus einzelnen Klemmen. Klemmenleisten werden in der Reihenfolge ihrer Platzierung durchnummeriert. Sie erscheinen auch im Projektbaum als untergeordnete Knoten des Tragschienenknotens.
Dieses Thema enthält die folgenden Abschnitte:
- Eine Klemmenleiste einfügen
- Eine Klemmenleiste auswählen
- Klemmenleiste teilen / Klemmenleiste aus einer geteilten Klemme erzeugen / Klemmenleisten zusammenführen
Eine Klemmenleiste einfügen
Sie können eine Klemmenleiste wie folgt einfügen:- Über das Menüband: START > EINFÜGEN | KlemmenleisteKlicken Sie auf die Schaltfläche und anschließend auf der Tragschiene auf die Position, an der Sie die Klemmenleiste platzieren möchten. Das Programm platziert automatisch einen passenden Endhalter und Schildchenträger auf der Tragschiene.Sie können jetzt Klemmen aus dem Einfügezentrum an die Klemmenleiste anhängen.
Hinweis
Sie können im Backstage-Bereich auf der Seite Optionen | Projekteinstellungen unter Klemmenleiste im Listenfeld Endhalter festlegen, welcher Endhalter standardmäßig über die Schaltfläche im Menüband eingefügt wird. - Über das Radialmenü (klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü zu öffnen). Die Klemmenleiste wird an den Mauszeiger angehängt so lange bis Sie die Leiste auf der Tragschiene platzieren. Es wird eine Standard-Klemmenleiste eingefügt (siehe oben stehender Hinweis).
- Über das Einfügezentrum (Kategorie Artikel). Die Klemmenleiste wird auf der im Arbeitsbereich markierten Tragschiene platziert.
- Durch Einfügen von KlemmenWenn Sie eine Tragschiene markiert haben und eine Klemme über das Einfügezentrum einfügen, wird die Klemme als neue Klemmenleiste hinzugefügt. In diesem Fall müssen Sie die fehlenden Endhalter und Schildchenträger manuell/über die Autokorrektur hinzufügen.
Eine Klemmenleiste auswählen
Um eine Klemmenleiste und seine angefügten Elemente auszuwählen, klicken Sie im Arbeitsbereich über der Klemmenleiste auf den Markierungsrahmen oder wählen Sie die Klemmenleiste im Projektbaum aus.
Klemmenleiste teilen / Klemmenleiste aus einer geteilten Klemme erzeugen / Klemmenleisten zusammenführen
Bei Klemmenleisten können Sie die folgenden Operationen durchführen:
- Eine Klemmenleiste teilenUm eine Klemmenleiste (Gruppe von Elementen) in mehrere Gruppen aufzuteilen, wählen Sie im Menüband START > BEARBEITEN | Klemmenleiste teilen (am Mauszeiger erscheint eine Teilungslinie). Setzen Sie die Teilungslinie an die Stelle, an der Sie die Gruppe teilen möchten, und drücken Sie die linke Maustaste.
Hinweis
Die Teile (Gruppen) der Klemmenleiste besitzen die gleiche Kennung (X1 im folgenden Beispiel). - Um unabhängige Klemmengruppen aus einer geteilten Gruppe zu erstellen (siehe oben), markieren Sie die Gruppen und klicken Sie auf START > BEARBEITEN | Neue Leiste aus Teileleiste.
- Um zwei oder mehr Klemmenleisten zu einer Klemmenleiste zusammenzuführen, markieren Sie die Klemmenleisten und klicken Sie auf START > BEARBEITEN | Klemmenleisten zusammenführen.
Beispiel