-

Mechanische Bearbeitung von Tragschienen

Sie können mit Hilfe der mechanischen Bearbeitung für eine Tragschiene folgende Operationen ausführen:

Der mechanische Bearbeitungsmodus wird über das Menüband START > MECHANISCHE BEARBEITUNG oder über das Radialmenü der Tragschiene aktiviert. Anstelle des Einfügezentrums rechts wird das Fenster Mechanische Bearbeitung angezeigt.

Dieses Thema enthält die folgenden Abschnitte:

Länge der Tragschiene ändern

  1. Aktivieren Sie den manuellen Bearbeitungsmodus über das Menüband START > MECHANISCHE BEARBEITUNG.
  2. Wählen Sie im Arbeitsbereich die Tragschiene aus, geben Sie die gewünschte Länge in das Feld Länge rechts im Fenster Mechanische Bearbeitung ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche LÄNGE ÄNDERN.

Die Schienenlänge wird im Arbeitsbereich entsprechend angepasst (durch das Ändern der Länge wird eine kundenspezifische Tragschiene mit einer festen Länge angelegt; siehe unten, wie Sie die Schiene als kundenspezifische Schiene speichern).

Einzelnes Bohrloch oder Bohrlochmatrix auf einer unperforierten Tragschiene platzieren

Hinweis
Bohrlöcher und Bohrlochmatrizen können nur auf unperforierten Tragschienen platziert werden.

  1. Aktivieren Sie den manuellen Bearbeitungsmodus über das Menüband START > MECHANISCHE BEARBEITUNG oder führen Sie folgenden Befehl im Radialmenü der Tragschiene aus.

  2. Im Fenster Mechanische Bearbeitung (siehe Abbildung oben) führen Sie folgende Operationen aus:

    Platzieren von...Machen Sie folgendes...
    Normales BohrlochWählen Sie den gewünschten Bohrlochdurchmesser aus der Dropdown-Liste Durchmesser in der Kategorie Einzelnes Bohrloch, klicken Sie dann auf die Schaltfläche PLATZIEREN und bewegen Sie den Cursor entlang der Tragschiene, um das Bohrloch an der gewünschten Position zu platzieren.

    Wenn Sie ein einzelnes Bohrloch (normales Bohrloch oder Langloch) platzieren, wird das Bohrloch an den Mauszeiger angehängt, wenn Sie die das Bohrloch auf die Schiene ziehen. Die Koordinaten (in Millimeter) für das Bohrloch werden beim Ziehen des Lochs angezeigt.

    Beispiel
    LanglochWählen Sie die Maße für das Langloch aus der Dropdown-Liste Maße in der Kategorie Langloch, klicken Sie dann auf die Schaltfläche PLATZIEREN und bewegen Sie den Cursor entlang der Tragschiene, um das Bohrloch an der gewünschten Position zu platzieren. (Die Platzierung erfolgt auf die gleiche Art und Weise wie bei einem normalen Bohrloch, siehe oben.)
    LochmatrixWählen Sie die Eigenschaften der Lochmatrix in der Kategorie Lochmatrix und klicken Sie dann auf die Schaltfläche LOCHMATRIX HINZUFÜGEN. Die Lochmatrix wird direkt auf der Tragschiene platziert und in der Tabelle MECHANISCHE BEARBEITUNG im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt (siehe folgender Abschnitt).

    Beispiel

    Hinweis
    Sie können das Platzieren eines einzelnen Bohrlochs mit der Taste <Esc> abbrechen.

  3. Für ein einzelnes Bohrloch (normales Bohrloch oder Langloch) ziehen Sie das Loch an die gewünschte Position und klicken dann. Das Bohrloch mit seinen Eigenschaften (Durchmesser bzw. Typ und Maße) wird auf der Tragschiene angezeigt und in die Tabelle MECHANISCHE BEARBEITUNG im unteren Bereich des Bildschirms hinzugefügt (siehe folgender Abschnitt).

    Hinweis
    Wenn Sie versuchen, das Bohrloch an einer ungültigen Position zu platzieren, wird das Bohrloch rot dargestellt.

    Optional: Sie können ein Bohrloch oder eine Lochmatrix löschen, indem Sie das Bohrloch oder die Lochmatrix auf der Schiene markieren und <Entf> drücken oder auf die Löschen-Schaltfläche im Radialmenü klicken und den Löschvorgang bestätigen.

Bohrloch-/Lochmatrixeigenschaften bearbeiten

Jedes Bohrloch (einzelnes Bohrloch oder Lochmatrix) wird nach dem Platzieren auf einer Tragschiene in der Tabelle MECHANISCHE BEARBEITUNG im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Für jedes Bohrloch und jede Lochmatrix werden verschiedene Eigenschaften angezeigt, wie z. B. der Typ, die Maße, die Ausrichtung (nur für eine Lochmatrix), die Position usw. Sie können die Eigenschaften in der Tabelle bearbeiten, indem Sie einen Wert aus einer Dropdown-Liste auswählen oder einen Wert eingeben und dann <Eingabe> drücken. Um eine Bohrung oder eine Lochmatrix zu löschen, klicken Sie auf das entsprechende Papierkorbsymbol auf der rechten Seite.

Beispiel für die Eigenschaften von Bohrlöchern

Kundenspezifische Tragschienen speichern und bearbeiten

Sie können Ihre individuell angepasste Tragschiene speichern, um sie später wieder zu verwenden. Sobald Sie die benutzerdefinierte Tragschiene gespeichert haben, erscheint die Schiene:

Zum Speichern einer benutzerdefinierten Tragschiene gehen Sie wie folgt vor:

  1. Aktivieren Sie den mechanischen Bearbeitungsmodus wie oben beschrieben und wählen Sie die kundenspezifische Tragschiene im Arbeitsbereich aus.
  2. Klicken Sie im Fenster Mechanische Bearbeitung in der Kategorie Benutzerdefinierte Schiene auf die Schaltfläche BENUTZERDEFINIERTE SCHIENE SPEICHERN.

    Hinweis
    Wenn die ausgewählte Tragschiene bereits als kundenspezifische Schiene gespeichert ist, wird die Schaltfläche BENUTZERDEFINIERTE SCHIENE BEARBEITEN angezeigt (siehe unten).

  3. Geben Sie im erscheinenden Dialog eine Artikelnummer und eine Bezeichnung (Pflichtfelder) sowie optional eine Kurzbeschreibung ein und klicken Sie auf SPEICHERN.

Zum Bearbeiten oder Löschen einer kundenspezifischen Tragschiene gehen Sie wie folgt vor:

  1. Aktivieren Sie den mechanischen Bearbeitungsmodus wie oben beschrieben und wählen Sie die kundenspezifische Tragschiene im Arbeitsbereich aus.
  2. Klicken Sie im Fenster Mechanische Bearbeitung in der Kategorie Benutzerdefinierte Schiene auf die Schaltfläche BENUTZERDEFINIERTE SCHIENE BEARBEITEN.

    Hinweis
    Wenn die ausgewählte Tragschiene noch nicht als kundenspezifische Schiene gespeichert ist, wird die Schaltfläche BENUTZERDEFINIERTE SCHIENE SPEICHERN angezeigt (siehe oben).

  3. Bearbeiten Sie im erscheinenden Dialog die Bezeichnung und Kurzbeschreibung und klicken Sie auf SPEICHERN.

    Um die benutzerdefinierte Tragschiene aus der Liste der Tragschienen im Einfügezentrum und den Standard-Tragschienen (siehe oben) zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche LÖSCHEN.